Skip to main content

UartSBee V5

UartSBee v5 是一款兼容 FTDI 电缆的 USB 转串口 适配器,配备了 BEE 插座(20 针 2.0mm)。集成的 FT232RL 可用于编程或与 MCU 通信。另一方面,您可以通过 Bee 兼容模块将您的 PC 连接到各种无线应用。UartSBee 还为 FT232RL 的位操作模式引脚提供了引出。这些位操作模式引脚(8 个 I/O 引脚)可以用作涉及 PC 并口的应用的替代方案,而如今并口已经很少见了。

UartSBee v5 是基于 UartSBee v4 的 Mesh Bee 编程器版本。

请参考 UartSBee v4 的 wiki 页面 了解常规帮助主题。在本 wiki 中,我们将重点介绍 v4 和 v5 之间的区别。

新增功能

  • MicroUSB 接口
  • 可编程 Mesh Bee
  • 添加了 SW3 开关,用于切换 FT232 的 UART 在 BEE 插座的 TX1/RX1 引脚和 Mesh Bee 的编程接口之间的连接

硬件概览

在线原理图查看器

资源

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供了多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...