XIAO 开发板常见问题
本文档包含与 XIAO 相关的所有常见问题。如果您在使用 XIAO 时遇到任何问题,这将非常有帮助。
Q1: 上传失败/程序运行异常/找不到设备端口怎么办?
详情请按这里
适用于 XIAO nRF52840 (Sense)
Q1: 使用 XIAO nRF52840 (Sense) 进行电池充电时有哪些注意事项?
详情请按 这里
Q2: XIAO BLE 连接电池电源时, 5V 引脚无输出
详情请按 这里
对于 XIAO ESP32C3
Q1: 如何检查电池电压
详情请按 这里
Q2: 关于 XIAO ESP32C3 IO分配的注意事项
F详情请按 这里
Q3: 如何使用出厂固件重新刷新引导加载固件
详情请按 这里
对于 XIAO ESP32S3 (Sense)
Q1: 为什么我的 XIAO 有圆角不齐平的问题
详情请按 这里
适用于XIAO的 Seeed Studio 圆形显示器
Q1: 为什么上传程序后显示屏不显示任何内容?
详情请按 这里
Q2: 我已经按照教程操作了,但仍然无法正确编译TFT或LVGL程序,我该怎么办?
详情请按 这里
Q3: 为什么在为 XIAO SAMD21编译圆屏程序时会出现引脚定义错误?
详情请按 这里
Q4: 为什么 XIAO RP2040 在使用 HardwareTest with Round Display的代码时会出现非常奇怪的C++错误?
详情请按 这里
Q5: 上传 XIAO RP2040程序时, 出现错误: 在可执行段中检测到未对齐的操作码?
详情请按 这里
Q6: 为什么使用XIAO nRF52840 (Sense)时会出现错误?
详情请按 这里
Q7: 如果我想将Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense 连接到此扩展屏幕, 会不会有两个TF卡槽冲突?
详情请按 这里
适用于 XIAO CAN 总线扩展板
Q1: XIAO CAN 总线扩展板支持的最大波特率是多少?
详情请按 这里
Q2: 我可以在同一个CAN总线网络中使用多个XIAO CAN 总线扩展板吗?
详情请按 这里
Q3: XIAO CAN 总线扩展板可以和其他微控制器或开发板一起使用吗?
详情请按 这里
Q4: CAN 总线链接的最大电缆长度有限制吗?
详情请按这里
Q5: 如何解决 CAN 总线通信问题?
详情请按 这里
技术支持
感谢您选择我们的产品!我们在这里 为您提供不同的支持,以确保您对我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。