2.7英寸三色电子墨水屏Arduino扩展板

电子墨水屏也被称为电子纸屏幕,我们已经发布了多种尺寸的电子墨水屏,包括Grove电子墨水模块、树莓派电子墨水扩展板。现在我们向您介绍Seeed电子墨水家族的新成员——2.7英寸三色电子墨水屏Arduino扩展板。
2.7英寸三色电子墨水显示屏是一款Arduino电子墨水显示扩展板,包含264x176像素,每个像素可以显示白色/黑色/红色。该扩展板通过SPI接口与Arduino通信,并保留了一个Grove I2C接口供其他模块使用。借助比较电路,该模块实现了3.3V和5V电压系统的自适应。
与传统LCD显示屏相比,电子墨水屏无需背光,因此功耗极低。电子墨水屏具有极宽的视角和极高的对比度,即使在直射阳光下也能清晰显示。此外,电子墨水屏可以在没有任何电源供应的情况下长时间(数周甚至数月)显示用户设置的图像。多么神奇的显示屏!
如果您感兴趣,可以点击下面的图片查看不同尺寸的Arduino电子墨水屏或树莓派电子墨水屏。
特性
- 超低功耗
- 超宽视角
- 高对比度
应用
- 低功耗显示场景
- 户外显示场景
- 工业仪表
- 货架标签
支持平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
开始使用
所需材料
| Seeeduino Lotus | 2.7''Arduino三色电子墨水屏扩展板 |
|---|---|
![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 |
硬件概述

1 请轻柔地插入USB线缆、电子墨水屏FPC接口和三色电子墨水屏扩展板到Seeeduino中,否则可能会损坏端口。
-
步骤 1. 将三色电子墨水屏扩展板插入Seeeduino。
-
步骤 2. 通过USB线缆将Seeeduino连接到PC。
-
步骤 3. 下载代码,请参考软件部分。
-
步骤 4. 运行代码,您自己的图像将显示在屏幕上。

软件
如果这是您第一次使用Arduino,我们强烈建议您在开始之前先查看Arduino入门指南。
-
步骤 1. 下载演示代码。
-
步骤 2. 用Arduino IDE打开epd2in7b-demo.ino文件。
-
步骤 3. 复制整个Seeed_Elink_Shield文件并将其粘贴到您的Arduino IDE库文件中。
-
步骤 4. 上传演示代码。如果您不知道如何上传代码,请查看如何上传代码。
如果一切顺利,您将看到显示屏闪烁,然后显示屏将显示Seeed标志
DIY

显示您自己的图像会很有趣,现在,让我们向您展示如何DIY您自己的电子纸。
在开始之前,请再次查看E_ink154_factoryCode.ino。您可以轻松找到这两个数组。
const unsigned char IMAGE_BLACK[] PROGMEM = { /* 0X00,0X01,0XC8,0X00,0XC8,0X00, */
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
....
....
....
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,};
和
const unsigned char IMAGE_RED[] PROGMEM = { /* 0X00,0X01,0XC8,0X00,0XC8,0X00, */
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
....
....
....
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,};
如您所见,这两个数组被称为const unsigned char IMAGE_BLACK[]和const unsigned char IMAGE_RED[],
const unsigned char IMAGE_BLACK[] 用于黑色图像显示
const unsigned char IMAGE_RED[] 用于红色图像显示
实际上,要显示您自己的图像,您只需要替换这两个图像数组。也就是说,您只需要获取您自己的图像数组。幸运的是,有一个工具Image2LCD,您可以谷歌搜索它,不难找到。假设您已经下载并安装了这个软件。接下来,我们将向您展示如何使用这个软件。
- 步骤 1. 准备一张264*176像素的图片。
墨水屏只支持二阶灰度级的图片,即黑白图片。如果图片的灰度级太多,整个颜色无法完全显示。
- 步骤 2. 打开Image2LCD软件并点击打开图标来打开您的图片。您将看到以下窗口。

请按照上图所示勾选相应的选项。
- Output file type -> *.C
- Scan mode -> Horizon Scan
- BitsPixel -> monochrome
- Max Width and Height -> 264 x 176
- Reverse color: 是否需要勾选此选项取决于您需要显示的效果。更多详情请查看下面的表 1。
- 步骤 3. 配置完上述选项后,您只需要点击左上角的Save按钮来生成相应的图像数组。然后用您自己的图像数组替换factoryCode数组。

如上所述,有两个数组,您可能会困惑:要替换哪一个?这取决于您想要什么显示效果。请查看表1。选择一种颜色进行替换后,记住要删除另一种颜色的代码,但应保留数组名称。
显示 | 黑色背景 | 白色背景 | 红色背景 | 红色背景 |
|---|---|---|---|---|
| 黑色数组 | 00 | FF | 00 | FF |
| 红色数组 | 图像(反转) | 图像(反转) | 图像 | 图像 |
显示 | 全屏 | 白色背景 | 红色背景 | 黑色背景 |
|---|---|---|---|---|
| 黑色数组 | 图像(反转) | 图像(反转) | 图像 | 图像 |
| 红色数组 | 00 | FF | 00 | FF |
a.00 表示数组中的所有元素都是0x00,实际上您需要2888个0x00
b.FF 表示数组中的所有元素都是0xFF,实际上您需要2888个0xFF
c.图像(反转) 表示您需要在步骤2(图4)中勾选反转颜色选项
d.图像 表示不要在步骤2(图4)中勾选反转颜色选项
制作一个2888个0x00或0xFF的数组?
别担心,我们理解您的痛苦,您可以直接点击0x00.c和0xFF.c文件并复制到您的代码中。
我们认为原始状态是全屏白色。更新图像时,首先更新黑色数组,然后更新红色数组,红色数组的图像会覆盖黑色图像。
此显示屏是152 x 152,所以有152x152=23104个像素,每个像素由一位控制。数组中的元素是一个两位十六进制数,如0xF0。将0xF0转换为二进制数,我们将得到 1111 0000。值为1的像素将显示白色,值为0的像素将显示相应数组的颜色(红色或黑色)。这意味着图像数组中的每个元素控制8个像素。所以您需要一个23104/8=2888个元素的数组。
步骤4. 将代码下载到您的arduino中,然后将显示模块插入arduino板。闪烁一段时间后,您将看到您设置的图案。
原理图在线查看器
资源
- [Zip] 2.7-Triple-Color-E-Ink-Display-for-Arduino.zip
- [Zip] 演示代码库
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。