2.8英寸 TFT 触摸屏扩展板 v2.0
TFT 触摸屏扩展板 V2.0 是一款电阻式触摸屏,兼容 Arduino/Seeeduino/Arduino Mega/SAMD21 平台。它可以用作显示设备或绘图板。与之前的版本 2.8''TFT 触摸屏扩展板 V1.0 相比,我们将屏幕驱动升级为更专业的芯片 ILI9341 驱动器,提供不同的节省引脚的 SPI 通信方式,而不会牺牲数据传输速度。由于通信方式的改变,为原始版本开发的程序在移植到新版本之前需要进行修改。该扩展板集成了 SD 卡模块,为您项目的其他扩展保留了能力。
特性
- 大屏幕,体验简单舒适
- 背光可通过编程控制
- 65k 丰富色彩显示
- SPI 节省引脚的通信方式
- 全屏触摸活动范围
规格参数
项目 | 数值 |
工作电压 | 5 V |
分辨率 | 320 x 240 |
颜色 | 65k |
兼容开发板
2.8 英寸 TFT 触摸屏扩展板 v2.0 已测试并完全兼容以下开发板:
- Arduino Uno(所有版本)/Seeeduino(V4&V4.2)
- Arduino Mega/Seeeduino Mega
- Arduino Zero(M0)/Seeeduino Lorawan
- Arduino Leonardo/Seeeduino Lite
- Seeeduino Cortex-M0+/Seeeduino Lotus Cortex-M0+
应用创意
- 游戏
- 传感器集线器
- 人机界面
- 智能家居
以下是一些精彩的项目供您参考。
Arduino 手机 | Facebook 监视器 | Instrucatbles 监视器 |
立即制作! | 立即制作! | 立即制作! |
引脚映射
您可以使用未使用的引脚来控制其他模块。
数字引脚
引脚名称 | 功能 |
D0 | 未使用 |
D1 | 未使用 |
D2 | 未使用 |
D3 | 未使用 |
D4 | TF_CS |
D5 | TFT_CS |
D6 | TFT_DC |
D7 | 背光(可选择) |
D8 | 未使用 |
D9 | 未使用 |
D10 | 未使用 |
D11 | SPI_MOSI |
D12 | SPI_MISO |
D13 | SPI_SCK |
模拟引脚
引脚名称 | 功能 |
A0 | 触摸面板 |
A1 | 触摸面板 |
A2 | 触摸面板 |
A3 | 触摸面板 |
A4 | 未使用 |
A5 | 未使用 |
入门指南
本入门指南基于 Win10 和 Arduino IDE 1.6.9 环境。
我们将向您展示此显示屏的工作原理,请准备以下材料开始。
Seeeduino V4 | 2.8 TFT Touch Shield V2 | Micro USB 线缆 |
更多详情 | 更多详情 | 更多详情 |
下载 Arduino 库
此库支持以下平台:
- Arduino/Genuino UNO
- Seeeduino V3/4.0/4.2
- Arduino/Genuino Mega
- Arduino Leonardo
- Seeeduino Lite/Clio/Lotus
- LinkIt ONE(触摸面板不工作)
点击下载 Touch Screen Driver,然后请点击下面的按钮下载库并安装,如果您不知道如何安装 Arduino 库,请参考教程 (如何安装 ARDUINO 库)。
此库包含以下示例:
- drawCircle
- drawLines
- drawNumber
- drawRectangle
- paint
- shapes
- text
- tftbmp
- tftbmp2
我们使用示例 'shapes' 进行此演示。
我们建议在内部闪存芯片大于 128k 的设备上使用 Seeed_Arduino_LCD。如果您的闪存设备较小,我建议使用 TFT_Touch_Shield_V2。
连接线缆并上传代码
步骤1. 将 TFT_Touch_Shield_V2 板插入 Seeeduino,
步骤2. 用 USB 线缆将您的 Seeeduino 板连接到计算机
步骤3. 打开 Arduino IDE,选择正确的 COM 端口和开发板(在此示例中我们使用 Seeeduino V4)
步骤4. 点击 File > Examples > TFT_Touch_Shield_V2-master > shapes 打开代码。将示例上传到 Seeeduino。
如果您对如何上传代码有任何疑问,请参考这里了解更多详情。
背光
背光默认始终开启,如果您想要更改背光,需要对板子进行一些改装。请查看板子的背面。有一个 BACKLIGHT 标签。一侧标记为 ON,另一侧标记为 D7。我们需要切断中间焊盘和 ON 焊盘之间的连线,将中间焊盘与 D7 焊盘焊接。如下所示。
然后您可以通过 D7 控制背光。
打开背光:
digitalWrite(7, HIGH);
关闭背光:
digitaWrite(7, LOW);
使用美工刀和烙铁时请小心。
常见问题
Q:如何使用 Seeed_Arduino_LCD 驱动 2.8 TFT Touch Shield V2?
A:如果您想要使用 Seeed_Arduino_LCD 驱动 2.8 TFT Touch Shield V2。以下详细信息将向您展示如何使用它。
步骤1. 下载并安装 Seeed_Arduino_LCD。如果您不知道如何安装 Arduino 库,请参考教程 (如何安装 ARDUINO 库)。
步骤2. 通过参考 User_Setup.h 的注释来配置 User_Setup.h,使您的板子与 LCD 配合工作。
步骤3. 选择 Examples -> Seeed_Arduino_LCD -> 320 x 240,其中包含 2.8 TFT Touch Shield V2 的所有示例,将示例上传到板子。
原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。