XIAO 2通道Wi-Fi交流电能表在Home Assistant中的入门指南

概述
**XIAO 2通道Wi-Fi交流电能表**是Seeed Studio推出的智能设备,专为检测交流供电设备的用电量而设计。其双通道配置支持最多两个负载的独立检测,使其成为智能家居环境中自动化各种设备的绝佳选择。
本指南提供了详细的操作说明,包括设置、集成和高级配置,适用于从初学者到智能家居爱好者的各类用户。
主要特性和规格
| 特性 | 详细信息 |
|---|---|
| 输入电压 | AC 100-240V, 50/60Hz |
| 通道数 | 2(每个通道独立检测) |
| 连接类型 | Wi-Fi |
| 输入端子 | L(火线)、N(零线)、PE(保护接地) |
| 电流检测有效范围 | 10mA-100A @ 1mΩ(CT模式) |
| 有功电能 | 1w-7700w @ 1mΩ |
接线前请务必断开交流电源。
物理布局和连接

- L (火线): 连接交流电源的火线。
- N (零线): 连接交流电源的零线。
- PE (保护接地): 连接交流电源的保护接地线。
- CT1, CT2 (电流互感器): 将电流互感器的夹具夹在火线上,箭头指向从电源端到负载端。
电流互感器的安装
- 首先,打开夹具并将导线放入其圆形区域内。

- 然后扣紧扣环,用力按压并听到"咔嗒"声,安装完成。

安装夹具时,请确保电流方向与夹具上箭头指示的方向一致。

入门指南
要求
- 核心组件:
- 网络:
- 稳定的Wi-Fi,确保硬件与Home Assistant之间的无缝交互。
步骤1:设置Home Assistant
- 安装: homeassistant已预装在Home Assistant Green中。
- 启用ESPHome插件:
- 访问Home Assistant仪表板。
- 导航到"插件"部分并搜索ESPHome插件。
- 点击"安装"然后"启动"以启用它。
- 安装完成后,配置插件以确保与XIAO ESP32C6的正常通信。

通过收集必要的组件并使用ESPHome插件设置Home Assistant,您将准备好继续集成XIAO 2通道Wi-Fi交流电能表。
步骤2:准备电能表
默认情况下,您的设备(XIAO ESP32C6)预装了XIAO 2通道Wi-Fi交流电能表的固件。但是,在两种情况下您可能需要更新固件:
- 重新刷写固件: 如果现有固件损坏或您需要重新开始。
- 升级固件: 如果有具有改进功能的新版本固件。
有两种简单的刷写固件方法:
Firefox不支持在ESP设备上刷写固件。请使用Google Chrome或Microsoft Edge。
- Web Tool
- ESPHome Web
您可以使用这个Web工具进行简单直接的固件刷写方法。只需按照屏幕上的说明操作。(请选择SeeedStuido-2CH-EM)
- 点击
CONNECT按钮开始连接。工具将自动更新固件。
如果出现问题,请按照屏幕上的故障排除步骤操作,或切换到ESPHome Web方法完成过程。
对于此方法,您需要从这里下载bin固件文件(您需要解压下载的文件)。
- 将传感器套件连接到您的PC。
- 访问ESPHome Web页面。
- 选择带有
*.factory.bin后缀的固件文件。
观看以下视频,了解通过ESPHome Web刷写固件的详细步骤:
使用任一方法,您都将更新固件并准备好与Home Assistant集成。
步骤3:网络配置
-
启用接入点:
- 首次上电时,模块将创建一个Wi-Fi网络(SSID:
SeeedStudio-2CH-EM)。
- 首次上电时,模块将创建一个Wi-Fi网络(SSID:
-
访问配置:
- 使用手机或PC连接到该网络。
- 打开浏览器并导航到
http://192.168.4.1。 - 输入您家庭Wi-Fi网络的SSID和密码。

- Home Assistant 集成:
- 连接到家庭网络后,该模块将在 Home Assistant 的
设置 -> 设备和服务下被发现。
- 连接到家庭网络后,该模块将在 Home Assistant 的

这样,您就可以将模块连接到您的 Home Assistant 网络并让 Home Assistant 发现它。
步骤 4:添加模块设备
- 自动发现:
- 确保 ESPHome 已安装在 Home Assistant 中。
- 导航到
设置 -> 设备和服务 -> 集成并查找设备。

- 手动配置:
- 如果未自动发现,请通过指定其 IP 地址手动添加设备。
添加设备后,您可以在概览页面上看到一个照明控制开关、两个通道的电流使用情况、两个通道的功耗以及总电压值。

通过点击任何行图标,您可以更详细地查看相应的值及其最近的变化,这些变化用折线图表示。

安全和维护
- 定期检查接线是否有磨损和撕裂。
- 使用适当的电路保护设备,如保险丝或断路器。
- 保持设备远离水和过热。
常见问题
-
如果设备与 Wi-Fi 断开连接会发生什么?
- 模块将尝试自动重新连接。如果失败,它将启用其备用接入点进行重新配置。
-
如果设备意外突然断电,我应该怎么办?
- 当设备突然断电时,如果您想要移除电流互感器的固定装置,请等到设备重启并正常运行后再移除,否则可能会损坏设备。
资源
-
GitHub 仓库:在 Seeed Studio 双通道能耗计 GitHub 页面 访问 ESPHome 固件
-
双通道能耗计原理图:Seeed_Studio_XIAO_2-Channel_Wi-Fi_AC_Energy_Meter_V1.0.pdf
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。