在 Home Assistant 中使用 2 通道 Wi-Fi 交流继电器模块入门指南

概述
**2 通道 Wi-Fi 交流继电器模块**是 Seeed Studio 推出的智能设备,专为无线控制交流供电设备而设计。其双通道配置支持两个负载的独立控制,是在 Home Assistant 环境中自动化家用电器(如灯具、风扇和其他设备)的绝佳选择。
本指南提供详细的操作说明,包括设置、集成和高级配置,适用于从初学者到智能家居爱好者的各类用户。
主要特性和规格
| 特性 | 详情 |
|---|---|
| 输入电压 | AC 100-240V, 50/60Hz |
| 输出电压 | AC 100-240V, 50/60Hz |
| 最大负载 | 每通道 10A |
| 通道数 | 2(每个通道独立控制) |
| 连接类型 | Wi-Fi |
| 输入端子 | N(零线)、L(火线) |
| 输出端子 | 通道 1: N1(零线)、L1(火线) 通道 2: N2(零线)、L2(火线) |
在为继电器接线之前,请务必断开交流电源。避免在设备连接到交流电源时使用 USB 端口,以防止电气危险。
物理布局和连接
输入和输出端子

- 输入
- N(零线):连接交流电源的零线。
- L(火线):连接交流电源的火线。
- 输出
- 通道 1
- N1(零线):连接到继电器 1 的负载零线。
- L1(火线):连接到继电器 1 的负载火线。
- 通道 2
- N2(零线):连接到继电器 2 的负载零线。
- L2(火线):连接到继电器 2 的负载火线。
- 通道 1
入门指南
要求
- 核心组件:
- 网络:
- 稳定的 Wi-Fi,确保硬件与 Home Assistant 之间的无缝交互。
步骤 1:设置继电器模块(物理设置)
- 安装:homeassistant 已预装在Home Assistant Green中。
- 启用 ESPHome 插件:
- 访问 Home Assistant 仪表板。
- 导航到 "Add-ons" 部分并搜索 ESPHome 插件。
- 点击 "Install" 然后点击 "Start" 来启用它。
- 安装完成后,配置插件以确保与 XIAO ESP32C3 的正常通信。

通过收集必要的组件并使用 ESPHome 插件设置 Home Assistant,您就可以准备进行 2 通道 Wi-Fi 交流继电器模块的集成了。
步骤 2:准备继电器模块
默认情况下,您的设备(XIAO ESP32C3)预装了 2 通道 Wi-Fi 交流继电器模块的固件。但是,在以下两种情况下您可能需要更新固件:
- 重新刷写固件:如果现有固件损坏或您需要重新开始。
- 升级固件:如果有具有改进功能的新版本固件。
有两种简单的固件刷写方法:
Firefox 不支持在 ESP 设备上刷写固件。请使用 Google Chrome 或 Microsoft Edge。
- 网页工具
- ESPHome Web
您可以使用这个网页工具来简单直接地刷写固件。只需按照屏幕上的说明操作即可。
- 点击
CONNECT按钮开始连接。工具将自动更新固件。
如果出现问题,请按照屏幕上的故障排除步骤操作,或切换到 ESPHome Web 方法来完成该过程。
对于此方法,您需要从这里下载 bin 固件文件(您需要解压下载的文件)。
- 将传感器套件连接到您的 PC。
- 访问ESPHome Web页面。
- 选择带有
*.factory.bin后缀的固件文件。
观看以下视频,了解通过 ESPHome Web 刷写固件的详细步骤:
无论使用哪种方法,您都将更新固件并准备好与 Home Assistant 集成。
步骤 3:网络配置
- 启用接入点:
- 首次上电时,模块将创建一个 Wi-Fi 网络(SSID:
seeedstudio-relay)。
- 首次上电时,模块将创建一个 Wi-Fi 网络(SSID:

- 访问配置:
- 使用手机或 PC 连接到该网络。
- 打开浏览器并导航到
http://192.168.4.1。 - 输入您家庭 Wi-Fi 网络的 SSID 和密码。

- Home Assistant 集成:
- 连接到家庭网络后,模块将在 Home Assistant 的
Settings -> Devices & Services下被发现。
- 连接到家庭网络后,模块将在 Home Assistant 的

这样,您就可以将模块连接到您的 Home Assistant 网络并让 Home Assistant 发现它。
步骤 4:添加模块设备
- 自动发现:
- 确保在 Home Assistant 中安装了ESPHome。
- 导航到
Settings -> Devices & Services -> Integrations并查找设备。
- 手动配置:
- 如果未自动发现,请通过指定其 IP 地址手动添加设备。
添加设备后,您可以在概览页面中看到两个开关。您还可以单独设置每个开关的名称。

安全和维护
- 定期检查接线是否有磨损和撕裂。
- 使用适当的电路保护设备,如保险丝或断路器。
- 保持设备远离水和过热。
常见问题
- 如果设备与 Wi-Fi 断开连接会发生什么?
- 模块将尝试自动重新连接。如果失败,它将启用其备用接入点进行重新配置。
- 在连接到交流电源时可以使用 USB 端口吗?
- 不可以,在连接到交流电源时使用 USB 可能会损坏设备或造成安全隐患。
- 这个模块可以在没有 Home Assistant 的情况下工作吗?
- 可以,模块可以通过其本地 IP 地址进行控制,或与其他支持 ESPHome 或 MQTT 的平台集成。
资源
- GitHub 仓库:在Seeed Studio 双通道继电器模块 GitHub 页面访问 ESPHome 固件。
- 双通道继电器模块原理图:Seeed_Studio_2-Channel_AC_Wi-Fi_Relay_SCH.pdf。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。