树莓派 3D 手势跟踪扩展板 MGC3130
![]()
这款扩展板基于 Microchip MGC3130 芯片,为树莓派提供 3D 手势识别和运动跟踪功能。它可以捕获 x y z 位置信息,还可以进行接近感应和触摸感应,支持轻拍和双击。
如下图所示,识别区域分为两部分:分布在周围的条带区域和中央面板。
![]()
图 1.感应区域
条带区域可以感应方向变化,包括北、南、西、东。中央区域可以感应触摸、轻拍、双击以及上方空中的手势。这就是为什么我们称它为 3D 手势和跟踪扩展板,你甚至不需要直接触摸中央区域,只需在中央区域上方挥手,这个扩展板就能感应到你的动作。
得益于 Microchip 的专利 GestIC® 技术,这款扩展板利用电近场感应来检测动作。当手接近时,扩展板在中央面板上方产生磁场,手会干扰磁场,扩展板下方的磁场接收器可以检测到这种变化。
图 2.无手时的磁场
图 3.有手时的磁场
这个扩展板通过 I2C 接口与树莓派通信,我们还预留了一个 Grove I2C 连接器,以防你需要与其他模块配合使用。
多么神奇的模块,有了它的帮助,你可以用手势控制灯光、电视、音响...只需释放你的想象力,创造更多神奇的项目。
特性
- 识别 3D 手势和 x、y、z 位置数据
- 接近感应和触摸感应
- 内置 Colibri 手势套件(在芯片上运行)
- 先进的 3D 信号处理单元
- 检测范围:0 到 10 厘米
- 片上自动校准
- 兼容各种型号的树莓派 2、3、4 和 zero
规格参数
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 工作电压 | 3.3V |
| 主芯片 | MGC3130 |
| 检测范围 | 0 到 10 cm |
| 温度范围 | -20°C 到 +85°C |
| 接收器灵敏度 | <1 fF |
| 位置速率 | 200 位置/秒 |
| 空间分辨率 | 高达 150 dpi |
| 载波频率 | 44 kHz 到 115 kHz |
| 输出接口 | I2C(默认 I2C 地址: 0X42) |
| 毛重 | 55g |
| 净重 | 17.6g |
| 包装尺寸 | 115mm75mm25mm |
| 尺寸 | 65mm*56mm |
应用场景
- 笔记本电脑/键盘/PC 外设
- 家庭自动化
- 游戏控制器
- 音频控制
硬件概述
引脚定义
![]()
与 Raspberry Pi 配合使用
启用 I2C
- 步骤 1. 运行 sudo raspi-config。
- 步骤 2. 使用向下箭头选择 5 Interfacing Options。
- 步骤 3. 向下箭头选择 P5 I2C。
- 步骤 4. 当询问是否启用 I2C 时选择 yes。
- 步骤 5. 如果询问是否自动加载内核模块,也选择 yes。
- 步骤 6. 使用右箭头选择按钮。
- 步骤 7. 当询问是否重启时选择 yes。
tip
有关 raspi-config 的更多信息,请参考 https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/raspi-config.md。
安装 ncurses
步骤 1:从这里下载
cd ~
wget https://invisible-mirror.net/archives/ncurses/ncurses-6.1.tar.gz
步骤 2: 安装 ncurses
tar -xvf ncurses-6.1.tar.gz
cd ncurses-6.1/
./configure
make
sudo make install
步骤 3: 检查 ncurse 是否安装成功
ncurses6-config --version
运行演示
步骤 1: 安装 mgc3103 并运行 mgc3103。
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/Seeed_mgc3x30.git
cd Seeed_mgc3x30
make clean && make
./mgc3130
步骤 2: 输出结果如下。
*
* *
* Position X : 65534 *
* Position Y : 0 *
* Position Z : 38465 *
* *
* Gesture : *
* *
* Airwheel angle : -1530 *
* *
* Touch electrode :
* Tap electrode :
* Double Tap electrode :
* *
* *
* *
* *
* *
* *
*
- Position X/Y/Z: 左下角为 X=0, Y=0。Z 是高度。最大值为 65535。
- Gesture: 在模块上方挥动手部,您可以看到挥动方向,如西到东、东到西、南到北和北到南。
- Airwheel:数值会随顺时针方向增加,逆时针方向减少。显示会有一些延迟。
- Touch electrode: 将手指放在特定区域,您将得到 Center、East、West、South 和 North。
- Tap electrode: 在特定区域轻敲手指,您将得到 Center、East、West、South 和 North。
- Double Tap electrode: 在特定区域双击手指,您将得到 Center、East、West、South 和 North。
原理图在线查看器
资源
-
[PDF] MGC3030-3130 数据手册
-
[库文件] Seeed_mgc3x30 库
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。