树莓派 4 通道 16 位 ADC (ADS1115)

模数转换器(ADC)是树莓派的常见配件。这是一个基于德州仪器 ADS1115 的 4 通道 ADC,ADS1115 是一个精密、低功耗的 16 位 ADC 芯片。我们将这个 ADC 制作成紧凑的树莓派 Zero 外形规格,并集成了一个模拟 Grove 连接器,这样您也可以使用模拟 Grove 模块。
版本
| 产品版本 | 变更 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 树莓派 4 通道 16 位 ADC (ADS1115) | 初始版本 | 2018年9月 |
特性
- 低电流消耗:
- 连续模式:仅 150μA
- 单次模式:自动关断
- 宽电源电压范围
- 输入多路复用器(MUX),提供两个差分或四个单端输入
- 可编程比较器
- 内部低漂移电压基准
- 内部振荡器
- 内部 PGA
- 可编程数据速率:8SPS 至 860SPS
- I2C 兼容串行接口
- 支持树莓派 3B/3B+/4
规格
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 供电电压 | 3.3V / 5V |
| 模拟输入电流 | 100mA(瞬时) 10mA(连续) |
| 存储温度 | -60~150℃ |
| 最大结温 | 150℃ |
| 接口 | I2C |
| I2C地址 | 0x48(默认) 0x49~0x4B(可配置) |
| 尺寸 | 长:65mm 宽:30mm 高:20mm |
| 重量 | 36.5g |
| 包装尺寸 | 长:140mm 宽:78mm 高:27mm |
| 毛重 | 37g |
这个 grove 有 4 个可能的 I2C 地址,从 0x48 到 0x4B。默认 I2C 地址是 0x48。您可以通过焊接来更改 I2C 地址。

note
如果使用 SDA(对应地址 0x4A)作为设备地址,在 SCL 线变低后,将 SDA 线保持低电平至少 100 ns,以确保设备在 I2C 通信期间正确解码地址。
典型应用
- 便携式仪器
- 消费品
- 电池监控
- 温度测量
- 工厂自动化和过程控制
硬件概述
引脚定义

支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
入门指南
硬件
所需材料
| Raspberry pi | 4-Channel 16-Bit ADC for Raspberry Pi(ADS1115) |
|---|---|
![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 |
软件
在本节中,我们将介绍如何安装驱动程序以及如何启用I2C。
启用I2C 由于I2C默认情况下未开启,我们需要手动配置I2C。
- 步骤1. 启动Raspberry Pi。
- 步骤2. 在终端中输入以下命令打开raspi-config。
sudo raspi-config
- 步骤3. 向下箭头选择"5 interfacing Options"并按"enter"键选择。

- 步骤4. 向下箭头选择"P5 I2C"并按"enter"键选择。

- 步骤4. 选择"Yes"来启用它。

- 步骤5. 选择"Ok"。

- 步骤6. 选择"Finish"保存更改。

安装
- 检查Raspberry Pi中是否已启用I2C。
在终端中运行以下命令导航到config.txt文件:
cd /boot
sudo nano config.txt
-
确保文件中有一行
dtparam=i2c_arm=on。 -
默认的I2C速度是100 kHz。您可以通过在配置文件中添加以下行将其增加到400 kHz:
dtparam=i2c_arm_baudrate=400000
- 然后要使用ads1115-overlay,请将以下内容添加到
config.txt:
dtoverlay=ads1115
- 之后,您需要为overlay提供参数来配置驱动程序。要在单端模式下启用ADC的所有4个通道,请添加以下内容:
dtparam=cha_enable
dtparam=chb_enable
dtparam=chc_enable
dtparam=chd_enable
- 保存文件并重启您的raspberry pi。
如果您使用这些对config.txt的更改重启系统,您将看到以下内核模块:
- 运行以下命令检查内核模块:
lsmod | grep ads

note
请注意,ADS1115使用与ADS1015相同的内核。
我们可以看到ADS1115已经存在,可以被Industrial IO使用。
- 导航到Industrial IO文件夹:
cd /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/

- 现在您可以轻松访问这些硬件配置文件:
cat in_voltage0-voltage1_raw

通道0和1使用0.1875mV的比例。测量的电位差为17670 * 0.1875mv = 3.3V
这种添加内核的方法允许您使用ADS1115开发自己的shell或python脚本!
原理图在线查看器
资源
-
[PDF] ADS1115数据手册
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。