Skip to main content

4WD驱动平台V1.0

4WD驱动平台V1.0(不包含Intel Edison芯片)是一款支持四轮驱动的电机驱动板,能够对每个电机进行双向和全面控制。该驱动板最重要的特点是通过Grove接口实现的扩展性,这使您的项目更加多样化。它还提供详细且简单的SDK(软件开发工具包),可以加快您的开发过程。安装Edison后,您可以构建一个强大的系统来满足不同需求。

特点


  • 支持USB到设备UART桥接
  • 支持OTG(On The Go)
  • 支持SPI编程端口
  • 支持Grove接口:1个UART端口,3个I2C端口
  • 支持双向四轮编码电机驱动(峰值电流:3A)
  • 支持过流、过载和短路保护功能
  • 提供详细且简单的SDK
  • 专为Intel Edison平台设计

规格


基本参数
输入电压6-16V
输出电压5V/4V/3.3V/1.8V
空载电流小于150mA
尺寸130*110mm
电机驱动
驱动芯片MC33931(Freescale)* 4,独立
输入电压5-30V
输出电流3A(最大)
保护功能过温、低电压和短路情况下自动切断输出
扩展性
I2C接口3
SPI接口1
UART接口2
USB OTG接口1

应用场景


  • 各种类型的机器人

  • 电机驱动

  • 玩具车

  • 工业控制

硬件概览


注意:所有电机接口和Grove模块仅支持3.3V电压。

入门指南


note

本节仅展示如何构建基本开发环境。 您可以按照以下指南为您的项目构建开发环境:

将Edison安装到4WD驱动板上

所需材料

  • 4WD驱动平台V1.0 *1

  • Intel Edison *1

  • 2根Micro B到Type A USB数据线

软件准备

提示:如果您的连接速度到Intel服务器不够快,我们建议您首次仅选择安装驱动程序和闪存工具。单独下载其他工具会更快。

note

目前4WD驱动平台V1.0不支持Windows 10。

检查您的IDE

下载Putty用于串行通信

  1. 打开设备管理器。

  2. 找到USB串行端口。在端口(COM & LPT)下找到_USB Serial Port(COMx)_(例如:USB Serial Port(COM3))。

  3. 启动Putty并按照下图所示进行配置(红色矩形标记部分)。

Putty配置

  1. 点击“Open”进入串行终端。

Putty登录界面

  1. 按下回车键输入用户名和密码登录Edison系统。
note
  • 如果是您第一次使用Edison芯片,则不存在密码。
  • 您可以使用Intel Flash Tool将最新固件镜像刷入Edison。
  1. 现在您的IDE已成功安装。

示例


note
  • 本节将向您展示一个实现了一些简单功能的示例。
  • 请确保您已按照前面的章节成功搭建开发环境,并假设您已经具备 Arduino 平台的基本知识。

您可以参考 Edison 4WD Auto Robotic Platform 2.0 了解使用 4WD Driver Platform V1.0 的实际应用。

在线原理图查看器

资源


技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...