DIY 4层三明治 Meshtastic 套件
基于 XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 套件开发的全功能 meshtastic 节点。这个类似 meshtastic 套件的4层三明治结构以 xiao 扩展板为基础。通过 grove 接口和引脚对引脚接口,它支持 meshtastic 固件支持的各种可扩展模块。它还支持 I2C 通信协议,包括可控环境照明、遥测传感器、环境传感器和 GPS 模块。通过 meshtastic 通信技术,可以轻松设置模块化设计和功能应用。此外,它可以通过 JST 电池连接器连接外部 3.7V 电池来实现移动节点。

硬件准备
| SKU | 产品名称 |
|---|---|
| 102010611 | XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 套件 |
| 103030356 | XIAO 扩展板 |
| 110010024 | XIAO 扩展板亚克力外壳 |
| 109100021 | GNSS 模块,采用 Quectel L76K |
| 101020513 | Grove - 温度、湿度、压力和气体传感器 (BME680) |
| 403040-450mA 带 JST 连接器的锂聚合物电池 |
note
- GNSS 模块需要对其前代产品的冲突引脚进行修改,以便能够以引脚对引脚的方式连接到 XIAO ESP32S3 模块。因此,请购买 2024年12月22日 之后新进货的 GNSS 模块。
- 提供了亚克力外壳的 DXF 文件。您可以使用 3mm 厚的亚克力板自行切割和组装。
除了上述模块外,该套件还支持以下grove模块,请根据您自己的需求购买。
额外支持的模块:
| SKU | 产品名称 | 购买链接 |
|---|---|---|
| 101020932 | Grove - 温湿度传感器 V2.0 (DHT20) / 升级版 DHT11/ I2C 接口 | 购买 |
| 101020192 | Grove - 气压传感器 (BMP280) | 购买 |
| 101020193 | Grove - 温湿度气压传感器 (BME280) | 购买 |
| 101020556 | Grove - I2C 高精度温度传感器(MCP9808) | 购买 |
| 101020212 | Grove - 温湿度传感器(SHT31) | 购买 |
| 101020513 | Grove - 温度、湿度、压力和气体传感器 (BME680) | 购买 |
步骤 1:刷写 Meshtastic 固件
确保已经为 XIAO ESP32S3 预刷写了 meshtastic 固件。如果还没有,请按照此说明进行刷写。
步骤 2:重新焊接 XIAO 扩展板的排针
为了通过引脚对引脚连接在 XIAO 扩展板底部安装 GNSS 模块,需要重新焊接 XIAO 扩展板的母排针,并将其替换为带有公针的母排针。

步骤 3:激光切割 3mm 亚克力外壳
提供用于激光切割的 dxf 文件。

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。