在树莓派 OS 上使用树莓派 4G LTE Hat 设置热点
介绍
本指南将引导您使用树莓派和 4G LTE Hat 设置 4G LTE 热点的过程。我们将涵盖所需的硬件和软件组件,包括树莓派、4G LTE Hat 和树莓派 OS(Bookworm)。您将学习如何配置 4G 模块、建立 Wi-Fi 网络,并安全地与其他设备共享您的互联网连接。
前置条件
硬件要求
软件要求
-
需要安装了 Bookworm OS 的树莓派。
-
配置为互联网接入的 Quectel LTE 4G 模块。确保使用 RNIDS 或类似配置正确设置 LTE 连接。链接
启用热点的步骤
连接到 LTE 网络
确保您的 Quectel LTE 模块已连接并提供互联网接入。使用以下命令确认连接:
ping -c 4 google.com
创建热点
要使用内置 Wi-Fi 模块广播热点网络:
- 打开终端。
- 运行以下命令,将
<hotspot name>和<hotspot password>替换为您想要的 SSID 和密码:
sudo nmcli device wifi hotspot ssid <hotspot name> password <hotspot password> ifname wlan0
- ssid:设置热点网络的名称。
- password:设置访问热点的密码。
- ifname wlan0:指定要使用的 Wi-Fi 接口。
管理热点
禁用热点
要停止热点并将 Wi-Fi 接口恢复为客户端模式:
sudo nmcli device disconnect wlan0
重新连接到其他 Wi-Fi 网络
在禁用热点后,连接到其他 Wi-Fi 网络:
sudo nmcli device up wlan0
附加说明
- 您现在可以将树莓派用作便携式路由器或 Wi-Fi 接入点。
- 当长时间广播热点时,请确保树莓派的电源稳定。
- 您可以参考此文档获取更多信息。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道以满足不同的偏好和需求。