一个便捷的串口库
Arduino没有调试功能,这可能是一些软件工程师的第一印象。实际上,我们通常只是使用Arduino来做一些简单的应用,即使没有调试功能,也没有关系。如果你想使用Arduino来做一些复杂的应用,比如人脸识别,那么也许你需要重新考虑是否选择了错误的平台。
对于一些简单的应用,我们可以使用串口打印来调试,Arduino提供了非常易于使用的串口打印功能。
void setup()
{
Serial.begin(115200);
Serial.println("hello world");
}
void loop()
{
// add code here
}
此外,还有Serial.print、Serial.write等等。当你熟悉这些函数后,你会发现这些函数实际上并不那么友好,看看下面的代码:
void setup()
{
Serial.begin(115200);
Serial.print("a[");
Serial.print(3);
Serial.print("] = ");
Serial.println(5);
}
void loop()
{
// add code here
}
要打印a[3]=5,需要4行代码,麻烦吗?回想一下C语言课程,只需要一行代码:
printf("a[%d] = %d", 3, 5);
对于C++,一行也足够了:
cout << "a[" << 3 << "] = " << 5 << endl;
如果Arduino有像printf或cout这样的函数,我会很高兴,这真的很方便。幸运的是,有人已经编写了这样的库,你可以参考 http://arduiniana.org/libraries/streaming/ 我对这个库做了一些小的修改,你可以在这里下载:https://github.com/loovee/Streaming ,为什么不试试呢?
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。