Air602 固件烧录手册

Air602 模块基于嵌入 ARM-Cortex M3 的 W600,在本教程中我们将向您展示如何烧录固件。
固件工具及镜像下载
您可以在这里下载固件烧录工具:
我们为您提供了官方固件:
在这个压缩包中您会找到 4 个版本,我们推荐您使用 AirM2M_Luat_V0011_W600T_USER。
更新日志
| 版本 | 描述 |
|---|---|
| AirM2M_Luat_V0008_W600T_USER | 初始版本 |
| AirM2M_Luat_V0009_W600T_USER | 增加 MQTT 支持 |
| AirM2M_Luat_V0010_W600T_USER | 修复了模块设置为 AP 模式且禁用 DHCP 功能时,设备(站点)仍然可以使用 DHCP 功能获取 IP 地址的问题。同时还解决了某些手机连接成功后立即断开的问题。 |
| AirM2M_Luat_V0011_W600T_USER | 优化了芯片的功耗,减少了芯片运行时产生的热量 |
如果您不想使用 SDK,可以直接跳转到 [烧录固件](#Burn the firmware)。
SDK 下载
您也可以下载 SDK 并自行重新编程。
我们推荐您使用 Keil MDK5 进行构建。请使用 Keil 打开 WM_W600.uvprojx 文件,您可以在 XXXXX\WM_SDK\Tools\Keil\Project 中找到它,其中 XXXXX 是您解压 SDK 的路径。

构建完成后,您可以在 XXXXX\WM_SDK\Bin 中找到 .img 文件,其中 XXXXX 是您解压 SDK 的路径。

现在您可以将自己的固件烧录到 Air602 上,那么问题是如何操作?
烧录固件
遗憾的是,固件工具仅支持中文界面,为了解决这个问题,我们将逐步展示截图。
步骤 1. 解压固件工具,找到并双击 LuaTool.exe,路径为 XXXX/LuaTools 1.5.7,其中 XXXX 是您解压固件工具(LuaTools1.5.7)的路径。

步骤 2. 打开工具后,可能会弹出一个窗口提示您升级,您可以直接点击“取消升级”跳过此步骤。

步骤 3. 切换到 WiFi 模式。默认模式是用于 4G 的 Luat,要烧录 Air602 固件,我们需要点击 切换模式 -> 切换至WiFi。

然后软件会重新启动,您会看到如下新窗口:

步骤 4. 选择您刚刚下载或通过 SDK 构建的固件。点击 浏览文件,选择固件(.img 和 .FLS 文件均可),然后点击 Open。

步骤 5. 选择对应的 COM 端口并开始烧录固件。实际上工具会自动检测 Air602 的 COM 端口,您只需勾选复选框,然后点击 开始 开始烧录固件。

随后您会看到提示 开始握手,请重启WiFi模块,当出现此提示时,请及时按下 Air602 开发板上的复位按钮。

按下复位按钮时请小心,以防止 USB 设备意外弹出。几秒钟后,您会在同一区域看到提示 握手成功,开始下载,这意味着握手成功并开始烧录。您还可以看到进度条。

如果失败,可能会显示 握手超时,这意味着握手超时,请重复步骤 5 几次,问题即可解决。
如果一切顺利,您将看到以下图片,这意味着您已成功将固件烧录到 Air602 开发板上。尽情享受吧 :D

常见问题解答
问题1:烧录固件 AirM2M_Luat_V0011_W600T_USER(由 tarp.andreas 提供)后出现问题
引用: 似乎如果按照 Wiki 中的描述烧录 AirM2M_Luat_V0011_W600T_USER.FLS 固件后,就无法再使用 LuaTool 对该模块进行操作。
"
回答1:
这是因为版本 11 更改了 SDK 的启动结构。如果需要将固件恢复到版本 08/09/10,则需要先重写闪存。有关详细信息,请查看我们的论坛。
烧录固件 AirM2M_Luat_V0011_W600T_USER 后出现问题
问题2:如何在 Linux 上进行编程
引用: 我发现“固件工具”压缩包中没有任何源代码,只有一些 Windows 的二进制文件。那么如何在我的 Linux 工作站上对这个模块进行编程?
"
回答2:
很遗憾,我们没有适用于 Linux 的固件工具。然而,您可以使用带有 xmodem 发送功能的串口工具。
步骤 1:循环发送 1B(HEX)。
步骤 2:由 tarp.andreas 提供。“尝试在发送\x1b的同时按下 RESET 按钮(或将独立模块上的 Res-PIN 拉低),然后您会得到所需的响应。”
步骤 3:当模块显示“secboot running”并随后出现“CCCCCC....”时,您可以选择固件文件,并通过 xmodem 协议发送。
有关详细信息,请查看我们的论坛。
问题3:Mac OS 驱动问题
我们发现某些版本的 Mac 系统无法识别该开发板。
回答3:
在这种情况下,您可能需要手动安装 CH340 驱动程序。该开发板使用 CH330N,与 CH340 驱动程序兼容。
有关详细信息,请查看我们的论坛。
资源
-
[压缩包] 固件工具
-
[压缩包] 官方固件
-
[Github 页面] AirM2M_W600_SDK
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供不同的支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。