Air602 WiFi 开发板

本 Wiki 适用于 Air602 WiFi 开发板和 Air602 WiFi 模块。
Air602 是一个基于嵌入式 Wi-Fi SoC 芯片(W600)的 2.4G Wi-Fi 模块,配备 12 针邮票孔扩展接口。令人惊讶的是,它甚至比邮票还小,仅为 12mm*10mm。虽然体积小巧,但功能齐全,提供丰富的接口和完整的功能。该模块支持 IEEE802.11b/g/n 和 AT 指令。
Air602 WiFi 开发板基于 Air602 Wi-Fi 模块,集成了 USB 接口和天线。如果将此开发板插入计算机,它将被识别为端口(COM & LPT),因此您可以使用串口工具对其进行编程。该模块支持 IEEE802.11b/g/n 和 AT 指令。
特性
接口
• USB 接口
• UART/SPI
• 集成 GPIO 设备控制器
无线
• 支持 IEEE802.11 b/g/e/i/d/k/r/s/w/n
• 支持 2.4~2.4835 GHz
• 支持 Wi-Fi WMM/WMM-PS/WPA/WPA2/WPS
• 支持 Wi-Fi Direct
• STBC、GreenField、Short-GI
• 支持多种网络协议:TCP/UDP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP
其他
• 支持基于 ASCII 编码的 AT+ 指令协议(UART 接口)
• 支持用户可编程的 GPIO 控制
规格
| 类别 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|
| 无线 | 支持 Wi-Fi 模式 | IEEE802.11b/g/n |
| RF 系统阻抗 | 50Ω | |
| 频率范围 | 2.4~2.4835 GHz | |
| 接收灵敏度 | 20MHz MCS7@‐71dBm; 40MHz MCS7@‐68dBm; 54Mbps@‐73dBm; 11Mbps@‐86dBm; 1Mbps@‐95dBm; | |
| 物理层数据速率 | 802.11n MCS 0~7 150Mbps | |
| 调制方式 | DSSS、OFDM、DBPSK、DQPSK、CCK、QAM16/64 | |
| 输出功率 | IEEE802.11b, DSSS 1Mbps, POUT = +17dBm; IEEE802.11g, OFDM 54Mbps, POUT = +10dBm; IEEE802.11n, OFDM MCS7, POUT = +10dBm | |
| 硬件 | 接口类型 | UART/SPI/GPIO |
| 接口速率 | 2Mbps@UART (最大) 50Mbps@SPI (最大) | |
| 工作电压 | 3.3V(模块)/5V(开发板) | |
| 工作湿度 | 5%~90%(无凝结) | |
| 存储温度 | ‐40~+125 ℃ | |
| 工作温度 | ‐40~+85℃ | |
| 软件 | 网络类型 | STA/AP/AP+STA/Wi‐Fi Direct |
| 验证方式 | WEP/WPA‐PSK/WPA2‐PSK | |
| 加密方式 | WEP64/WEP128/TKIP/CCMP(AES) | |
| WPS 功能 | WPS | |
| 节能模式 | PS‐POLL/待机 | |
| 网络协议 | TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP | |
| 接口协议 | AT+ 指令集 |
典型应用
- 智能家电
- 智能家居
- 无线音频和视频
- 智能玩具
- 医疗监测
- 工业控制
- 其他物联网应用
引脚分布

入门指南
对于 Air602 WiFi 开发板,您只需将其插入电脑,它会被识别为端口(COM & LPT)。
对于 Air602 WiFi 模块,您需要使用 USB-to-Serial 工具将 RX/TX 引脚连接到您的电脑。
对于 Mac,我们发现某些版本的 Mac 系统无法识别板载 USB-to-Serial 芯片 CH330N,请查看此处的解决方案 Mac os 驱动问题
我们使用串口工具 sscom 来发送 AT 指令。您可以使用您喜欢的串口工具,如果您想使用 sscom,可以在 这里 下载。
无论使用什么工具,请确保您已勾选选项 AddCrLf,并将波特率设置为 115200。

输入 AT+ 然后点击 SEND 或按 Enter 键检查连接是否成功建立。
AT+
当返回 +OK 时,您可以使用 AT 指令来控制该模块。
创建 SoftAP 流程
- 1- WPRT 将无线网卡工作模式设置为 SoftAP:
AT+WPRT=2
- 2- APSSID 设置 STA 的 AP SSID,例如 MyAP:
AT+APSSID=MyAp
- 3- APENCRY 将无线网卡安全模式设置为 WEP64:
AT+APENCRY=1
参数:
open:0,WEP64:1,WEP128:2
- 4- APKEY 将无线网卡密钥设置为 12345
AT+APKEY=1,1,12345
参数 1:密钥格式,0 表示 HEX,1 表示 ASCII
参数 2:索引:密钥索引号,1 到 4 用于 WEP 加密密钥,其他加密方法固定为 0。
参数 3:无线密钥,例如:12345
- 5- APNIP 设置 IP 地址和子网掩码
AT+APNIP=1,192.168.1.1,255.255.255.0,192.168.1.1,192.168.1.1
参数 1:地址类型:0 表示使用 DHCP 动态分配,1 表示静态地址
参数 2:IP:192.168.1.1
参数 3:子网掩码:255.255.255.0
参数 4:网关:192.168.1.1
参数 5:DNS:192.168.1.1
- 6- PMTF 将上述参数保存到 SPI Flash,下次启动时直接从第 7 步开始。
AT+PMTF
- 7- WJOIN 创建无线网络 MyAp
AT+WJOIN
- 8- SLIST 查询连接到您的 SoftAP 的 STA 信息。
AT+SLIST
扫描 AP 流程
无线网卡扫描 AP 的 AT 指令为:
AT+WSCAN

最后一个参数是信号强度,单位为 db。
STA 加入 AP 流程
- 1- WPRT 将工作模式设置为 STA
AT+WPRT=0
- 2- SSID 设置要加入的 AP 名称,例如 TEST_AP
AT+SSID=TEST_AP
- 3- KEY 设置要加入的 AP 的无线密钥,例如 12345678
AT+KEY=1,0,12345678
参数 1:0 表示 HEX,1 表示 ASCII
参数 2:索引:密钥索引号,1 到 4 用于 WEP 加密密钥,其他加密方法固定为 0。
参数 3:无线密钥,例如:12345678
- 4- NIP 启用 DHCP
AT+NIP=0
- 5- PMTF 将上述参数保存到 SPI Flash,下次启动时直接从第 6 步开始。
AT+PMTF
- 6- WJOIN 加入无线网络 TEST_AP
AT+WJOIN

创建 APSTA 流程
- 1- WPRT 将工作模式设置为 APSTA
AT+WPRT=3
- 2- SSID 设置要加入的 AP 名称,例如 TEST_AP
AT+SSID=TEST_AP
- 3- KEY 设置要加入的 AP 的无线密钥,例如 12345678
AT+KEY=1,0,12345678
参数 1:0 表示 HEX,1 表示 ASCII
参数 2:索引:密钥索引号,1 到 4 用于 WEP 加密密钥,其他加密方法固定为 0。
参数 3:无线密钥,例如:12345678
- 4- APSSID 设置创建的 SOFTAP 的网络名称
AT+APSSID=”MYSoftAP”
- 5- APENCRY 设置 SoftAP 的加密类型(例如 WPA2-TKIP)
AT+APENCRY=5
- 6- APKEY 设置 SoftAP 的密码(例如 ASCII 码 87654321)
AT+APKEY=1,0,87654321
- 7- APNIP 设置 IP 地址和子网掩码
AT+APNIP=1,192.168.1.1,255.255.255.0,192.168.1.1,192.168.1.1
- 8- PMTF 将上述参数保存到 SPI Flash,下次启动时直接从第 9 步开始。
AT+PMTF
- 9- WJOIN 加入无线网络 TEST_AP
AT+WJOIN
固件编程
有关固件编程,请查看以下链接:
常见问题解答
Q1. STA如何断开与AP的连接
A: 无线网卡断开AP的AT指令为:
AT+WLEAV
Q2. SoftAP断开连接
A: SoftAP断开网络的AT指令为:
AT+WLEAV=2
Q3. STA如何查看当前状态
A: 无线网卡查看当前网络状态的AT指令为:
AT+LKSTT
Q4. 如何查看当前SoftAP状态
A: 查看当前SoftAP状态的AT指令为:
AT+APLKSTT
在线原理图查看器
资源
-
[PDF] Air602 AT指令用户手册
-
[PDF] Air602硬件设计手册
-
[ZIP] AIR602_lbr for eagle
-
[ZIP] sscom
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时获得最佳体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。