Skip to main content

Arch BLE

Arch BLE 是一款基于 Nordic nRF51822 的 mbed 开发板。它采用 Arduino 的外形尺寸,并配备 Grove 接口,非常容易创建一个蓝牙低功耗(BLE)设备。

nRF51822 是一个强大的多协议单芯片解决方案,专为超低功耗无线应用设计。它集成了 Nordic 最新的高性能无线电收发器、ARM Cortex M0 MCU,以及 256kB 闪存和 16kB RAM 内存。nRF51822 支持蓝牙®低功耗和 2.4 GHz 协议栈。

功能特点​

  • mbed 支持
    • 在线 IDE
    • 易于使用的 C/C++ SDK
    • 实用的库
  • 基于 LPC11U35 的 CMSIS DAP
    • 拖放式编程
    • 使用 CMSIS DAP 标准进行调试
    • USB 虚拟串口用于通信
  • Arduino 外形尺寸,配备 Grove 接口
  • Nordic nRF51822 多协议蓝牙® 4.0 低功耗/2.4GHz RF SoC
    • ARM Cortex M0 处理器
    • 256kB 闪存/16kB RAM
    • 可配置的数字 I/O 映射
  • USB Micro B 接口

硬件概览​

快速入门​

  1. 点击 此链接 登录或注册 mbed
  2. 导入 mbed_blinky 程序
  3. 点击顶部工具栏中的 Compile 图标编译程序,然后下载编译后的 hex 文件。
  4. 将下载的 hex 文件拖放到 MBED 磁盘中

您可以打开 main.cpp 来更改程序。例如,使用以下代码每 0.1 秒闪烁一次 LED:

    #include "mbed.h"

DigitalOut led(p30); // 板载 LED 连接到 p30

int main()
{
while (true) {
led = !led;
wait(0.1);
}
}

注意

如果您遇到编译错误提示 'device.h' 未找到,请尝试在您的程序中将 mbed 库更新到最新版本。

应用场景​

如果您想更改程序,请点击 此链接 将 Color Pixels 程序导入 mbed 在线 IDE。

如果 BLE 设备频繁断开连接,可以通过更改 BLE 参数来提高稳定性——广告持续时间(在 main.cpp 中)、最小间隔和最大间隔(在 nRF51822/projectconfig.h 中)。

#define CFG_GAP_CONNECTION_MIN_INTERVAL_MS           20                     /**< 最小可接受连接间隔 */
#define CFG_GAP_CONNECTION_MAX_INTERVAL_MS 200 /**< 最大可接受连接间隔 */

更新或恢复固件​

Arch BLE 的最新固件版本是 v0221,构建日期为 2015 年 3 月 2 日。要检查您的固件版本和构建日期,请在文本编辑器中打开 MBED 磁盘中的 MBED.HTM 文件。

更新日志:

  • 2014-06-26:首个版本
  • 2014-08-25:支持拖放由 gcc 工具链生成且不含 softdevice 的 hex 文件
  • 2014-10-08:使用 USB EJECT INSET 替代重新连接 USB,增加 Intel hex 数据行缓冲区(从 64 字节增加到 128 字节)
  • 2015-02-03:修复 Mac OS X 10.10 Yosemite 只读文件系统问题

已知问题:

  • 使用 Chrome 浏览器直接下载 hex 文件到 MBED 磁盘时可能出现问题。原因是 Chrome 在下载时会创建临时文件。如果您使用 Chrome,请将 hex 文件保存到其他位置,然后再复制到 MBED 磁盘。

固件:

刷写新固件步骤:

  • 按住 Arch BLE 的按钮并将其通电。
  • 一个 CRP DISABLD 磁盘会弹出。
    • 在 Windows 上,用上述固件替换 firmware.bin。
    • 在 Linux/Mac 上,使用命令:dd if={new_firmware.bin} of={firmware.bin} conv=notrunc

在线原理图查看器​

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时拥有流畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...