Skip to main content

Arch GPRS

Arch GPRS 是一个支持 mbed 的开发板,集成了蜂窝网络模块和微控制器。它与 Seeeduino Arch 类似,也使用了 LPC11U24 微控制器。通过 Arch GPRS,你可以使用 mbed 的 C/C++ SDK、库以及优化的在线开发工具快速构建原型。 Arch GPRS 上的蜂窝网络模块基于 EG-10 GPRS 调制解调器。借助该模块,可以轻松通过基于 2G GSM 的蜂窝网络执行数据收集功能。

Arch GPRS 配备了标准的 Arduino 接口以及板载的 Grove 连接器。连接现有的 Shields 和 Grove 产品到 Arch GPRS 非常方便。你甚至可以直接将太阳能板连接到开发板上,以便电池通过太阳能板充电。低功耗设计保证了在户外使用时的便捷充电和长时间运行。

特性​

  • 支持 mbed

    • 在线开发工具

    • 易于使用的 C/C++ SDK

    • 丰富的已发布库和项目

  • NXP LPC11U24 控制器

    • 低功耗 ARM Cortex-M0 内核

    • 32KB Flash,8KB RAM,4KB EEPROM

    • USB 设备,2xSPI,UART,I2C

  • EG-10 模块

    • 支持无线升级 EG-10 固件

    • 支持外部 SIM 卡:1.8V/3.3V

    • 兼容标准 AT 指令

  • 配备 RTC 功能

  • 自动选择 USB5V 或太阳能板为电池充电

规格​

项目规格
微控制器LPC11U24
供电模式USB 或太阳能板
充电电流太阳能板100 mA
USB 5V400 mA
工作频率850/900/1800/1900 MHz
接口类型USB Micro B
SIM 卡Class B(3V) 和 Class C(1.8V)
GPRS 特性GPRS 数据传输下行 85.6kbps(最大); 上行 42.8kbps(最大)
编码格式CS-1, CS-2, CS-3, CS-4
功能支持支持数据、语音、短信和传真
EEPROM 容量256 KB

接口​

黄色区域的设计与 Arduino 板非常相似,实际上它可以与我们的 Shield 板一起使用。其引脚分布与 Seeeduino Arch 几乎相同(D11 和 D13 互换),因此你可以点击 这里 查看每个引脚。

上图是 Arch GPRS 的正面视图,背面的微控制器 LPC11U24 未标出。

入门指南​

将 SIM 卡插入 Arch GPRS 的 SIM 插槽,你可以拨打电话或发送短信。 现在让我们开始吧。

第一步: 注册一个 mbed 账户

  • 打开 https://mbed.org,点击登录或注册。如果你已经注册过,请直接点击登录。

第二步: 导入程序

  • 当程序导入到你的账户后,你可以在在线开发工具中看到它。

第三步: 编辑代码

  • 打开并修改 Arch GPRS 程序中的 main.cpp 文件。以拨打电话为例,你需要将 "#define CALL_UP_TEST 0" 修改为 "#define CALL_UP_TEST 1",并修改函数 "gprsTest.callUp("133xxxx5949");" 的参数。

第四步: 添加设备

  • 点击右上角的“未选择设备”,然后在左下角点击“添加设备”,如下图所示。

  • 弹出如下页面。Arch GPRS 兼容 mbed LPC11U24 和 Seeeduino Arch,因此你可以选择“mbed LPC11U24”或 Seeeduino Arch。这里以选择 Seeeduino Arch 为例。

  • 进入 Seeeduino Arch 页面并点击“添加到 mbed 编译器”,现在你成功完成了 Seeeduino Arch 的添加。返回 mbed 编译器并点击“未选择设备”。点击左下角的 Seeeduino Arch 后会出现如下图所示的页面:

  • 点击“选择平台”后,你可以在 mbed 在线编译器中看到你选择的开发板。

第五步: 编译、下载

  • 点击“编译”,当 mbed IDE 生成一个 bin 文件时会出现“成功!”提示。你需要将 bin 文件保存到你的电脑。

第六步: 更新固件

  • 使用 USB Micro B 数据线将 Arch GPRS 的 USB 端口连接到你的电脑,并长按按钮,Arch GPRS 会作为名为 CRP DISABLD 的 USB 存储设备出现。

  • 打开 CRP DISABLD。现在你需要将生成的 bin 文件添加到 CRP DISABLD 设备中。如果 USB 设备中已存在 bin 文件,你需要删除它并添加新的 bin 文件。

快速按下 Arch GPRS 的按钮并等待片刻,你会听到 Arch GPRS 给你拨打电话。

使用 ARCH GPRS 与 Xively​

Xively 是一个在线数据库服务,允许开发者将传感器生成的数据(例如来自物体、设备和建筑的能源和环境数据)连接到网络,并基于这些数据构建自己的应用程序。通过使用 ARCH GPRS,我们可以轻松实现这一点。

第一步: 注册 Xively 账户

  • 打开 https://xively.com/,点击登录或注册。如果您已经注册,请直接点击登录。

第二步: 添加您的设备和通道

第三步: 导入程序

第四步: 添加您的信息

  • 将 FEED_ID、SENSOR_ID 和 XIVELY_KEY 替换为您的信息,并将 ARCH GPRS 与传感器连接,然后编译并更新固件。

第五步: 检查您的传感器值

  • 如果成功,您将在您的通道图表中看到上传的数据。

注意:

如果您在 MAC 或 Linux 上使用 Seeeduino Arch,请阅读应用说明 --- USB ISP 编程。

在 Windows、Linux 或 Mac 上编程 Seeeduino Arch​

Seeeduino Arch 没有 mbed 接口。它使用 USB 系统编程(ISP)来升级固件。

要进入 USB ISP 模式,请将 Arch 连接到您的计算机并长按其按钮,然后会出现一个名为“CRP DISABLD”的磁盘。

  • 在 Windows 上

    1. 删除“CRP DISABLD”磁盘中的 firmware.bin 文件。

    2. 将新的固件复制到磁盘中。

  • 在 Linux 上

    1. 如果磁盘未挂载,请将磁盘挂载到 /path/to/mount。
    2. 使用以下命令:dd if=new_firmware.bin of=/path/to/mount/firmware.bin conv=notrunc。
  • 在 Mac 上,您需要使用终端运行以下脚本,将 .bin 文件复制到 Arch:

    1. 使用以下命令:dd if=new_firmware.bin of=/Volumes/CRP\ DISABLD/firmware.bin conv=notrunc。

    如果您愿意,还可以创建一个 Automator 应用程序来支持文件拖放到您的板子上。只需创建一个“运行 Shell 脚本”,并使用以下命令:

    dd if=$* of=/Volumes/CRP\ DISABLD/firmware.bin conv=notrunc

快速按下按钮以运行新的固件。

相关链接​

注意事项​

Arch GPRS 不带有 mbed 接口。要输出调试信息,请尝试使用 USBSerial。

在线原理图查看器​

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时获得最佳体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同用户的偏好和需求。

Loading Comments...