LCD - ArduPy API 参考
这是用于 ArduPy 的 LCD API 参考。目前仅在 Wio Terminal 上的 LCD 模块上进行了测试。
更多信息,请访问 ArduPy。要开始使用 ArduPy,请参考这里。
使用示例:
from machine import LCD
lcd = LCD() # 初始化 LCD 并打开背光
lcd.fillScreen(lcd.color.BLACK) # 用黑色填充 LCD 屏幕
lcd.setTextSize(2) # 设置字体大小为 2
lcd.setTextColor(lcd.color.GREEN) # 设置文本颜色为绿色
lcd.drawString("Hello World!", 0, 0) # 在 (0, 0) 位置打印 Hello World
构造函数
class machine.LCD(self)
构造一个新的 LCD 对象。
方法参考
LCD.setRotation(r)
将显示屏设置为 r 旋转角度。例如 LCD.setRotation(1)。
LCD.setTextColor(color)
LCD.setTextColor(fgcolor, bgcolor)
设置文本字体为 color 颜色,或设置 fgcolor 为前景色,bgcolor 为背景色。例如 LCD.setTextColor(LCD.color.RED)
LCD.drawCentreString(string, dX, poY, font)
在 (x, y) 位置以指定字体居中绘制字符串。font 用作数字。例如 LCD.drawCentreString("Hello", 0, 0, 1)
LCD.drawString(string, poX, poY, font)
在 (x, y) 位置以指定字体绘制字符串。例如 LCD.drawString("Hello", 160, 120, 2)
LCD.drawChar(char, poX, poY)
在 (x, y) 位置绘制一个 char 字符,其中 char 是 ASCII 数字。例如 LCD.drawChar(65, 160, 120)
LCD.drawCircle(x0, y0, r, color)
在 (x, y) 位置绘制一个半径为 r 的指定颜色圆形。例如 LCD.drawCircle(160, 120, 10, LCD.color.GREEN)
LCD.drawCircleHelper(x0, y0, r, cornername, color)
在 (x0, y0) 位置绘制一个半径为 r 的圆形辅助线,cornername 为编号。例如 LCD.drawCircleHelper(160, 120, 100, 1, LCD.color.WHITE)
LCD.drawEllipse(x, y, rx, ry, color)
在 (x, y) 位置绘制一个 x 轴半径为 rx、y 轴半径为 ry 的指定 color 颜色椭圆。例如 LCD.drawEllipse(160,120,10,5,LCD.color.RED)
LCD.drawFastHLine(x, y, w, color)
在屏幕上从 (x, y) 位置开始绘制宽度为 w 的水平线。例如 LCD.drawFastHLine(0, 120, 160, LCD.color.WHITE)
LCD.drawFastVLine(x, y, h, color)
在屏幕上从 (x, y) 位置开始绘制高度为 h 的垂直线。例如 LCD.drawFastVLine(160, 0, 120, LCD.color.WHITE)
LCD.drawFloat(floatNumber, decimal, x, y , font)
在 (x, y) 位置绘制带小数位的浮点数。例如 LCD.drawFloat(3.1415, 2, 160, 120, 1)
LCD.drawLine(x, y, x1, x2, color)
从 (x, y) 到 (x1, y1) 绘制指定 color 颜色的直线。例如 LCD.drawLine(0, 0, 320, 240, LCD.color.WHITE)
LCD.drawNumber(number, x, y, font)
在 (x, y) 位置绘制整数 number。例如 LCD.drawNumber(23, 160, 120, 1)
LCD.drawPixel(x, y, color)
在 (x, y) 位置绘制一个像素点。例如 LCD.drawPixel(160, 120, LCD.color.RED)
LCD.drawRect(x, y, w, h, color)
从 (x, y) 位置开始绘制宽度为 w、高度为 h 的矩形。例如 LCD.drawRect(0, 0, 160, 120, LCD.color.WHITE)
LCD.drawRoundRect(x, y, w, h, r, color)
从 (x, y) 位置开始绘制宽度为 w、高度为 h、圆角半径为 r 的圆角矩形。例如 LCD.drawRoundRect(0, 0, 160, 120, 10, LCD.color.WHITE)
LCD.drawTriangle(x0, y0, x1, y1, x2, y2, color)
使用 (x0, y0)、(x1, y1) 和 (x2, y2) 三个点绘制三角形。例如 LCD.drawTriangle(160, 70, 60, 170, 260, 170, LCD.color.WHITE)。
LCD.fillCircle(x0, y0, r, color)
在 (x, y) 位置填充一个半径为 r 的指定颜色圆形。例如 LCD.fillCircle(160, 120, 10, LCD.color.GREEN)
LCD.fillCircleHelper(x0, y0, r, cornername, color)
在 (x0, y0) 位置填充一个半径为 r 的圆形辅助区域,cornername 为编号。例如 LCD.drawCircleHelper(160, 120, 100, 1, LCD.color.WHITE)
LCD.fillEllipse(x, y, rx, ry, color)
在 (x, y) 位置填充一个 x 轴半径为 rx、y 轴半径为 ry 的指定 color 颜色椭圆。例如 LCD.fillEllipse(160,120,10,5,LCD.color.RED)
LCD.fillRect(x, y, w, h, color)
从 (x, y) 位置开始填充宽度为 w、高度为 h 的矩形。例如 LCD.fillRect(0, 0, 160, 120, LCD.color.WHITE)
LCD.fillRoundRect(x, y, w, h, r, color)
从 (x, y) 位置开始填充宽度为 w、高度为 h、圆角半径为 r 的圆角矩形。例如 LCD.fillRoundRect(0, 0, 160, 120, 10, LCD.color.WHITE)
LCD.fillTriangle(x0, y0, x1, y1, x2, y2, color)
使用 (x0, y0)、(x1, y1) 和 (x2, y2) 三个点填充三角形。例如 LCD.fillTriangle(160, 70, 60, 170, 260, 170, LCD.color.WHITE)。
LCD.fillScreen(color)
用指定颜色填充整个 LCD 屏幕。例如 LCD.fillScreen(LCD.color.GREEN)。
LCD.invertDisplay(n)
反转显示。例如 LCD.invertDisplay(0) 或 LCD.invertDisplay(1)
LCD.setPivot(x, y)
在 (x, y) 位置设置枢轴点
LCD.setTextDatum(datum)
设置 datum 作为文本基准点。
LCD.setTextFont(font)
设置字体,其中 font 可以用作颜色。例如 LCD.setTextFont(2)。
LCD.setTextSize(size)
设置字体大小。例如 LCD.setTextSize(5)
LCD.textWidth(string)
返回字符串的长度。例如 LCD.textWidth("Hello World")
常量参考
LCD.color.BLACK # 使用 TAB 键查看其他可用颜色
定义的颜色。还包括许多不同的颜色,可以使用 dir(LCD.color) 来查看所有可用颜色。
LCD.color565(R, G, B)
将 RGB 颜色模型转换为 16 位颜色代码。例如,您可以执行 LCD.fillScreen(LCD.color565(255,0,0)) 来将屏幕填充为红色。
LCD.color16to8()
将 16 位颜色转换为 8 位。
LCD.width # LCD 的宽度,320
LCD.height # LCD 的高度,240
LCD.getCursorX()
返回光标的 x 位置。
LCD.getCursorY()
返回光标的 y 位置。
LCD.getRotation()
返回 LCD 显示的当前旋转角度。
LCD.getTextDatum()
返回文本的基准点。
示例用法
这里将展示一些使用 LCD API 绘制的图形。
饼图

请在这里找到完整代码。
模拟仪表

请在这里找到完整代码。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。