LinkIt Smart 7688 Duo 的 Arduino 扩展板
由于 MediaTek Labs 的关闭,所有相关链接已失效。如果您需要下载相关文件,请在以下链接中搜索:https://github.com/MediaTek-Labs。
LinkIt Smart 7688 Duo 的 Arduino 扩展板是一款用于 LinkIt Smart 7688 Duo 的扩展板。与 Seeed 生产的其他扩展板类似,该板集成了多达 12 个 Grove 接口,使您可以轻松连接更多 Grove 模块。使用此扩展板,初学者可以快速入门,因为通常令人头疼的布线过程得到了简化。此外,该板与 Arduino 使用相同的 MCU,这意味着您不仅可以使用 LinkIt Smart 7688 的功能,还可以使用 Arduino Yún 的功能,从而基于各种强大的 Arduino 示例代码构建丰富的物联网应用。在板上,预留了用于轻松访问 LinkIt Smart 7688 Duo 的引脚,除此之外,它还支持 I2C、UART 等串行总线,并配备了 USB 和以太网接口。

LinkIt Smart 7688 Duo 是一个基于 OpenWrt Linux 发行版、MT7688 和 ATmega32u4 的开放开发板。该板专为智能家居的丰富应用物联网设备原型设计而打造。如果您想了解更多关于 LinkIt Smart 7688 Duo 的信息,请点击这里。
特性
- 兼容 Arduino Shield
- 以太网连接互联网
- USB 2.0 支持更多外设
- Grove 接口:I2C × 2,模拟 × 3,数字 × 6,UART × 1
- 4 针调试端口 × 1,ICSP × 1
应用场景
- 物联网/网关设备
- 机器人
- 智能多媒体设备
- 教学与学习
规格
- 输入电压:5.0V(通过 USB 电源端口)
- 工作电压:3.3V
调试引脚连接到 MT7688,其他引脚连接到 ATmega32U4。
硬件概览

| 项目 | 数量 | 项目 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Arduino Shield | 1 | USB 端口(Type-A) | 1 |
| MT7688 UART2 | 1 | USB 端口(Micro Type-B) | 1 |
| ICSP 端口 | 1 | 以太网端口 | 1 |
| 复位按钮(ATmega32u4) | 1 | 连接 LinkIt Smart 7688 Duo 的端口 | 1 |
快速入门
在这个简单的应用中,您将制作一个蜂鸣器发出不同的声音。在开始之前,除了 LinkIt Smart 7688 Duo 的 Arduino 扩展板,请检查您是否拥有以下材料。您可以在我们的商城中获取这些材料。
| LinkIt Smart 7688 Duo | USB 数据线 | UARTBee | 跳线 x 3 | Grove - 蜂鸣器 |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 第一步:参考此教程将您的 LinkIt Smart 7688 Duo 连接到互联网。
- 您可以在靠近连接 LinkIt Smart 7688 的端口处找到 Pin 8、Pin 9 和 Pin GND。
- 您可以将跳线插入 MT7688 UART2 端口,而不是将它们焊接到 Pin 8、Pin 9 和 Pin GND。
- 第二步:连接 USB 到串口适配器到 LinkIt Smart 7688 Duo 后,打开控制台。
- 第三步:按照下图连接所有部件:

-
第四步:将 Grove - 蜂鸣器插入端口 D4。
-
第五步:此步骤是在主机电脑上为 LinkIt Smart 7688 Duo 平台构建 Arduino 环境。由于教程已在 LinkIt Smart 7688 的 Wiki 中编写,请参考这里。
-
第六步:下载 firmata。
-
第七步:参考这里为 LinkIt Smart 7688 平台安装 Arduino IDE,并将 firmata 文件烧录到开发板。
以下步骤应在嵌入式操作系统(OpenWRT)上执行。请确保您的系统中安装了 Python 和 pip。
- 第八步:在控制台中输入
pip install pyfirmata并按回车键安装 Python 库 pyfirmata。 - 第九步:在控制台中输入
vi buzzer.py创建一个名为 buzzer.py 的文件,并将以下代码复制到其中。
from pyfirmata import Arduino, util
from time import sleep
board = Arduino('/dev/ttyS0')
print "Start blinking D4"
while True:
board.digital[4].write(1)
sleep(0.5)
board.digital[4].write(0)
sleep(0.5)
- 第10步:保存 buzzer.py 文件,然后输入 python buzzer.py 运行示例代码。
- 第11步:现在你将听到蜂鸣声。
立即动手制作
你成功让蜂鸣器发出声音了吗?这里还有两个使用 LinkIt Smart 7688 Duo 的超棒项目。让我们现在就开始制作吧!
| 带有 WiFi 连接可视化的智能路由器 | Facebook 点赞监视器 |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。