BLE Bee

BLE Bee 是一款支持蓝牙智能的 XBEE 形状模块,基于 HM-11 模块。BLE Bee 可用于通常使用 XBEE 模块的硬件设置。使用 BLE Bee,支持 XBee 插座的嵌入式系统可以与台式电脑、智能手机、平板电脑甚至其他嵌入式系统进行通信,提供蓝牙智能(又称蓝牙低功耗,BLE)。
特性
-
兼容 XBee 外形
-
蓝牙协议:蓝牙规范 V4.0 BLE
-
工作频率:2.4 GHz ISM 频段
-
接口方式:串口
-
在开放环境下,模块间可实现 30 米内通信
-
模块间发送和接收无字节限制
-
调制方式:GFSK(高斯频移键控)
-
传输功率:- DBM、23-6 DBM、0 DBM、6 DBM,可通过 AT 指令修改
-
使用 TI CC2540 芯片,配置空间为 256 KB,支持 AT 指令,用户可根据需要更改角色(主从模式)、串口波特率、设备名称、匹配参数(如密码),使用灵活。
-
电源:+ 3.3 VDC 50 mA
-
工作温度:- 5 ~ + 65 摄氏度
规格参数
| 规格 | 值 |
|---|---|
| 微处理器 | CC2540 |
| 资源 | 支持 AT 指令,用户可根据需要更改角色(主从模式)、串口波特率、设备名称、匹配参数(如密码),使用灵活。 |
| PCB 尺寸 | 24.5mmx30.5mmx0.8mm |
| 外形尺寸 | 24.5mmx30.5mmx9.77mm |
| 电源 | 3.3V |
| 通信协议 | Uart(TTL) |
| IO 数量 | 2 |
| 按键输入 IO | 1 |
| LED 指示灯 IO | 1 |
| 连接性 | 与 XBee 插座兼容 |
电气特性
| 规格 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 最大输入电压 | -0.3 | 3.6 | V | |
| 工作输入电压 | 2.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| 发送电流 | 15 | mA | ||
| 接收电流 | 8.5 | mA | ||
| 深度睡眠电流 | 600 | uA | ||
| 工作温度 | -40 | 125 | °C |
引脚定义

注意:仅列出了重要的备用功能,可能还有更多,请参考数据手册。
使用方法

-
将 Seeed BLE Shield 直接插入 Arduino/Seeeduino。请注意 XBee Shield 上跳线的位置。
-
硬件或软件串口:您可以选择七个数字引脚中的两个作为通信通道。只需将跳线插入接头即可。
-
信号灯:如果没有设备连接 BLE,灯会闪烁;但连接 BLE 后,灯会保持常亮。
AT 指令与配置
1) 查询本机 MAC 地址
发送:AT + ADDR?
发送后成功返回:OK + LADD: MAC 地址(地址为 12 字符串)
2) 查询波特率
发送:AT+BAUD?
发送后成功返回:OK + Get: [para1]
para1 范围:0 ~ 8。参数对应:0 表示 9600,1 表示 19200,2 表示 38400,3 表示 57600,4 表示 115200,5 表示 4800,6 表示 1200,7 表示 2400。默认波特率为 9600。
3) 设置波特率
发送:AT+BAUD[para1]
发送后成功返回:OK+Set:[para1]
示例:发送:AT + BAUD1,返回:OK + Set: 2。波特率设置为 19200。
注意:切换到 1200 后,模块将不再支持 AT 指令配置,按下 PIO0 进入待机状态,模块可恢复出厂设置。不建议使用 1200 波特率。设置波特率后,模块需重新上电,参数设置才能生效。
4) 连接到指定的蓝牙地址
发送:AT+CON[para1]
发送后成功返回:OK+CONN[para2]
para2 范围:A、E、F
示例:蓝牙地址为:0017EA0943AE,发送 AT + CON0017EA0943AE,模块返回:OK + CONNA 或 OK + + CONNF 或 OK + CONNE。
5) 清除设备匹配信息
发送:AT + CLEAR
发送后成功返回:OK + CLEAR
成功清除已连接设备的地址码信息。
6) 查询模块工作模式
发送:AT + MODE?
发送后成功返回:OK + Get: [para]
para 范围:0 ~ 2。0 表示透传模式,1 表示 PIO 采集 + 透传,2 表示透传 + 遥控模式。默认值为 0。
7) 设置模块工作模式
发送:AT + MODE []
发送后成功返回:OK + Set: [para]
8) 查询设备名称
发送:AT + NAME?
发送后成功返回:OK + NAME [para1]
9) 设置设备名称
发送:AT + NAME [para1]
发送后成功返回:OK + Set: [para1]
示例:将设备名称设置为 Seeed,发送 AT + NAMESeeed,返回 OK + Set: Seeed。此时,蓝牙模块的名称已更改为 Seeed。 注意:指令执行后需重新上电,设置参数才能生效。
10) 查询匹配密码
发送:AT + PASS?
发送后成功返回:OK + PASS: [para1]
para1 范围为 000000 ~ 999999,默认值为 000000。
11) 设置匹配密码
发送:AT + PASS [para1]
发送后成功返回:OK + Set: [para1]
12) 恢复出厂设置
发送:AT + RENEW
发送后成功返回:OK + RENEW
恢复模块的默认出厂设置,模块设置将被重置为出厂状态,延迟 500 毫秒后模块重新启动。如无必要,请谨慎操作。
13) 模块重置
发送:AT + RESET
发送后成功返回:OK + RESET
指令执行后模块将延迟 500 毫秒后重新启动。
14) 设置主从模式
发送:AT + ROLE [para1]
发送后成功返回:OK + Set: [para1]
有关 AT 指令的更多信息,请参考 BLE 模块的数据手册。您可以从资源空间下载。
软件串口通信
BLE Bee 可以作为主设备或从设备使用,您可以通过不同的示例来使用它。如果您打算使用以下软件串口程序,请参考前面图片中的连接方式:BLE_TX-->D2,BLE_RX-->D3。
打开 Arduino IDE,复制以下程序并上传到 Arduino/Seeeduino 板上。然后两个 BLE Shields 就可以相互通信。
示例:BLE 从设备
#include <SoftwareSerial.h> //软件串口
#define RxD 2
#define TxD 3
#define DEBUG_ENABLED 1
SoftwareSerial BLE(RxD,TxD);
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(RxD, INPUT);
pinMode(TxD, OUTPUT);
setupBleConnection();
}
void loop()
{
char recvChar;
while(1){
if(BLE.available()){//检查是否有远程 BLE Shield 发送的数据
recvChar = BLE.read();
Serial.print(recvChar);
}
if(Serial.available()){//检查是否有本地串口终端发送的数据,您可以在这里添加其他应用程序
recvChar = Serial.read();
BLE.print(recvChar);
}
}
}
void setupBleConnection()
{
BLE.begin(9600); //将 BLE 波特率设置为默认波特率 9600
BLE.print("AT+CLEAR"); //清除所有之前的设置
BLE.print("AT+ROLE0"); //将蓝牙名称设置为从设备
BLE.print("AT+SAVE1"); //不保存连接信息
}
示例:BLE 主设备
#include <SoftwareSerial.h> //软件串口
#define RxD 2
#define TxD 3
#define DEBUG_ENABLED 1
SoftwareSerial BLE(RxD,TxD);
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(RxD, INPUT);
pinMode(TxD, OUTPUT);
setupBleConnection();
}
void loop()
{
char recvChar;
while(1){
if(BLE.available()){//检查是否有远程 BLE Shield 发送的数据
recvChar = BLE.read();
Serial.print(recvChar);
}
if(Serial.available()){//检查是否有本地串口终端发送的数据,您可以在这里添加其他应用程序
recvChar = Serial.read();
BLE.print(recvChar);
}
}
}
void setupBleConnection()
{
BLE.begin(9600); //将 BLE 波特率设置为默认波特率 9600
BLE.print("AT+CLEAR"); //清除所有之前的设置
BLE.print("AT+ROLE1"); //将蓝牙名称设置为主设备
BLE.print("AT+SAVE1"); //不保存连接信息
}
硬件串口通信
此外,您可以通过 AT 指令直接使用 BLE Shield,而无需任何程序,但您需要更改两个跳线的位置:BLE_TX-->D1,BLE_RX-->D0。
然后打开一个串口工具,例如 CoolTerm 或其他工具。以下是一些设置:波特率:9600(默认),数据位:8,校验位:无,停止位:1。
首先,您可以向 BLE Shield 发送一个或多个 "AT" 指令进行测试。如果返回 "OK",那么您可以执行以下步骤。如果没有响应,您可以上传一个空程序到 Arduino/Seeeduino,然后通过之前的操作查看是否能从串口工具获得响应。
void setup()
{
}
void loop()
{
}
然后,向 BLE Shield 发送 "AT+ROLE0" 指令;它会返回 "OK+Set:0",这意味着现在 BLE Shield 已准备好作为从设备。

原理图在线查看器
资源
-
[原理图]BLE_Bee_v1.0 的原理图
-
[PDF]BLE Bee v1.0 PCB
-
[PDF]BLE Bee v1.0 原理图
-
[数据手册]BLE 模块数据手册
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时拥有顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。