使用 Wio terminal 的高精度气压传感器

概述
该演示展示了 Grove 高精度压力传感器 DPS310 与 Wio terminal 完全兼容,其测量具有高精度。
特性
- 可通过表盘颜色显示正常大气压值范围
- 带时间显示的温度度数
- 高精度气压和温度检测
硬件
硬件连接

软件
如果您没有 Arduino IDE,请查看 Wio Terminal 入门指南
-
安装 LCD 屏幕库
Seeed_Arduino_LCD,请访问 Wio Terminal LCD。 -
安装 DPS310 压力传感器库
#include <Dps310.h>,请访问 DPS310-Pressure-Sensor。
代码
#include <Dps310.h>
#include <SPI.h>
#include <TFT_eSPI.h> // 硬件特定库
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
#define TFT_GREY 0x5AEB
#define LOOP_PERIOD 35 // 显示每35毫秒更新一次
Dps310 Dps310PressureSensor = Dps310();
#define M_SIZE 1.4
TFT_eSprite spr = TFT_eSprite(&tft); // 精灵
float ltx = 0; // 保存的指针底部x坐标
uint16_t osx = M_SIZE * 120, osy = M_SIZE * 120; // 保存的x和y坐标
uint32_t updateTime = 0; // 下次更新时间
int old_analog = -999; // 上次显示的值
int value[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
int d = 0;
void setup(void) {
tft.begin();
tft.init();
tft.setRotation(3);
Serial.begin(57600); // 用于调试
tft.fillScreen(TFT_WHITE);
spr.createSprite(TFT_HEIGHT,TFT_WIDTH);
spr.setRotation(3);
Dps310PressureSensor.begin(Wire);
analogMeter(); // 绘制模拟仪表
updateTime = millis(); // 下次更新时间
}
void loop() {
float temperature;
float pressure;
uint8_t oversampling = 7;
int16_t ret;
ret = Dps310PressureSensor.measureTempOnce(temperature, oversampling);
ret = Dps310PressureSensor.measurePressureOnce(pressure, oversampling);
Serial.println(pressure);
if (updateTime <= millis()) {
updateTime = millis() + 35; // 每35毫秒更新一次仪表
// 创建正弦波用于测试
d += 4;
if (d >= 360) {
d = 0;
}
////////////////////////////////////////////////////////
// 这是一个示例,你只需要删除'- 100050'
////////////////////////////////////////////////////////
plotNeedle(pressure-100050, 0); // 重新绘制指针需要2到12毫秒,延迟为零
}
delay(100);
spr.fillSprite(TFT_WHITE);
spr.createSprite(250, 40);
spr.fillSprite(TFT_WHITE);
spr.setTextColor(TFT_BLACK, TFT_WHITE);
spr.setFreeFont(&FreeSansBoldOblique12pt7b);
spr.drawNumber(temperature, 0, 0);
spr.drawString(" °C", 30, 0);
spr.drawNumber(pressure, 120,0);
spr.drawString("Pa", 210,0);
spr.pushSprite(30, 190);
spr.deleteSprite();
}
// #########################################################################
// 在屏幕上绘制模拟仪表
// #########################################################################
void analogMeter() {
// 仪表轮廓
tft.fillRect(0, 0, M_SIZE * 239, M_SIZE * 126, TFT_GREY);
tft.fillRect(5, 3, M_SIZE * 230, M_SIZE * 119, TFT_WHITE);
tft.setTextColor(TFT_BLACK); // 文本颜色
// 从-50到+50度每5度绘制刻度(100度满量程摆动)
for (int i = -50; i < 51; i += 5) {
// 长刻度线长度
int tl = 15;
// 要绘制的刻度坐标
float sx = cos((i - 90) * 0.0174532925);
float sy = sin((i - 90) * 0.0174532925);
uint16_t x0 = sx * (M_SIZE * 100 + tl) + M_SIZE * 120;
uint16_t y0 = sy * (M_SIZE * 100 + tl) + M_SIZE * 140;
uint16_t x1 = sx * M_SIZE * 100 + M_SIZE * 120;
uint16_t y1 = sy * M_SIZE * 100 + M_SIZE * 140;
// 下一个刻度的坐标用于区域填充
float sx2 = cos((i + 5 - 90) * 0.0174532925);
float sy2 = sin((i + 5 - 90) * 0.0174532925);
int x2 = sx2 * (M_SIZE * 100 + tl) + M_SIZE * 120;
int y2 = sy2 * (M_SIZE * 100 + tl) + M_SIZE * 140;
int x3 = sx2 * M_SIZE * 100 + M_SIZE * 120;
int y3 = sy2 * M_SIZE * 100 + M_SIZE * 140;
// 黄色区域限制
if (i >= -50 && i < -25) {
tft.fillTriangle(x0, y0, x1, y1, x2, y2, TFT_GREEN);
tft.fillTriangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3, TFT_GREEN);
}
if (i >= -25 && i < 0) {
tft.fillTriangle(x0, y0, x1, y1, x2, y2, TFT_YELLOW);
tft.fillTriangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3, TFT_YELLOW);
}
// 绿色区域限制
if (i >= 0 && i < 25) {
tft.fillTriangle(x0, y0, x1, y1, x2, y2, TFT_RED);
tft.fillTriangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3, TFT_RED);
}
// 橙色区域限制
if (i >= 25 && i < 50) {
tft.fillTriangle(x0, y0, x1, y1, x2, y2, TFT_RED);
tft.fillTriangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3, TFT_RED);
}
// 短刻度线长度
if (i % 25 != 0) {
tl = 8;
}
// 重新计算坐标以防刻度长度改变
x0 = sx * (M_SIZE * 100 + tl) + M_SIZE * 120;
y0 = sy * (M_SIZE * 100 + tl) + M_SIZE * 140;
x1 = sx * M_SIZE * 100 + M_SIZE * 120;
y1 = sy * M_SIZE * 100 + M_SIZE * 140;
// 绘制刻度
tft.drawLine(x0, y0, x1, y1, TFT_BLACK);
// 检查是否应该绘制标签,并调整位置
if (i % 25 == 0) {
// 计算标签位置
x0 = sx * (M_SIZE * 100 + tl + 10) + M_SIZE * 120;
y0 = sy * (M_SIZE * 100 + tl + 10) + M_SIZE * 140;
////////////////////////////////////////////////////////////
// 在这里,你可以更改刻度盘
////////////////////////////////////////////////////////////
switch (i / 25) {
case -2: tft.drawCentreString("100000", x0, y0 - 12, 2); break;
case -1: tft.drawCentreString("100025", x0, y0 - 9, 2); break;
case 0: tft.drawCentreString("100050", x0, y0 - 7, 2); break;
case 1: tft.drawCentreString("100075", x0, y0 - 9, 2); break;
case 2: tft.drawCentreString("100100", x0, y0 - 12, 2); break;
}
}
// 现在绘制刻度弧
sx = cos((i + 5 - 90) * 0.0174532925);
sy = sin((i + 5 - 90) * 0.0174532925);
x0 = sx * M_SIZE * 100 + M_SIZE * 120;
y0 = sy * M_SIZE * 100 + M_SIZE * 140;
// 绘制刻度弧,不绘制最后部分
if (i < 50) {
tft.drawLine(x0, y0, x1, y1, TFT_BLACK);
}
}
//tft.drawString("%RH", M_SIZE * (5 + 230 - 40), M_SIZE * (119 - 20), 2); // 右下角单位
tft.drawCentreString("K/Pa", M_SIZE * 120, M_SIZE * 80, 4); // 注释掉以避免字体4
tft.drawRect(5, 3, M_SIZE * 230, M_SIZE * 119, TFT_BLACK); // 绘制边框线
plotNeedle(0, 0); // 将仪表指针置于0
}
// #########################################################################
// 更新指针位置
// 此函数在指针移动时阻塞,时间取决于ms_delay
// 10ms可最小化指针闪烁,如果在指针扫描区域内绘制文本
// 如果文本不在扫描区域内,较小的值也可以,零表示瞬间移动但
// 看起来不真实...(注意:满量程偏转为100个增量)
// #########################################################################
void plotNeedle(int value, byte ms_delay) {
if (value < -10) {
value = -10; // 限制值以模拟指针端点停止
}
if (value > 110) {
value = 110;
}
// 移动指针直到达到新值
while (!(value == old_analog)) {
if (old_analog < value) {
old_analog++;
} else {
old_analog--;
}
if (ms_delay == 0) {
old_analog = value; // 如果延迟为0则立即更新
}
float sdeg = map(old_analog, -10, 110, -150, -30); // 将值映射到角度
// 计算指针尖端坐标
float sx = cos(sdeg * 0.0174532925);
float sy = sin(sdeg * 0.0174532925);
// 计算指针起点的x增量(不从枢轴点开始)
float tx = tan((sdeg + 90) * 0.0174532925);
// 擦除旧指针图像
tft.drawLine(M_SIZE * (120 + 20 * ltx - 1), M_SIZE * (140 - 20), osx - 1, osy, TFT_WHITE);
tft.drawLine(M_SIZE * (120 + 20 * ltx), M_SIZE * (140 - 20), osx, osy, TFT_WHITE);
tft.drawLine(M_SIZE * (120 + 20 * ltx + 1), M_SIZE * (140 - 20), osx + 1, osy, TFT_WHITE);
// 重新绘制指针下方的文本
tft.setTextColor(TFT_BLACK);
tft.drawCentreString("K/Pa", M_SIZE * 120, M_SIZE * 80, 4); // // 注释掉以避免字体4
// 存储新指针端点坐标用于下次擦除
ltx = tx;
osx = M_SIZE * (sx * 98 + 120);
osy = M_SIZE * (sy * 98 + 140);
// 在新位置绘制指针,洋红色使指针更粗一些
// 绘制3条线来加粗指针
tft.drawLine(M_SIZE * (120 + 20 * ltx - 1), M_SIZE * (140 - 20), osx - 1, osy, TFT_RED);
tft.drawLine(M_SIZE * (120 + 20 * ltx), M_SIZE * (140 - 20), osx, osy, TFT_MAGENTA);
tft.drawLine(M_SIZE * (120 + 20 * ltx + 1), M_SIZE * (140 - 20), osx + 1, osy, TFT_RED);
// 当指针接近新位置时稍微减慢速度
if (abs(old_analog - value) < 10) {
ms_delay += ms_delay / 5;
}
// 等待下次更新
delay(ms_delay);
}
}