Base Shield V2

Arduino Uno 是迄今为止最受欢迎的 Arduino 开发板,但是当您的项目需要大量传感器或 LED 时,跳线杂乱无章会让人感到沮丧。创建 Base Shield 的目的是帮助您摆脱面包板和跳线。通过底板上丰富的 Grove 连接器,您可以方便地将所有 Grove 模块添加到 Arduino Uno 上!Base Shield V2 的引脚排列与 Arduino Uno R3 相同。
版本
产品版本 | 变更 | 发布日期 |
Base Shield V1.2 | 初始版本 | 2011年10月 |
Base Shield V1.3 | 更改 Grove 连接器布局和数量 | 2012年8月 |
Base Shield V2.0 | 更改 Grove 连接器布局和数量,以及增加电源开关以支持 3.3V 和 5V。 | 2014年3月 |
规格参数
参数 | 数值/范围 |
工作电压 | 3.3V/5V |
工作温度 | -25℃ 至 +85℃ |
模拟端口 | 4 |
数字端口 | 7 |
UART 端口 | 1 |
I2C 端口 | 1 |
尺寸 | 69mm x 53mm |
兼容开发板
Base Shield 已测试并完全兼容以下开发板:
- Arduino Uno(所有版本)/Seeeduino(V4 和 V4.2)
- Arduino Mega/Seeeduino Mega
- Arduino Zero(M0)/Seeeduino Lorawan
- Arduino Leonardo/Seeeduino Lite
- Arduino 101
- Arduino Due 3.3V
- Intel Edison 5V
- Linkit One
caution
Grove Base Shield 的默认 I2C 引脚是 D70/D71,但 Arduino DUE 的默认 I2C Wire 定义为 D20/D21,因此当两者一起使用时,如果使用 Wire 定义,您将无法正常使用扩展板的 I2C 引脚,您需要使用 Wire1。
硬件概述

- 1-模拟端口:包括 4 个模拟端口,A0、A1、A2 和 A3。
- 2-数字端口:包括 7 个数字端口,D2、D3、D4、D5、D6、D7 和 D8。
- 3-UART 端口:1 个 UART 端口。
- 4-I2C 端口:4 个 I2C 端口。
- 5-电源开关:当使用 Arduino UNO 与 Base Shield v2 时,请将开关切换到 5V 位置;当使用 Seeeduino Arch 与 Base Shield v2 时,请将开关切换到 3.3V。
- 6-复位按钮:复位 Arduino 开发板。
- 7-PWR LED:绿色 LED 在通电时点亮。
- 8-P1、P2:如果将 Base Shield v2 与 Seeeduino V3 一起使用,请焊接焊盘 P1 和 P2。
- 尺寸:2.1 * 2.7 英寸
入门指南
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - 蜂鸣器 | Grove - 按钮 |
|
|
|
|
立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤 2. 将 Grove - 蜂鸣器连接到 Base Shield 的 D3 端口。
- 步骤 3. 将 Grove - 按钮连接到 Base Shield 的 D2 端口。
- 步骤 4. 将 Base Shield 插入 Seeeduino。
- 步骤 5. 通过 USB 线将 Seeeduino 连接到 PC。

软件
- 步骤 1. 将下面的代码复制到 Arduino IDE 并上传到 Seeeduino。
const int button = 2; // connect a button
const int buzzer = 3; // connect a buzzer
void setup()
{
pinMode(button, INPUT); //set button as an INPUT device
pinMode(buzzer, OUTPUT); //set LED as an OUTPUT device
}
void loop()
{
int btn = digitalRead(button); //read the status of the button
digitalWrite(buzzer, btn);
delay(10);
}
- 步骤 2. 按下按钮,我们将听到蜂鸣器的声音。
常见问题
请点击这里查看所有 Base Shield V2 常见问题。
在线原理图查看器
资源
- [PDF] 下载 Wiki PDF
- [Eagle] Base Shiled V2 原理图
- [Eagle] Base Shiled V2 PCB
- [PDF] Base Shiled V2 原理图
- [PDF] Base Shiled V2 PCB
项目
智能植物物联网:通过 Helium 和 Microsoft Azure IoT 自动浇灌植物并跟踪植物健康状况。
太阳能环境监测套件:一个太阳能供电的开源套件,用于监测空气质量、声音水平、湿度和温度。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。