BeagleBone® 介绍
介绍
BeagleBone® 在微控制器领域相对来说是一个后来者,但其高性能和低功耗使其成为开源硬件世界中三大热门平台之一。BeagleBone® 意味着小体积中蕴含大功能,因为这些小型计算机可以用于您正在尝试的各种应用……并且可以处理许多与桌面计算机相同的任务。与 Arduino 和 Raspberry Pi 类似,BeagleBone® 开发板被艺术家、设计师和爱好者用来实现他们的项目。
BeagleBone® 开发板非常出色,但 Seeed 星球上的人们对现有的 BeagleBone® 并不满足,并希望做出一些改变。正如我们对 Seeeduino 所做的那样,我们与 BeagleBone.org 讨论了我们的想法,最终有机会与他们一起创建一个全新的开发板,这就是我们如何创造出 Seeed Studio 自己的 BeagleBone®——BeagleBone® Green(简称 BBG)。

BeagleBone® Green 源自 BeagleBone® Black(简称 BBB)。如果您了解 BBB,就会知道 BBB 是 BeagleBoard 家族中的明星开发板,它继承了 BeagleBone® 的小巧尺寸,并增加了许多优秀的功能,同时价格却更低。在设计 BBG 时,我们决定保留 BBB 的几乎所有优点,例如小巧的尺寸、丰富的接口和强大的扩展性,同时将 HDMI 接口替换为 2 个 Seeed Grove 连接器,以便与 Grove 传感器家族兼容。
不久之后,我们发布了另一款 BeagleBone®,名为 BeagleBone® Green Wireless(简称 BBGW)。除了 Grove 连接器外,BBGW 还集成了高性能的灵活 WiFi/Bluetooth 接口,使其成为 BeagleBone® 家族中首款支持 WiFi/Bluetooth 的开发板。
开源理念
BeagleBone® 拥抱开源理念,允许用户访问、修改和共享硬件和软件设计。这种开放性鼓励了创新、协作和透明性,营造了一个知识和资源自由交换的社区。通过利用开源原则,BeagleBone® 确保任何人都可以为其开发和改进做出贡献,从而创建一个丰富的项目、教程和应用生态系统。
系列规格差异
BeagleBone® 系列包括多个型号,每个型号都有独特的规格以满足不同需求:
-
BeagleBone Black: 最受欢迎的型号,配备 1GHz ARM Cortex-A8 处理器、512MB DDR3 RAM 和 4GB eMMC 闪存存储。它提供了广泛的连接选项,包括以太网、USB 和 HDMI。
-
BeagleBone Blue: 专为机器人设计,内置 IMU 传感器、舵机输出和电池管理,非常适合自主车辆项目。
-
BeagleBone Green: 与 Seeed Studio 合作开发的型号,类似于 BeagleBone Black,但将 HDMI 接口替换为两个 Grove 连接器,以便轻松集成传感器。
产品
BeagleBone® Blue

SeeedStudio BeagleBone® Green

BeagleBone® Green Wireless

SeeedStudio BeagleBone® Green Gateway

BeagleBone® 外壳

扩展板
| Grove BeagleBone® 基础扩展板 v2 | 电机桥扩展板 v1.0 | BeagleBone® 骨架盒 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 该扩展板提供了 12 个易于使用的 Grove 接口,可与 Grove 模块大家族即插即用。这些接口包括 2 个 UART、2 个 ADC、4 个数字 I/O 和 4 个 I2C,连接到您的 BeagleBone® 板上的引脚,几乎提供了您所需的一切。 | 电机桥扩展板通过两个 TB6612FNG 集成双 H 桥实现双向电机控制,因此它可以控制两个步进电机或四个 6~15V DC 电压、每个电机约 1A 电流的直流电机。 | 该外壳由军用级铝材和耐用的亚克力制成,提供了极致的物理和防腐保护!骨架盒为任何标准 Arduino 留出了空间,并且外壳可以在三个维度上堆叠,从而实现无限的扩展可能性。 |
| BeagleBone® Green HDMI 扩展板 | Seeed Studio BeagleBone® Green LCD 扩展板(带电阻触控) |
|---|---|
![]() | ![]() |
| BeagleBone® Green HDMI 扩展板是一个通用的集成 HDMI 接口,可将您的 BeagleBone® 扩展到各种外设,如电脑显示器、视频投影仪、数字电视或数字音频设备。 | Green LCD 扩展板(带电阻触控)专为 SeeedStudio BeagleBone® Green 或 BeagleBone Black 设计,配备紧凑的 5 英寸 LCD,比 7 英寸更小,但提供 800x480 的分辨率,并使用一层 4 线电阻触摸屏进行用户交互。 |
配套课程套件
| Grove BeagleBone® Green 入门套件 | BeagleBone Green 和 Grove IoT 入门套件,支持 AWS |
|---|---|
![]() | |
| Grove BeagleBone® Green 入门套件是一个面向初学者的入门级套件,可以帮助您探索 BBG 并创建创新项目。它是新手开发一些酷炫项目和基于 BBG 构建原型的最佳选择。 | BeagleBone Green (BBG) 是 BeagleBoard.org 和 Seeed Studio 的联合成果。它基于 BeagleBone Black 的开源硬件设计,并增加了两个 Grove 接口。该套件包含全新的 BBG、10 个 Grove 模块以及快速连接的分步教程。 |
应用
BeagleBone® 解决方案

BeagleBone® 是一个多功能平台,能够运行完整的 Linux 操作系统,同时保留实时能力。它专为工业用途设计,并提供面向入门级开发者的文档支持。BeagleBone® 提供丰富的 I/O 和协议支持,同时对开发者非常友好。
Seeed 的 BeagleBone® Green 和 BeagleBone® Green Wireless 是 BeagleBone® 家族的一部分,现已准备好进行定制、生产和部署。
✨ 贡献者项目
- 我们为更新此页面制定了一份任务清单,该任务清单归类于我们的贡献者项目,因为我们致力于通过改进我们的 Wiki 平台来提升用户体验并提供更好的支持。
- 您对本页面的贡献对我们来说至关重要!我们非常重视您的意见,并非常感谢您为我们提供创意的帮助。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时能够获得尽可能顺畅的体验。我们提供了多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。