Skip to main content

SeeedStudio BeagleBone® Green

Seeed Studio BeagleBone® Green 是一个低成本、开源、社区支持的开发平台,适合开发者和爱好者使用。它是 BeagleBoard.org 和 Seeed Studio 的联合成果。基于经典的 BeagleBone® Black 开源硬件设计,开发出了这一差异化版本。Seeed Studio BeagleBone® Green 包含两个 Grove 接口,使得连接到庞大的 Grove 传感器家族更加方便。板载 HDMI 被移除,为这些 Grove 接口腾出了空间。

在不到 10 秒内启动 Linux,并通过一根 USB 数据线在不到 5 分钟内开始开发。

特性

  • 完全兼容 BeagleBone® Black
  • 处理器:AM335x 1GHz ARMR Cortex-A8
    • 512MB DDR3 RAM
    • 板载 4GB 8-bit eMMC 闪存
    • 3D 图形加速器
    • NEON 浮点加速器
    • 2x PRU 32 位微控制器
  • 连接性
    • USB 客户端用于供电和通信
    • USB 主机
    • 以太网
    • 2x 46 针接头
    • 2x Grove 接口(I2C 和 UART)
  • 软件兼容性
    • Debian
    • Android
    • Ubuntu
    • 基于 Node.js 的 Cloud9 IDE,带有 BoneScript 库
    • 以及更多

规格

项目参数
处理器AM335x 1GHz ARMR Cortex-A8
RAM512MB DDR3
板载闪存4GB eMMC
CPU 支持NEON 浮点 & 3D 图形加速器
Micro USB 支持供电 & 通信
USB主机 1 个
Grove 接口2 个(一个 I2C 和一个 UART)
GPIO2 x 46 针接头
以太网1 个
工作温度0 ~ 75

应用场景

  • 物联网
  • 智能家居
  • 工业
  • 自动化与过程控制
  • 人机界面
  • 传感器集线器
  • 机器人

以下是一些有趣的项目供您参考。

家庭中心复古灯驱动电机
立即制作!立即制作!立即制作!
Seeed Studio BeagleBone® Green 亚克力外壳GPIO 控制智能灯
立即制作!立即制作!立即制作!

硬件概览

  • USB 主机 - USB 主机
  • DC 电源和 USB 客户端 - 为板子供电并充当客户端
  • LED 指示灯
    • D2 在启动时配置为以心跳模式闪烁
    • D3 在启动时配置为在 microSD 卡访问期间点亮
    • D4 在启动时配置为在 CPU 活动期间点亮
    • D5 在启动时配置为在 eMMC 访问期间点亮
  • 启动按钮
    • 当插入 SD 卡时,系统将优先从 SD 卡启动。如果您希望从 eMMC 启动,请按下此按钮然后上电。
    • 启动后作为普通按钮使用,连接到 GPIO_72
  • I2C Grove 接口 - 连接到 I2C2
  • Uart Grove 接口 - 连接到 UART2
  • 串行调试 - 连接到 UART0,PIN1~PIN6:GND, NC, NC, RX, TX, NC,注意 PIN1 靠近 USB。

引脚映射

每个数字 I/O 引脚有 8 种不同的模式可供选择,包括 GPIO。

65 个可能的数字 I/O

note

在 GPIO 模式下,每个数字 I/O 都可以产生中断。

PWM 和定时器

note

最多可以将 8 个数字 I/O 引脚配置为脉宽调制器 (PWM),以生成信号来控制电机或创建伪模拟电压水平,而无需占用额外的 CPU 周期。

模拟输入

note

请确保不要向模拟输入引脚输入超过 1.8V 的电压。这是一个单通道 12 位模数转换器,具有 8 个通道,其中 7 个通道可通过引脚头访问。

UART

note

有一个专用的引脚头用于连接到 UART0 引脚并连接调试电缆。扩展引脚头提供了另外五个串行端口,但其中一个端口仅有单向连接到引脚头。

I2C

note

第一个 I2C 总线用于读取扩展板上的 EEPROM,不能用于其他数字 I/O 操作,否则会干扰其功能,但您仍然可以在可用地址上添加其他 I2C 设备。第二个 I2C 总线可供您配置和使用。

SPI

note

如果需要快速输出数据,可以考虑使用 SPI 端口。

enter image description here

机械图纸

入门指南

note

本章节基于 Win10 编写。其他操作系统的步骤类似。

步骤1. 通过 USB 连接 Seeed Studio BeagleBone® Green

使用提供的 micro USB 数据线将 Seeed Studio BeagleBone® Green 连接到您的电脑。这将为开发板供电并提供开发接口。Seeed Studio BeagleBone® Green 将从板载的 2GB 或 4GB eMMC 启动 Linux。

Seeed Studio BeagleBone® Green 将作为一个闪存驱动器运行,为您提供本地文档和驱动程序的副本。请注意,此接口不能用于通过 microSD 卡重新配置新镜像,但可以通过 uEnv.txt 文件更新启动参数。

您会看到 PWR LED 持续点亮。在 10 秒内,您应该会看到其他 LED 按默认配置闪烁。

  • D2 在启动时配置为以心跳模式闪烁
  • D3 在启动时配置为在 microSD 卡访问期间点亮
  • D4 在启动时配置为在 CPU 活动期间点亮
  • D5 在启动时配置为在 eMMC 访问期间点亮

步骤2. 安装驱动程序

为您的操作系统安装驱动程序,以便通过 USB 网络访问 Beagle。额外的驱动程序可以为您提供对开发板的串行访问。

操作系统USB 驱动程序备注
Windows (64 位)64 位安装程序
Windows (32 位)32 位安装程序
Mac OS X网络驱动 串行驱动请安装两组驱动程序。
Linuxmkudevrule.sh不需要安装驱动程序,但您可能会发现一些 udev 规则有用。
note

对于 Windows 系统,请注意:

  • Windows 驱动程序认证警告可能会弹出两到三次。点击“忽略”、“安装”或“运行”。
  • 要检查您运行的是 32 位还是 64 位 Windows,请参阅 此处
  • 在没有最新服务版本的系统上,您可能会遇到错误 (0xc000007b)。在这种情况下,请安装并重试。
  • 您可能需要重启 Windows。
  • 这些驱动程序已测试可在 Windows 10 上运行。
note

更多关于 FTDI USB 转串行/JTAG 的信息和驱动程序,请访问 https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

note

更多关于 USB 转虚拟以太网的信息和驱动程序,请访问 https://www.linux-usb.org/gadget/https://joshuawise.com/horndis

步骤3. 访问您的 Beagle

使用 Chrome 或 Firefox 浏览器(Internet Explorer 不支持),访问运行在开发板上的 Web 服务器。它将加载一个展示开发板功能的演示文稿。使用键盘上的方向键导航演示文稿。

点击 http://192.168.7.2 访问您的 Seeed Studio BeagleBone® Green。 旧版软件镜像需要您弹出 BeagleBone® 驱动器以启动网络。使用最新的软件镜像,不再需要此步骤。

点击查看大图

步骤4. Cloud9 IDE

要开始编辑存储在开发板上的程序,您可以通过点击以下链接使用 Cloud9 IDE:

点击进入 Cloud9 IDE

更新到最新软件

您需要将开发板更新到最新的软件以保持更好的性能,以下是逐步操作指南。

步骤1. 下载最新的软件镜像

首先,您需要在此处下载适合的镜像。

点击下载

note

由于文件较大,下载可能需要大约30分钟或更长时间。

您下载的文件将具有 .img.xz 扩展名。这是SD卡的压缩扇区镜像。

步骤2. 安装解压工具并解压镜像

下载并安装 7-zip

note

选择适合您系统的版本。

使用 7-zip 解压 SD 卡的 .img 文件

步骤3. 安装SD卡写入工具

下载并安装 Image Writer for Windows。请确保下载的是二进制发行版。

步骤4. 将镜像写入SD卡

首先,您需要一个SD卡适配器将microSD卡连接到计算机。然后使用 Image Writer for Windows 软件将解压后的镜像写入SD卡。

写入�镜像

点击 Write 按钮,开始写入过程。

写入过程

note
  • 您可能会看到关于设备损坏的警告。只要您选择的是SD卡进行写入,这个警告是可以接受的。
  • 此时不要将 BeagleBone® 连接到计算机。
  • 该过程可能需要长达10分钟。

步骤5. 从SD卡启动开发板

将SD卡插入(先关闭电源)开发板中。然后开发板将从SD卡启动。

note

如果您不需要将镜像写入板载eMMC,则无需阅读本章的最后部分。否则,请继续。

如果您希望将镜像写入板载eMMC,您需要启动开发板并修改一个文件。

/boot/uEnv.txt 中:

##启用 BeagleBone® Black: eMMC 刷写器: #cmdline=init=/opt/scripts/tools/eMMC/init-eMMC-flasher-v3.sh

修改为:

##启用 BeagleBone® Black: eMMC 刷写器: cmdline=init=/opt/scripts/tools/eMMC/init-eMMC-flasher-v3.sh

然后您会看到4个用户LED灯如下图所示:

闪烁过程

note

如果您没有看到上述的闪烁灯光,请按下 RESET 按钮重置开发板。

当闪存写入完成时,所有4个USRx LED将会 熄灭。最新的Debian闪存镜像会在完成后自动关闭开发板电源。这可能需要长达 10分钟。关闭开发板电源,移除SD卡并重新上电即可完成。

Grove 模块适配 Seeed Studio BeagleBone® Green

Grove 是一种模块化、标准化连接器的原型系统。Grove 采用积木式的方法来组装电子元件。与基于跳线或焊接的系统相比,它更容易连接、实验和构建,同时简化了学习过程,但并未降低到过于简单的程度。其他一些原型系统可能将复杂度降低到积木的水平,这种方式也有其学习价值,但 Grove 系统允许您构建真正的系统。它需要一定的学习和专业知识来连接组件。

以下列出了与 Seeed Studio BeagleBone® Green 兼容的 Grove 模块。

SKU名称接口链接
101020054Grove - 3轴数字加速度计(+16g)I2C链接
101020071Grove - 3轴数字加速度计(+400g)I2C链接
101020034Grove - 3轴数字罗盘I2C链接
101020050Grove - 3轴数字陀螺仪模拟链接
101020081Grove - 6轴加速度计和罗盘 v2.0I2C链接
101020072Grove - 气压传感器(BMP180)I2C链接
104030010Grove - 蓝色LEDI/O链接
101020003Grove - 按钮I/O链接
111020000Grove - 按钮(P)I/O链接
107020000Grove - 蜂鸣器I/O链接
104030006Grove - 可串联RGB LEDI2C链接
101020030Grove - 数字光传感器I2C链接
103020024Grove - 指夹式心率传感器I2C链接
101020082Grove - 带外壳的指夹式心率传感器I2C链接
113020003Grove - GPSUART链接
104030007Grove - 绿色LEDI/O链接
103020013Grove - I2C ADCI2C链接
103020006Grove - I2C 集线器I2C链接
101020079Grove - IMU 10DOFI2C链接
101020080Grove - IMU 9DOF v2.0I2C链接
101020040Grove - 红外距离中断器I/O链接
104030011Grove - OLED 显示屏 0.96''I2C链接
104030008Grove - OLED 显示屏 1.12''I2C链接
104030005Grove - 红色LEDI/O链接
103020005Grove - 继电器I/O链接
316010005Grove - 舵机I/O链接
101020023Grove - 声音传感器模拟链接
101020004Grove - 开关(P)I/O链接
101020015Grove - 温度传感器模拟链接
101020019Grove - 温湿度传感器 Pro模拟链接

Seeed Studio BeagleBone® Green 的扩展板(Cape)

当您开始一个项目时,可能需要一些扩展板。目前已经有许多适用于 Seeed Studio BeagleBone® Green 的扩展板,包括 LCD 显示屏、电机驱动器以及 HDMI 扩展等。以下是一些推荐的扩展板。

Grove Cape电机桥接扩展板 (Motor Bridge Cape)HDMI 扩展板 (HDMI Cape)
enter image description hereenter image description hereenter image description here
立即购买!立即购买!立即购买!
Grove Cape5 英寸 LCD7 英寸 LCD
enter image description hereenter image description hereenter image description here
立即购买!立即购买!立即购买!

常见问题解答 (FAQ)

1. Seeed Studio BeagleBone® Green 1 和 Seeed Studio BeagleBone® Green 2 有什么区别?

我们在 2016 年更新了 Seeed Studio BeagleBone® Green 的 eMMC。因此,Seeed Studio BeagleBone® Green 1 的旧固件无法在 Seeed Studio BeagleBone® Green 2 上运行,但新固件可以同时兼容 Seeed Studio BeagleBone® Green 1 和 Seeed Studio BeagleBone® Green 2。

2. 有时 Seeed Studio BeagleBone® Green 的网络端口无法工作,必须重启才能恢复。这种情况偶尔会发生。

请更换一个稳定的电源后再试。通常手机 USB 电源适配器比电脑 USB 更稳定。或者,您可以移除电容 C162。

note

BeagleBone Green 在 2021 年进行了修订,上述提到的电容 C162 在更新后的版本中已被移除。本常见问题仅适用于 2021 年之前发布的 BeagleBone Green 版本。

3. Seeed Studio BeagleBone® Green 的工作温度范围是多少?

BeagleBone® Green 的工作温度范围为 0-75 摄氏度。

参考资料

以下是一些参考资料,可以帮助您获取更多关于该开发板的信息。

原理图在线查看器

资源

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...