BeagleBone® 解决方案
一个开源嵌入式平台,既强大适合开发者,又友好适合学生

BeagleBone® 是一个多功能平台,能够运行完整的 Linux 操作系统,同时保留实时能力。它专为工业用途设计,并提供面向入门级开发者的文档支持。BeagleBone® 拥有丰富的 I/O 和协议支持,同时对开发者非常友好。
Seeed 的 BeagleBone® Green 和 BeagleBone® Green Wireless 是 BeagleBone® 家族的一部分,现已准备好进行定制、生产和部署。
SDK、HDK 和社区
BeagleBone 完全开源的软件和硬件使开发者能够全面了解开发平台,并快速识别支持与不支持的功能。此外,还有一个活跃的社区,可以帮助解决那些可能不清楚或难以找到答案的问题。
为原型设计而生

BeagleBone® 是一个用于快速原型设计的单板计算机开发板。它拥有众多扩展板(Cap),可以增加额外功能,从而快速构建概念验证。这些扩展板中的许多是由社区设计的,并且完全开源。此外,我们还创建了一个 Grove 扩展板,允许连接许多 Grove 模块,使开发者能够访问 200+ 开源模块及其开源库。
定制化服务
作为开发板,BeagleBone 并不具备工业连接器或许多适合部署的功能。我们的定制服务是解决方案。我们可以添加组件、更改连接器等。
ODM 成本
我们的 ODM 成本是起始价格。更多功能或需要为项目引入专业工程师可能会导致非经常性工程费用(NRE)和小时费率的增加。这不包括制造成本。若需讨论成本计算方式或其他问题,请通过 [email protected] 联系我们。
| NRE 费用 | 每小时费用 | 最低订单量 | CE 和 FCC 认证费用 | |
|---|---|---|---|---|
| BeagleBone® Green | $10,000 | $40+ | 500 | $3,000+ |
| BeagleBone® Green Wireless | $10,000 | $40+ | 500 | $3,000+ |
时间表

我们了解您的项目通常对时间要求很高。为了帮助您了解流程和时间,我们提供了这个简化时间表。每个项目都是独特的案例。添加广泛功能或需要多个不同认证可能会显著延长项目时间。您可以在 这里 下载更详细的时间表。
硬件定制
许多项目需要显著的硬件重新设计。我们可以提供以下硬件服务:
- 原理图设计
- PCB 布局定制
- 传感器、执行器和连接器集成
- 创建 BOM 和采购

软件定制
许多项目需要适量的定制软件开发。我们可以提供以下软件服务:
- 应用程序编码
- Linux 内核定制
- 外设驱动编写

外壳设计
电子产品通常需要保护其免受环境影响。我们提供设计外壳和简单机械设计的服务。以下服务经常被请求:
-
材料采购
-
3D CAD 建模
-
模具设计
-
原型制作
-
材料示例 塑料 铝 橡胶
测试
确保您的产品在交付时能够正常工作,并能够应对预期环境至关重要。Seeed 设计测试夹具以确保电路板电气正常并正确组装。以下测试经常被请求:
- 功能测试
- 老化和寿命测试
- 温度和湿度循环测试
- 气体腐蚀测试
- 振动测试
- 碰撞和跌落测试
- 盐雾测试
- 防护测试(防水等)
认证
快速获得产品认证需要经验。Seeed 已认证数十种产品。以下是常见的认证需求:
- CE
- FCC
- TELEC
- RoHs
如果您有其他认证需求,请通过 iot@ 联系我们。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时能够获得尽可能顺畅的体验。我们提供了多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。