BeagleBone Green 和 Grove IoT 入门套件,由 AWS 提供支持
BeagleBone Green (BBG) 是 BeagleBoard.org 和 Seeed Studio 的联合开发成果。它基于 BeagleBone Black 的开源硬件设计,并增加了两个 Grove 接口。该套件包含全新的 BBG、10 个 Grove 模块以及逐步教程,帮助您快速连接这些模块。Grove IoT 入门套件包括最常用的传感器和执行器,结合 AWS 云计算,将您的创意转化为实际应用。
功能特点
- 开箱即用,即插即用,无需面包板或焊接
- 完全符合 AWS 服务和 AWS 最佳实践
- 为开发者和创客提供逐步教程,快速入门
包装内容
入门指南
配置您的 AWS IoT 服务
首先,我们需要获取一个 AWS IoT 服务账户,并进行一些配置。
-
创建一个 AWS 账户
-
进入 AWS IoT 控制台 并打开 AWS IoT 仪表板
- 点击左上角的 Services,然后点击 AWS IoT,如下图所示。


- 点击 Get started 按钮。

- 点击 Create a Resource,然后点击 Create a thing。



- 输入一个名称,随意命名,这里我们命名为 temperature。

- 点击 Create 完成创建,然后点击 View thing 查看你创建的设备信息。

- 点击 Connect a device。

- 选择 Node JS 并点击 Generate certificate and policy。

- 你会看到 3 个文件。下载这些文件,我们稍后会用到。然后点击 Confirm & start connecting。

- 然后我们需要下载 AWS IoT Node.js SDK,并点击 Return to Thing Detail。

现在,这一步完成了。让我们进入下一步。
设置你的 BeagleBone Green
将 Grove 模块连接到 BBG,如下图所示。

软件操作
上传 SDK 和密钥文件到 Cloud9 的 examples 文件夹
- 你还记得之前下载的 3 个密钥文件和 Node JS SDK 吗?

- 现在,将 SDK 和密钥文件上传到你的 Cloud9 的 examples 文件夹。


打开一个新终端
我们需要解压 SDK 并将密钥移动到正确的位置。

# cd examples
解压 SDK 文件。
# unzip aws-iot-device-sdk-js-latest.zip
然后进入解压后的文件夹。
# cd aws-iot-device-sdk-js
安装依赖包。
# npm install

创建一个名为 awsCerts 的新文件夹。
# mkdir awsCerts && cd awsCerts
然后将 3 个密钥文件移动到新文件夹中。
# mv ../../31f2fd2680-* .
请注意,31f2fd2680 应替换为你自己的密钥文件编号。
并重命名密钥文件。
# mv 31f2fd2680-certificate.pem.crt.txt certificate.pem.crt
# mv 31f2fd2680-private.pem.key private.pem.key
从互联网下载一个文件。
# wget https://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/verisign/roots/VeriSign-Class%203-Public-Primary-Certification-Authority-G5.pem
并将下载的文件重命名为 root-CA.crt。
# mv VeriSign-Class%203-Public-Primary-Certification-Authority-G5.pem root-CA.crt

在 BBG 上编程
进入 examples 文件夹。
cd .. && cd examples/

创建一个名为 grove_temperature_sensor.py 的新文件。
vim grove_temperature_sensor.py
将以下代码复制到文件中。
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import time
import math
import Adafruit_BBIO.GPIO as GPIO
from Adafruit_I2C import Adafruit_I2C
BUZZER = "P9_22" # GPIO P9_22
GPIO.setup(BUZZER, GPIO.OUT)
# 蜂鸣器开启的温度阈值为 28 摄氏度
THRESHOLD_TEMPERATURE = 28
ADDR_ADC121 = 0x50
REG_ADDR_RESULT = 0x00
REG_ADDR_ALERT = 0x01
REG_ADDR_CONFIG = 0x02
REG_ADDR_LIMITL = 0x03
REG_ADDR_LIMITH = 0x04
REG_ADDR_HYST = 0x05
REG_ADDR_CONVL = 0x06
REG_ADDR_CONVH = 0x07
i2c = Adafruit_I2C(ADDR_ADC121)
class I2cAdc:
def __init__(self):
i2c.write8(REG_ADDR_CONFIG, 0x20)
def read_adc(self):
"读取 ADC 数据 0-4095。"
data_list = i2c.readList(REG_ADDR_RESULT, 2)
#print 'data list', data_list
data = ((data_list[0] & 0x0f) << 8 | data_list[1]) & 0xfff
return data
adc = I2cAdc()
# read_temperature() 方法中的参数定义了您连接的是哪个 Grove 板(Grove 温度传感器)版本。
# 默认值为 'v1.2'。例如:
# temp = read_temperature('v1.0') # B 值 = 3975
# temp = read_temperature('v1.1') # B 值 = 4250
# temp = read_temperature('v1.2') # B 值 = 4250
def read_temperature(model = 'v1.2'):
"从 Grove 温度传感器读取摄氏温度值"
# 每个传感器版本使用不同的热敏电阻,每个都有自己的 B 值常数
if model == 'v1.2':
bValue = 4250 # 传感器 v1.2 使用热敏电阻 ???(假设为 NCP18WF104F03RC,直到 SeeedStudio 进一步说明)
elif model == 'v1.1':
bValue = 4250 # 传感器 v1.1 使用热敏电阻 NCP18WF104F03RC
else:
bValue = 3975 # 传感器 v1.0 使用热敏电阻 TTC3A103*39H
total_value = 0
for index in range(20):
sensor_value = adc.read_adc()
total_value += sensor_value
time.sleep(0.05)
average_value = float(total_value / 20)
# 将 ADC 数据转换为 Arduino 平台的数据。
sensor_value_tmp = (float)(average_value / 4095 * 2.95 * 2 / 3.3 * 1023)
resistance = (float)(1023 - sensor_value_tmp) * 10000 / sensor_value_tmp
temperature = round((float)(1 / (math.log(resistance / 10000) / bValue + 1 / 298.15) - 273.15), 2)
return temperature
# 功能:如果温度传感器检测到的温度达到代码中设置的阈值,蜂鸣器会响 1 秒。
# 硬件:Grove - I2C ADC, Grove - 温度传感器, Grove - 蜂鸣器
# 注意:使用 P9_22(UART2_RXD) 作为 GPIO。
# 将 Grove 蜂鸣器连接到 Beaglebone Green 的 UART Grove 端口。
# 将 Grove - I2C ADC 连接到 Beaglebone Green 的 I2C Grove 端口,然后将 Grove - 温度传感器连接到 Grove - I2C ADC。
if __name__ == '__main__':
while True:
try:
# 从 Grove 温度传感器读取摄氏温度值
temperature = read_temperature('v1.2')
# 当温度达到预定值时,蜂鸣器响起。
if temperature > THRESHOLD_TEMPERATURE:
# 发送 HIGH 信号以打开蜂鸣器
GPIO.output(BUZZER, GPIO.HIGH)
else:
# 发送 LOW 信号以关闭蜂鸣器
GPIO.output(BUZZER, GPIO.LOW)
print "temperature = ", temperature
except KeyboardInterrupt:
GPIO.output(BUZZER, GPIO.LOW)
break
except IOError:
print "Error"
创建一个名为 python_sensor.py 的新文件。
将以下代码翻译为简体中文,同时保持原始格式和结构:
#vim python_sensor.py
将以下代码复制到新文件中。
import socket
import grove_temperature_sensor
if __name__ == "__main__":
client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
client.connect(('127.0.0.1', 7000))
while True:
temperature = grove_temperature_sensor.read_temperature('v1.2')
print temperature
client.sendall(str('%.2f'%temperature))
data = client.recv(1024)
print data
client.close()
print 'Received', repr(data)
创建一个名为 rgbled.js 的新文件。
#vim rgbled.js
将以下代码复制到新文件中。
var exec = require('child_process').exec;
var value = 0;
exports.initpins = function(){
exec("echo 3 > /sys/class/gpio/export",function(error,stdout,stderr){
if(error)
console.info('stderr : '+stderr);
});
exec("echo out > /sys/class/gpio/gpio3/direction",function(error,stdout,stderr){
if(error)
console.info('stderr : '+stderr);
});
exec("echo 2 > /sys/class/gpio/export",function(error,stdout,stderr){
if(error)
console.info('stderr : '+stderr);
});
exec("echo out > /sys/class/gpio/gpio2/direction",function(error,stdout,stderr){
if(error)
console.info('stderr : '+stderr);
});
}
digitalwrite = function(pin,state){
exec("echo "+state.toString()+" > /sys/class/gpio/gpio"+pin.toString()+"/value",
function(error,stdout,stderr){
if(error)
console.log('stderr : '+stderr);
});
}
sleep = function(sleepTime) {
for(var start = +new Date; +new Date - start <= sleepTime; ) { }
}
clk = function(){
digitalwrite(2,0);
sleep(2);
digitalwrite(2,1);
sleep(2);
}
sendByte = function(b){
for(var i = 0 ; i < 8 ;i++){
if((b & 0x80) != 0)
digitalwrite(3,1);
else
digitalwrite(3,0);
clk();
b = b << 1;
}
}
setColor = function(red,green,blue){
var prefix = 0xc0;
if((blue & 0x80) == 0)
prefix |= 0x20;
if((blue & 0x40) == 0)
prefix |= 0x10;
if((green & 0x80) == 0)
prefix |= 0x08;
if((green & 0x40) == 0)
prefix |= 0x04;
if((red & 0x80) == 0)
prefix |= 0x02;
if((red & 0x40) == 0)
prefix |= 0x01;
sendByte(prefix);
sendByte(blue);
sendByte(green);
sendByte(red);
}
exports.setColorRGB = function(led,red,green,blue){
sendByte(0x00);
sendByte(0x00);
sendByte(0x00);
sendByte(0x00);
for(var i = 0; i < led; i++ ){
setColor(red,green,blue);
}
sendByte(0x00);
sendByte(0x00);
sendByte(0x00);
sendByte(0x00);
console.log("set rgb");
}
test = function(){
initpins();
while(1){
console.log("loop");
setColorRGB(1, 255, 0, 0)
setColorRGB(1, 0, 255, 0)
setColorRGB(1, 0, 0, 255)
setColorRGB(1, 0, 255, 255)
setColorRGB(1, 255, 0, 255)
setColorRGB(1, 255, 255, 0)
setColorRGB(1, 255, 255, 255)
}
}
创建一个名为 shadow.js 的新文件。
#vim shadow.js
将以下代码复制到新文件中。
var awsIot = require('..');
var net = require('net');
var rgbled = require('./rgbled.js');
var exec = require('child_process').exec;
var myThingName = 'temperature';
var thingShadows = awsIot.thingShadow({
keyPath: '/var/lib/cloud9/examples/aws-iot-device-sdk-js/awsCerts/private.pem.key',
certPath: '/var/lib/cloud9/examples/aws-iot-device-sdk-js/awsCerts/certificate.pem.crt',
caPath: '/var/lib/cloud9/examples/aws-iot-device-sdk-js/awsCerts/root-CA.crt',
clientId: 'myAwsClientId',
region: 'us-west-2'
});
var HOST = '127.0.0.1';
var PORT = 7000;
var temperature = 25;
var red = 0;
var green = 0;
var blue = 0;
// 创建一个服务器实例,并将 listen 函数链接到它
net.createServer(function(socket) {
console.log('已连接: ' + socket.remoteAddress +':'+ socket.remotePort);
// 为此 socket 实例添加一个 'data' 事件处理程序
socket.on('data', function(data) {
console.log('数据 ' + socket.remoteAddress + ': ' + data);
temperature = data.toString().substr(0,5);
socket.write('这是您的请求: "' + data + '"');
});
// 为此 socket 实例添加一个 'close' 事件处理程序
socket.on('close', function(data) {
console.log('Socket 连接已关闭...');
});
}).listen(PORT, HOST);
//
// Thing Shadow 状态
//
var rgbLedLampState = {"state":{"desired":{"red":187,"green":114,"blue":222,value:25}}};
//
// 从 thingShadows.update() 操作返回的客户端令牌值
//
var clientTokenUpdate;
thingShadows.on('connect', function() {
//
// 连接到 AWS IoT 平台后,注册对名为 'RGBLedLamp' 的 Thing Shadow 的兴趣。
//
thingShadows.register( myThingName );
//
// 注册后 2 秒,使用最新的设备状态更新名为 'RGBLedLamp' 的 Thing Shadow,并保存 clientToken
// 以便我们可以将其与状态或超时事件相关联。
//
// 请注意,对于后续更新不需要延迟;只有在使用默认参数注册 Thing Shadow 后的第一次更新需要延迟。
// 有关 update 方法的更多详细信息,请参阅 API 文档。
//
exec('python python_sensor.py',function(error,stdout,stderr){
if(stdout.length >1){
console.log('您提供的参数:',stdout);
}else {
console.log('您未提供参数');
}
if(error) {
console.info('stderr : '+stderr);
}});
rgbled.initpins();
setTimeout( function() {
clientTokenUpdate = thingShadows.update(myThingName, rgbLedLampState );
}, 2000 );
});
setInterval(function(){
new_data = {"state":{"desired":{"red":187,"green":114,"blue":222,value:temperature.toString()}}};
//new_data = {"state":{"desired":{"value":temperature.toString()}}};
console.log(new_data);
clientTokenUpdate = thingShadows.update(myThingName, new_data )
},2000);
thingShadows.on('status',
function(thingName, stat, clientToken, stateObject) {
console.log('收到 '+stat+' 来自 '+thingName+': '+
JSON.stringify(stateObject));
});
thingShadows.on('delta',
function(thingName, stateObject) {
console.log('收到 delta '+' 来自 '+thingName+': '+
JSON.stringify(stateObject));
//console.log(stateObject["state"]);
if(stateObject["state"]["red"] != red ||
stateObject["state"]["green"] != green||
stateObject["state"]["blue"] != blue)
rgbled.setColorRGB(1,stateObject["state"]["red"],
stateObject["state"]["green"],
stateObject["state"]["blue"]);
red = stateObject["state"]["red"];
green = stateObject["state"]["green"];
blue = stateObject["state"]["blue"];
});
thingShadows.on('timeout',
function(thingName, clientToken) {
console.log('收到超时 '+' 来自 '+thingName+': '+
clientToken);
});
请注意,第 5 行中 myThingName 的值应与您之前在 AWS 账户中创建的 Thing 名称相同。
运行代码
当 BBG 重启完成后,运行代码。
cd examples/aws-iot-device-sdk-js/examples/
node shadow.js

查看结果
然后打开 AWS IoT 网站,登录您的账户。点击几分钟前创建的 Thing。现在您可以看到温度已经上传到网站。

如果您想更改 Grove 可链式 LED 的颜色,可以更新 Shadow 值。例如:

您可以看到 BBG 获取了新的 RGB 值。

同时,Grove - 可链式 RGB LED 也变成了绿色。

请参考 AWS IoT 服务入门指南 获取更多关于 AWS IoT 的信息。
故障排除
无法打开 192.168.7.2
如果您无法打开 192.168.7.2,请更新到最新的软件。
步骤 #1:下载最新的软件镜像
更新时间:2015年11月15日
从 Google Drive 下载最新镜像。

步骤 #2:安装解压工具
下载并安装 7-zip。

步骤 #3:解压镜像
使用 7-zip 将 .img 文件解压到桌面或其他文件夹。
步骤 #4:安装 SD 卡写入工具
下载并安装 Image Writer for Windows。请确保下载的是二进制分发版本。

步骤 #5:连接 SD 卡到您的电脑
使用至少 8G 的 microSD 卡,通过 SD 转接器或 USB 转接器将 SD 卡连接到您的电脑。
步骤 #6:将镜像写入 SD 卡
使用 Ubuntu Image Writer 或其页面上的说明,将解压后的镜像写入 SD 卡。

注意事项
1. 您可能会看到关于损坏设备的警告。只要您指向的是 SD 卡进行写入,接受此警告是可以的。
2. 此时不应将 BeagleBone 连接到您的电脑。
步骤 #7:弹出 SD 卡
弹出新写入的 SD 卡。
步骤 #8:从 SD 卡启动您的开发板
将 SD 卡插入您的(断电状态的)开发板,并通过 USB 电缆或 5V 适配器供电。如果启动成功,您会看到闪烁的 LED,此过程可能需要长达 10 分钟。最新的 Debian 刷写镜像会在完成后自动关闭开发板。关闭开发板电源,移除 SD 卡并重新供电以完成操作。
祝您好运。
固件更新
- 修复无法访问 192.168.7.2 的问题
- 现在支持 Win 10
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供了多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。