蜂巢扩展板

蜂巢扩展板(Bees_Shield)将使多个 Bee 类型模块(如 XBee、GPRS Bee、Bluetooth Bee 等)的接口变得前所未有的简单。除了两个 Bee 类型的 20p 2.0 间距插座外,它还具有一个大型原型区域,以及一个可定制的软件串口,用于更轻松的原型开发。
版本
| 修订版 | 描述 | 发布日期 |
|---|---|---|
| v2.12 | 初始公开发布版本 | 2010年6月8日 |
特性
- 双 Bee 类型插座
- 每个 XBee 配备 3 个指示灯(ON/Sleep、RSSI、ASSOC)
- 全尺寸板,带自由钻孔
- 每个 XBee 配备复位按钮
- 基板复位按钮
- 提供最大 500mA 的 3.3V 电流
- 每个 Bee 模块完全引出
- 可切换与 FTDI-USB / 基板的通信
硬件概览

支持的平台
入门指南
使用 Bee1
连接
- 将 XBee 模块插入 Bee1 插座,并按照以下设置跳线。我们使用 Bee1 的 SoftwareSerial 进行通信。
| Arduino 引脚 | Bee1 引脚 |
|---|---|
| 数字引脚7 | Bee1_TX |
| 数字引脚8 | Bee1_RX |
- 将蜂巢扩展板插入 Arduino。
- 使用 USB 数据线将 Arduino 连接到 PC。
软件
- 复制并上传以下代码到 Arduino。
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(7, 8);
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println("Goodnight moon!");
// 设置软件串口的数据速率
mySerial.begin(9600);
mySerial.println("Hello, world?");
}
void loop() {
// 循环运行
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
}
- 上传完成后,打开串口监视器。
使用 Bee2
连接
- 将 RFbee 模块插入 Bee2 插座,将开关切换到 USB 侧。
note
如果您没有向 Bee2 上传代码,请将开关切换到 Atmega 的一侧。如果 Arduino 使用的是 ATmega168,则无法正常工作——我们至少需要 ATmega328 才能通过串口通信。
- 将蜂巢扩展板插入 Arduino。
- 使用 USB 数据线将 Arduino 连接到 PC。
软件
- 请复制并上传以下代码到 Arduino,以先禁用 Atmega IC 的 Uart0 端口。
void setup() {
DDRD=0x00;
}
void loop() {}
使用 Bee2 进行无线 Arduino 编程
连接
- 在板上焊接 JP1 块以实现无线编程。
- 将蜂巢扩展板插入 Arduino。
软件
- 使用 X-CTU 下载 Xbee 设置配置文件 到发送端 Xbee。
- 开始使用无线编程。
扩展功能
- 首先需要在蜂巢扩展板上焊接两个 8 针母头和两个 6 针母头。
- 扩展后,我们可以将小型扩展板(如音乐扩展板)插入蜂巢扩展板,并通过无线方式控制它。

在线原理图查看器
资源
- [Eagle] 蜂巢扩展板 Eagle 文件
- [PDF] 蜂巢扩展板原理图
- [PDF] 蜂巢扩展板 PCB
- [工具] Xbee 设置配置文件
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。