自带支架的自行车发电机 - 6V 3W

该产品提供清洁和绿色能源,无需任何燃料即可产生电力。它工作安全且安静。它时尚,用户可以通过低碳生活为保护地球做出贡献。
特点
- 简洁美观的外形设计,散热设计防雨、防尘、防震
- 恒流输出
注意事项
- 长时间骑行后请勿触摸发电机外壳,可能会烫伤身体。请至少等待10分钟。
- 可在雨天使用,但请勿将其浸入水中,并远离儿童。
规格
发电机整体尺寸和结构
- 发电机主体最大直径为:40.5mm,主体最长长度为:94.5mm。
-
摩擦滚轮
-
发电机主体
-
磁钢
-
绕组支架
-
弹簧外壳
-
线圈
-
扳手
-
接线板
-
后盖
-
输出:6V,3W
-
保修期:1年
-
使用寿命:2-3年
技术参数
恒压输出功率测试
| 速度(km/h) | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(A) |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.56 | 6.00 | 0.126 |
| 15 | 1.89 | 6.00 | 0.369 |
| 30 | 4.09 | 6.00 | 0.560 |
恒阻负载测试(18欧姆)
| 速度(km/h) | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(A) |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.45 | 2.45 | 0.115 |
| 15 | 1.89 | 5.78 | 0.325 |
| 30 | 3.21 | 7.23 | 0.435 |
温度测试:
| 环境温度 | 外壳温度 | 温升 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 20℃ | 55.2℃ | 32.2℃ | 保持30cm距离测试 |
使用方法
硬件安装
将发电机固定在靠近自行车车轮的前叉上,调整高度至合适位置。(注意发电机固定侧“左或右”,必须匹配。)
1、移动扳手,让发电机滚轮与车轮边缘接触到合适位置。
常见问题解答 (FAQ)
请在此列出您的问题:
- 它可以直接为 Arduino 供电吗?
答:如果“直接”指的是将发电机的电线直接连接到 Arduino,那么当然不行。因为像所有发电机一样,这种发电机输出的是交流电(AC),这对于钨丝灯(例如灯泡)来说是可以的,但 LED 和固态设备(如 Arduino)都需要直流电(DC)。因此,您始终需要先使用桥式整流器。之后添加什么取决于您的预算和需求。Arduino 需要稳定的电压,因此对于 Arduino,您需要将发电机基本上用作电池充电器,然后通过充电的电池为所有设备供电。
为了实现最高效率,您理想情况下需要一个 DC 到 DC 转换器(可以搜索“升降压转换器”),或者至少需要某种由桥式整流器供电的充电电路。
请参阅下面的链接。
- 如果我停下来(例如在红灯处),发电机会自然停止输出能量。我需要什么来保持能量流动?一个电容器吗?
答:是的,这可以工作几秒到一分钟以上,具体取决于您使用的 LED 的亮度和电容器的大小。
问:一个电池?有什么规格?
答:请搜索任何一个众多网站(我在下面给您提供了一个起点),这些网站会告诉您如何用一个 standlight(备用灯)来制作自行车灯。 这是您需要的搜索关键词。
问:我的预期用途是 a) 给我的手机充电,或者 b) 为 Arduino 供电并做一些酷炫的事情 :)
答:这是完全可行的,但同样,您需要将(相当可变的)3-~12伏交流电转换为更适合的(且稳定的)直流电。如果您使用任何开关,除了发电机本身的“开关”之外,请注意使用电压调节器,因为发电机输出的电压——通过二极管,在无负载情况下——可能会轻松将电容器充电到发电机的绝对峰值输出电压,这可能非常高。然后,当您重新连接 LED 时,可能会瞬间烧毁它。如果您始终保持灯连接并打开,并使用电容器作为备用灯,只需在您想关闭时将发电机从车轮上移开,这就不会有问题。
祝好 --Nighto 2011年6月10日 01:37 (CST)
- 提供的发电机仅适用于安装在前叉上。任何给定的发电机只能在一侧工作。这种发电机在这方面相当不灵活。请参阅 https://en.wikipedia.org/wiki/Bottle_dynamo 了解安装在自行车前叉上的发电机图片,面向前方。
许多在这里购买它的人将其用于自行车照明以外的其他用途,因此对他们来说,这些都无关紧要。
不要假设人们不会将它用于自行车,鉴于它是自行车发电机以及它的价格,它是一个具有竞争力的选项。对于骑自行车的人来说,它是一个不错的小发电机,但必须安全安装。这是基本的常识。
- 如果您不确定,请咨询当地的自行车技师以获取信息。*
资源
外部链接
以下是一些外部网页链接,提供更多应用创意、文档/数据表或软件库。
如何连接发电机线(信不信由你,有些人确实需要知道)
http://pilom.com/BicycleElectronics/DynamoCircuits.htm
http://www.candlepowerforums.com/vb/forumdisplay.php?86-Bicycle
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的 论坛。 感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时获得流畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。