BitMaker

介绍
BitMaker 是一个信用卡大小的即插即用扩展板,它将 Grove 模块与 micro:bit 连接起来。它集成了 4 个 RGB LED、1 个内置蜂鸣器用于播放旋律,以及 6 个 Grove 端口(其中一个是 I2C 端口),允许 micro:bit 连接数百个模块,如传感器、执行器、通信模块和显示器。

在您将程序下载到 micro:bit 后,请确保 BitMaker 通过 micro USB 线缆连接到电源。
教程
以下是一些相关教程,帮助您开始使用 BitMaker。
1. 迷你音乐播放器
1.1 实现
这是一个很酷的音乐播放器,可以播放生日歌并闪烁黄色、绿色的灯光。

1.2 编写程序
请注意,在 MakeCode 中我们没有控制 RGB LED 的积木块。因此我们需要在 MakeCode 中添加 Neopixel 扩展来确保一切正常工作。让我们现在学习如何做到这一点! [如何添加 Neopixel 扩展] 让我们前往 MakeCode:https://makecode.microbit.org
- 步骤 1 点击 MakeCode 蓝色栏上的齿轮图标(设置)。

- 步骤 2 从下拉列表中选择"扩展",这将带您到扩展页面。

- 步骤 3 在搜索框中输入 Neopixel 扩展的地址:https://www.adafruit.com/category/168

如果提示此扩展不存在,请关闭浏览器并重试。
- 步骤 4 点击扩展包,这将带您回到主页。您将看到 Neopixel 扩展已成功添加。

在我们添加扩展后,让我们继续任务。
如果您想添加 BitMaker 扩展,请按照上述相同的说明操作。BitMaker 扩展:https://github.com/TinkerGen/pxt-BitMaker
首先,添加一个"当开机时"积木块。转到"音乐"选项卡,在下面连接"开始重复播放旋律"积木块。在此积木块中选择生日歌。然后拖放"无限循环"积木块。将初始 LED 数量设置为 4 并确认颜色格式。按照这个程序逻辑:灯带首先闪烁红色;0.5 秒后,灯带闪烁绿色并再次暂停 0.5 秒。

1.3 连接设备
直接将 micro:bit 滑入 BitMaker,注意不要插反。然后用 USB 线缆将 micro:bit 连接到您的 PC。检查 micro:bit 上的 LED 指示灯是否亮起。如果没有,您需要拔掉 USB 线缆并重新连接设备。
1.4 下载程序
您已经在之前的教程中了解了如何下载程序,可以简单总结为以下步骤:重命名程序,点击"下载"按钮并将其发送到 micro:bit。
1.5 运行程序
打开 BitMaker 上的开关,看看 micro:bit 是否能正常工作。
2. 其他教程
如开头所述,BitMaker 能够将 Grove 模块与 micro:bit 连接起来。我们在 4.3 BitGadget Kit 中提供了具体教程,向您展示如何做到这一点。如果您有一些 Grove 模块,请继续按照教程开始您的项目。如果您没有,请访问我们的 TinkerGen 商店购买!
BitMaker 与所有 Grove 模块兼容。
课程材料
您可以通过以下地址在我们的在线学习平台 Make2Learn 上查看关于 micro:bit 和 BitMaker 的课程材料:https://make2learn.tinkergen.com/
附件
附件:https://files.seeedstudio.com/wiki/microbit_wiki_page/microbit-music player.hex
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。