BitMaker Lite

介绍
BitMaker Lite 是 BitMaker 的紧凑简化版本。它只有 3 个 Grove 接口,但这对于许多项目来说已经足够了。即插即用的便利性意味着您可以轻松使用 Grove 模块实现项目。内置的蜂鸣器也使许多有趣的音频项目成为可能,例如水果钢琴。如果您想访问更多 GPIO,BitMaker Lite 还提供了 micro:bit 所有可用引脚的引出,您可以焊接排针连接器来使用它们。

教程
1. 音乐播放器
1.1 实现
micro:bit 在开机时播放一次生日歌。

1.2 编写程序
添加"当开机时"积木块,并从音乐选项卡中连接"开始播放旋律 (dadadum) 重复 (一次)"积木块。在此积木块中选择生日歌。

1.3 连接设备
将 micro:bit 滑入 BitMaker Lite,注意不要插反。用 USB 线将 micro:bit 连接到您的电脑。检查 micro:bit 上的 LED 指示灯是否亮起。如果没有,可能是 USB 线连接错误。
1.4 下载程序
您已经在之前的教程中了解了如何下载程序,可以简化为以下步骤:重命名程序,点击"下载"按钮并发送到 micro:bit。
1.5 运行程序
打开 BitMaker Lite 上的开关,看看 micro:bit 是否播放生日歌。
2. 加速度计的乐趣
2.1 实现
micro:bit 每次做不同手势时都会显示一个图案并相应地播放旋律。

2.2 编写程序
按照程序逻辑和代码:
开机时,micro:bit 显示心形图标。
当 micro:bit 摇晃时,屏幕清空,什么都不显示。
当标志朝正上方时,micro:bit 显示"北"箭头并播放"jump up"旋律。
当标志朝正下方时,micro:bit 显示"南"箭头并播放"jump down"旋律。
当 micro:bit 向左倾斜时,显示"西"箭头并播放"dadadum"旋律。
当 micro:bit 向右倾斜时,显示"东"箭头并播放"entertainer"旋律。
当屏幕朝上时,micro:bit 显示笑脸并播放"power up"旋律。
当屏幕朝下时,micro:bit 显示哭脸并播放"power down"旋律。

2.3 连接设备
将 micro:bit 滑入 BitMaker Lite,注意不要插反。用 USB 线将 micro:bit 连接到您的电脑。检查 micro:bit 上的 LED 指示灯是否亮起。如果没有,可能是 USB 线连接错误。
2.4 下载程序
您已经在之前的教程中了解了如何下载程序,可以简化为以下步骤:重命名程序,点击"下载"按钮并发送到 micro:bit。
2.5 运行程序
打开 BitMaker Lite 上的开关,看看程序是否能正常运行。
3. 其他项目
如开始所述,BitMaker Lite 能够将 Grove 模块与 micro:bit 连接起来。我们在 4.2 BitStarter Kit 中提供了具体教程,向您展示如何做到这一点。如果您有一些 Grove 模块,请继续按照教程开始您的项目。如果您没有,请访问我们的 TinkerGen 商店并订购一些!
BitMaker Lite 兼容所有 Grove 模块。
添加扩展
要在使用 BitMaker Lite 时启用 Grove 模块,我们需要向 MakeCode 添加扩展。让我们了解如何做到这一点:
- 访问 MakeCode:https://makecode.microbit.org
- 创建新项目进入工作区。点击蓝色栏上的齿轮图标(设置)。

- 从下拉列表中选择 Extensions,这将带您进入扩展页面。

- 在搜索框中输入 BitMaker Lite 扩展的地址:https://github.com/TinkerGen/pxt-BitMaker

如果提示扩展不存在,请关闭浏览器并重新进入 MakeCode 再试一次。
- 点击扩展包,这将带您回到工作区。您将看到 Grove 扩展已成功添加。

课程材料
您可以在我们的在线学习平台 Make2Learn 上查看关于 micro:bit 和 BitMaker Lite 的相关课程材料,地址:https://make2learn.tinkergen.com/
附件
附件:BitMaker Lite 教程源代码
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。