BitPlayer

介绍
BitPlayer 为您提供灵感和兴奋感,让您创造出便携式钢琴或智能计算器等作品。为了更便于携带和使用,BitPlayer 放弃了典型游戏控制器会使用的全按钮设计,转而采用 2 轴操纵杆。它还包括另外 6 个可编程按钮,标记为 L、R、A、B、C 和 D。此外,BitPlayer 本身配备了蜂鸣器、振动马达和 Grove I2C 端口,为孩子们提供生动互动的游戏体验。通过在 BitPlayer 中安装 2 节 AAA 电池,您可以轻松地在任何地方享受 DIY 项目。经过测试,BitPlayer 可以在蓝牙定位距离约 10 米范围内与其他设备交互。如果您想实现遥控车,我们建议您也准备一个 BitCar。

教程
以下是一些相关教程,帮助您开始使用 BitPlayer。
1. 手指速度游戏
1.1 实现
在这个项目中,我们将通过操纵操纵杆来依次点亮 LED。光线将像循环的正方形一样在屏幕上运行。

1.2 编写程序
请注意,在 MakeCode 中我们没有控制 BitPlayer 的积木块。因此我们需要在 MakeCode 中添加 BitPlayer 扩展以确保一切正常运行。让我们现在学习如何做到这一点! 【如何添加 BitPlayer 扩展】 让我们进入 MakeCode:https://makecode.microbit.org
- 步骤 1 点击 MakeCode 蓝色栏上的齿轮图标(设置)。

- 步骤 2 从下拉列表中选择"扩展",这将带您进入扩展页面。

- 步骤 3 在搜索框中输入 BitPlayer 扩展的地址:https://github.com/TinkerGen/pxt-BitPlayer

如果提示此扩展不存在,请关闭浏览器并重新进入 MakeCode。

让我们继续完成任务。
首先,添加一个"当开机时"积木块。让我们创建 3 个变量,命名为 LED 开启、x 坐标和 y 坐标。
接下来,将变量"LED 开启"设置为具有有序对(x 坐标,y 坐标)的精灵。这个有序对最初将从(0,0)开始。
然后,按照这个程序逻辑进行编码:如果操纵杆向上拉,y 坐标将变化 -1;如果操纵杆向下拉,y 坐标将变化 1;如果操纵杆向左拉,x 坐标将变化 -1;如果操纵杆向右拉,x 坐标将变化 1。

1.3 连接设备
直接将 micro:bit 滑入 BitPlayer,注意不要反向插入。然后用 USB 线将 micro:bit 连接到您的 PC。检查 micro:bit 上的 LED 指示灯是否亮起。如果没有,您需要拔掉 USB 线并重新连接到设备。
1.4 下载程序
您已经在之前的教程中了解了如何下载程序,可以简单总结为以下步骤:重命名程序,点击"下载"按钮并发送到 micro:bit。
1.5 运行程序
打开 BitPlayer 上的开关,看看 micro:bit 是否能正常工作。
2. 遥控车
参见 BitCar 教程 4。
课程材料
您可以通过以下地址在我们的在线学习平台 Make2Learn 上查看关于 micro:bit 和 BitPlayer 的课程材料:https://make2learn.tinkergen.com/
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。