BitCar

介绍
BitCar 是一个 micro:bit 项目,设计了一款智能、可编程的机器人小车,旨在鼓励孩子们的 STEAM 学习。结合来自 Microsoft MakeCode 的程序后,机器人小车将能够执行循线、避障甚至后轮驱动。小车自带扬声器用于播放旋律和音效,底部有 4 个彩色 RGB LED,前端有一个可拆卸的超声波传感器用于避开路上的障碍物。

包装中不包含 micro:bit、USB 线缆和电池。您需要单独准备这些物品。有关如何组装小车的具体详情,请参见附件 1 BitCar 组装说明。有关外壳和底盘的详情,请参见附件 3 BitCar 外壳和底盘。
教程
这里有一些示例教程供您学习如何使用这个套件。让我们开始吧!
1. 循线
1.1 实现
小车启动后,可以沿着轨道行驶。

请参见附件 2 BitCar 地图
1.2 编写程序
请注意,您需要在 MakeCode 中添加扩展,因为它没有控制小车的积木块。按照以下说明添加扩展。
-
让我们先进入 MakeCode:https://makecode.microbit.org/
-
步骤 1 创建一个新项目,这会带您进入工作区。点击齿轮图标(设置)。

- 步骤 2 从下拉列表中点击"扩展",然后您将进入扩展页面。

- 步骤 3 复制并粘贴此扩展链接到搜索框:https://github.com/TinkerGen/pxt-BitCar

如果提示说此扩展不存在,请关闭浏览器并重试。
- 步骤 4 点击扩展图标并返回工作区。

添加扩展后,我们可以开始任务。
首先,添加一个"无限循环"积木块。如果在左侧检测到黑线,小车应该进行短暂的左转,这样它仍然可以跟随轨道。在这种情况下,我们将左电机速度设置为 3%,右电机速度设置为 15%。同样,如果在右侧检测到黑线,小车应该进行短暂的右转。我们将右电机速度设置为 3%,左电机速度设置为 15%。
您可以根据需要调整电机速度。

1.3 连接设备
将 micro:bit 滑入 BitCar,注意不要插反。然后,用 USB 线缆将 micro:bit 连接到您的 PC。检查 micro:bit 上的 LED 指示灯是否亮起。如果没有,您需要重新插入 USB 线缆。

1.4 上传程序
之前的教程已经向您展示了如何下载您编写的程序。您只需要重命名您的程序,点击"下载"按钮并将其发送到您的 micro:bit。
1.5 运行程序
打开小车上的开关,看看它是否能正常运行。
2. 避障
2.1 实现
小车启动后,可以沿着轨道行驶,一旦看到障碍物就会立即停止。

2.2 编写程序
我们仍然使用教程1中相同的方法来添加BitCar扩展。
首先,添加一个"Forever"块。如果超声波传感器检测到物体距离小于12,则将左电机速度设置为20%,右电机速度设置为0%。然后设置0.7秒超时。

2.3 连接设备
将micro:bit滑入BitCar,注意不要插反。然后,用USB线将micro:bit连接到PC。检查micro:bit上的LED指示灯是否亮起。如果没有,需要重新插入USB线。取出超声波传感器并将其安装到小车上。

如何安装超声波传感器(参见包装中的用户手册):

2.4 上传程序
在之前的教程中已经介绍了如何下载程序。您只需要重命名程序,点击"Download"按钮并将其发送到micro:bit。
2.5 运行程序
打开小车上的开关,看看它是否能正常运行。
3. 遥控小车(由micro:bit控制)
3.1 实现
小车启动后,如果按下micro:bit上的按钮A,小车将前进;如果按下按钮B,小车将后退。

3.2 编写程序
我们仍然使用教程1中相同的方法来添加BitCar扩展。
-
micro:bit程序
添加一个"on start"块。将"radio set group"块连接到其中。拖放"Forever"块。按照以下程序逻辑:如果按下按钮A,则无线电将发送数字"1";如果按下按钮B,则无线电将发送数字"2"。 -
BitCar程序
添加一个"on start"块。将"radio set group"块连接到其中。按照以下程序逻辑:无线电接收信号"receivedNumber"。如果"receivedNumber"等于1,则小车将以15%的速度前进。如果"receivedNumber"等于2,则小车将以15%的速度后退。

micro:bit控制器程序

BitCar接收器程序
3.3 连接设备
将micro:bit滑入BitCar,注意不要插反。然后,用USB线将micro:bit连接到PC。检查micro:bit上的LED指示灯是否亮起。如果没有,需要重新插入USB线。
有2组程序,因此这个项目需要2个micro:bit。使用一个micro:bit连接电源,另一个用来控制小车。您还需要分别编写和下载程序来区分两个micro:bit。本教程中提到的micro:bit不包含在包装中。
3.4 上传程序
在之前的教程中已经介绍了如何下载程序。您只需要重命名程序,点击"Download"按钮并将其发送到micro:bit。
3.5 运行程序
打开小车上的开关,看看它是否能正常运行。
4. 遥控小车(由micro:bit和BitPlayer控制)
4.1 实现
如果操纵杆向上拉,小车前进;如果操纵杆向后拉,小车后退;如果操纵杆向左拉,小车左转;如果操纵杆向右拉,小车右转;如果按下按钮A,小车站立;如果按下按钮B,小车停止。

4.2 编写程序
我们仍然使用教程1中相同的方法来添加BitCar扩展。
BitCar扩展:https://github.com/TinkerGen/pxt-BitCar
BitPlayer扩展:https://github.com/TinkerGen/pxt-BitPlayer
-
BitPlayer程序
添加一个"on start"块。将"radio set group"块连接到其中。拖放一个"Forever"块。按照以下程序逻辑开始添加块:如果操纵杆向上拉,无线电将发送数字"1";如果操纵杆向后拉,无线电将发送数字"2";如果操纵杆向左拉,无线电将发送数字"3";如果操纵杆向右拉,无线电将发送数字"4";如果按下按钮A,无线电将发送数字"5";如果按下按钮B,无线电将发送数字"6"。 -
BitCar 程序
添加一个"当开机时"积木块。将"无线电设置组"积木块连接到其中。如果"receivedNumber"等于1,小车将以15%的速度前进;如果"receivedNumber"等于2,小车将以15%的速度后退;如果"receivedNumber"等于3,右电机速度将为20%,左电机速度将为0%,然后小车将再次以15%的速度前进;如果"receivedNumber"等于4,左电机速度将为20%,右电机速度将为0%,然后小车将再次以15%的速度前进;如果"receivedNumber"等于5,小车将以100%的速度做立起动作;如果"receivedNumber"等于6,小车将停止。

BitPlayer 程序

BitCar 程序
4.3 连接设备
将 micro:bit 滑入 BitCar,注意不要插反。然后,用 USB 线将 micro:bit 连接到您的电脑。检查 micro:bit 上的 LED 指示灯是否亮起。如果没有亮起,您需要重新插入 USB 线。
有2组程序,因此您需要2个 micro:bit 来完成这个项目。一个 micro:bit 用于 BitPlayer;另一个用于 BitCar。您还需要分别编写和下载程序来区分这两个 micro:bit。本教程中提到的 micro:bit 不包含在包装中。
4.4 上传程序
您已经在之前的教程中了解了如何下载程序。您只需要重命名您的程序,点击"下载"按钮并将其发送到您的 micro:bit。
4.5 运行程序
打开 BitCar 和 BitPlayer。它们匹配后,观察程序是如何运行的。
5. Python
除了上述教程外,您还可以使用 Python 来控制 BitCar。以下是示例程序:
5.1 电机控制
首先,我们将导入所有必要的 micro:bit 模块。
- 在此处添加您的 Python 代码。例如:
- from microbit import *
然后我们定义一个名为 movement(left,right) 的函数,left 和 right 的值是每个电机的速度(从 -255 到 255)。
1. def movement(left, right):
2. if left > 0:
3. pin13.write_analog(0)
4. pin14.write_analog(left)
5. elif left < 0:
6. pin13.write_analog(left)
7. pin14.write_analog(0)
8. if right > 0:
9. pin15.write_analog(0)
10. pin16.write_analog(right)
11. elif right > 0:
12. pin15.write_analog(right)
13. pin16.write_analog(0)
定义另一个名为 stop() 的函数,我们调用这个函数来停止 BitCar。
1. def stop():
2. pin13.write_analog(0)
3. pin14.write_analog(0)
4. pin15.write_analog(0)
5. pin16.write_analog(0)
使用我们刚才定义的函数,我们可以如下控制 BitCar:
全速前进:
movement(255, 255)
全速后退:
movement(-255, -255)
顺时针旋转:
movement(255, -255)
停止:
stop()
课程信息和示例课程下载
您可以通过此地址在 Make 2 Learn 上查看相关的 micro:bit 和 BitCar 课程:https://make2learn.tinkergen.com
IV 附件
附件 1 BitCar 组装说明:Attachment 1 BitCar Assembly Instruction.pdf
附件 2 BitCar 地图:Attachment 2 BitCar Map.pdf
附件 3 BitCar 外壳和底盘:Attachment 3 BitCar Cover - Chassis.zip
附件 4 源代码:Attachment 4 Source Code.zip
技术支持和产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。