Skip to main content

蓝牙万用表

蓝牙万用表是一款专为工程师设计的智能安卓手机外设。它不仅可以轻松采集电压、电流和电阻等数据,还可以通过蓝牙与手机通信,从而将采集到的数据显示在手机上。硬件和软件的持续优化保证了该万用表的测量精度。

它的硬件和软件均为开源!此外,我们还提供 API 和详细说明,使得这款蓝牙万用表成为开发者使用和二次开发的开放平台。它可以采集各种传感器的数据,例如心跳数据,并将其传输到智能手机进行数据监控。硬件与软件的完美结合为您的应用和开发提供了无限可能。

这款蓝牙万用表配备了内置锂电池和充电电路。软件对功耗的严格控制确保了该产品的易用性。亚克力外壳一方面使组装变得简单,另一方面使产品稳定可靠。

规格​


项目最小值典型值最大值单位
电压测量范围-30-30VDC
电压测量精度3%
电流测量范围(最大值)1A
电流测量精度3%
电阻测量范围10-1,000,000Ω
电压测量精度5%
工作温度0-45℃

产品概览​


  • ①:USB 接口。不仅可以提供电源,还可以为内置电池充电。我们选择了一块容量为 500mAh 的锂电池,预计可以使用 10 小时。

  • ②:用于串行蓝牙编程的连接器。

  • ③:蓝牙万用表电源开关。

  • ④:配对指示灯。

    红色指示灯和蓝色指示灯交替闪烁 --- 配对中
    蓝色指示灯闪烁 --- 配对成功

  • ⑤:充电指示灯。

    红色指示灯亮 - 正在充电
    绿色指示灯亮 - 充电完成

  • ⑥:数据传输指示灯。传输数据时会闪烁。

  • ⑦:用于测量电阻的音频连接器。

  • ⑧:用于测量电压的音频连接器。

  • ⑨:用于测量电流的音频连接器。

  • ⑩:电流档位选择开关。

工作图表​


蓝牙万用表和安卓设备的工作示意图如下所示:

演示​


这款蓝牙万用表是一种便携式万用表,可以测量电压、电阻和电流,并通过蓝牙将这些数据发送到其他设备,以便我们通过其他设备观察数据。接下来我们将演示如何使用它。

手机与蓝牙万用表配对

    1. 下载 应用程序包:SmartMeter 并安装。
    1. 然后点击 SmartMeter 应用图标运行程序,此时如果手机蓝牙未打开,会出现蓝牙权限请求。点击“YES”以打开蓝牙。
    1. 进入 UI 界面后,打开红色应用开关,屏幕上会显示 0.0。
    1. 点击蓝牙图标选择设备。
    1. 请选择 BT MULTIMETER 设备与手机配对。如果 BT MULTIMETER 设备不存在,需要点击“Scan for device”搜索设备。

注意:如果没有 BT MULTIMETER 设备可供选择,也没有“Scan for device”选项进行搜索,可以先使用手机与蓝牙万用表配对,然后再运行应用程序。

    1. 输入“0000”(蓝牙万用表默认密码)或“1234”进行蓝牙配对。建议观察配对指示灯,以帮助判断配对是否成功。
    1. 恭喜您完成配对。

测量

与其他万用表一样,蓝牙万用表在使用时有一些注意事项,例如:不要在供电时测量电阻。因此我们强烈建议您阅读万用表的使用注意事项,以免设备无法正常使用。

测量电阻 现在我们来测量电阻。当安卓应用程序与万用表连接后,选择电阻(即将光标移动到 Ω),将音频线连接到蓝牙万用表标记为 R 的接口。

测量电压 测量电压非常简单。只需将安卓应用程序的光标移动到 V,并将音频线移动到 VOL 接口,然后您就可以看到电压值。

测量电流的方法与其他万用表相同。需要提醒您选择正确的电流范围。

注意:为了获得精确的数据,必须检查音频线是否连接到对应的接口,并确保光标处于正确的位置。

参考​


UI界面​

我们为蓝牙万用表提供了三个安卓应用程序的UI界面。

UI 1.jpgUI 2.jpgUI 3.jpg

我们一致认为前两个版本的颜色不够鲜艳,应该采用橙色和黑色或红色和黑色这两种万用表通用配色。同时,我们在黄色版本中增加了“保持”按钮、“范围”按钮、拨盘(mA、A、Ω、V、OFF(可选)五档)。我们发布了关于您喜欢哪个版本的帖子。以下是反馈信息:

结构与外观​

效果图

打印图片

原理图在线查看器​

资源​


技术支持与产品讨论​

如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。 感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供不同的支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...