Skip to main content

Bluetooth Shield V2

pir

Bluetooth Shield 集成了一个串行蓝牙模块。它可以轻松与 Arduino/Seeedstudio 配合使用,实现透明的无线串行通信。您可以从 Arduino D0 到 D7 中选择两个引脚作为软件串口与 Bluetooth Shield 通信(D0 和 D1 是硬件串口)。该扩展板还有两个 Grove 连接器(一个是数字接口,另一个是模拟接口),供您安装 Grove 模块。

特性​


  • 输入电压:3.3V
  • 波特率:9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800
  • 兼容 Seeeduino/Arduino
  • 室内无障碍通信距离可达 10m
  • UART 接口(TTL),可编程波特率
  • 默认波特率:9600,数据位:8,停止位:1,校验:无校验
  • 默认配对码:"1234"
  • 完整的配置命令集
  • 板载 PCB 天线

接口功能​


pir

焊盘类型

描述

BT_IO

蓝牙模块的 IO 端口,可控制:读取、写入。

BT_RX

蓝牙模块的 UART 数据输入。

BT_TX

蓝牙模块的 UART 数据输出。

两个 Grove 连接器

一个是数字接口(D8 和 D9),另一个是 I2C/模拟接口(A4 和 A5)。

演示​

1:两个 Bluetooth Shield 连接​

此演示将向您展示如何连接两个 Bluetooth Shield。

您需要两块 Seeeduino V3.0, 一个 Bluetooth Shield 作为主设备,另一个作为从设备。

硬件安装

如下所示:

pir

确保跳线的正确连接

pir

下载代码并上传

  1. 您可以在 github 上下载代码,点击这里,然后将其解压到 Arduino 的 libraries 文件夹中。

  2. 打开 Arduino IDE,打开 File -> Examples -> Bluetooth_Shield_V2_Demo_Code -> Master_Button,然后您可以打开主设备的代码

  3. 打开 Arduino IDE,打开 File -> Examples -> Bluetooth_Shield_V2_Demo_Code -> Slave_led,然后您可以打开从设备的代码

  4. 点击 Upload 上传代码,如果您在如何开始使用 Arduino 方面有任何问题,请点击这里获取帮助。

pir

检查结果

  1. 完成向主设备和从设备上传代码后,同时重置两个设备

  2. 您可以看到 LED 闪烁,表示设备正在初始化和连接。

  3. 大约几秒钟后,LED 常亮,表示主设备和从设备已连接。

!!!Note 如果没有观察到上述现象,请尝试拔掉电源并重新插入。

2:连接到智能手机​

此演示将向您展示如何将 Bluetooth Shield 连接到智能手机。

我们需要一块 Seeeduino V3.0,一部具有蓝牙功能的智能手机。

通过蓝牙 SPP 应用程序

硬件安装

pir

下载代码并上传

  1. 您可以在 github 上下载代码,点击这里,然后将其解压到 Arduino 的 libraries 文件夹中。

  2. 打开 Arduino IDE,File -> Examples -> Bluetooth_Shield_V2_Demo_Code -> Slave_Temperature,然后您可以打开代码

  3. 点击 Upload 上传代码,如果您在如何开始使用 Arduino 方面有任何问题,请点击这里获取帮助。

pir

下载 SSP 应用程序

这里我们使用 Android 手机,我的是小米 2A,打开 Google Play,搜索 bluetooth spp,您可以找到许多结果。

pir

大多数这些应用程序都很有用,只需选择一个并尝试。

获取温度

安装 SPP 应用程序后,尝试将其连接到 SeeedBTSlave,配对码是:"0000"

pir

连接成功后,向 SeeedBTSlave 发送 't',您现在可以获取温度:

pir

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...