蓝牙 V4.0 HM-11 BLE 模块

这是一个用于 BLE Bee 和 Xadow BLE 的贴片式 BLE 模块。它基于 TI CC2541 芯片,可构建具有低总物料成本的可靠网络节点,非常适合超低功耗系统。该模块体积小巧且易于使用,配备制造商预编程的固件,您可以通过其 AT 命令快速建立 BLE 通信。支持与 iPhone、iPad 和 Android 4.3 的 BLE 通信。
特性
-
蓝牙协议:蓝牙规范 V4.0 BLE
-
工作频率:2.4 GHz ISM 频段
-
接口方式:串口
-
在开放环境中,模块间可实现 30 米内通信
-
模块间发送和接收无字节限制
-
调制方式:GFSK(高斯频移键控)
-
传输功率:- DBM、23-6 DBM、0 DBM、6 DBM,可通过 AT 命令修改
-
使用 TI CC2541 芯片,配置空间为 256 KB,支持 AT 命令,用户可根据需要更改角色(主机、从机模式)、串口波特率、设备名称、匹配参数(如密码),使用灵活。
-
电源供应:+ 3.3 VDC 50 mA
-
工作温度:-5 ~ +65 摄氏度
规格
| 规格 | 值 |
|---|---|
| 微处理器 | CC2541 |
| 资源 | 支持 AT 命令,用户可根据需要更改角色(主机、从机模式)、串口波特率、设备名称、匹配参数(如密码),使用灵活。 |
| 外形尺寸 | 13.5mm x 18.5mm x 2.3mm |
| 电源供应 | 3.3V |
| 通信协议 | Uart(3.3V LVTTL) |
| IO 数量 | 2 |
| 按键输入 IO | 1 |
| LED 指示 IO | 1 |
| 连接性 | 与 XBee 插座兼容 |
电气特性
| 规格 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 最大输入电压 | -0.3 | 3.6 | V | |
| 工作输入电压 | 2.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| 发射电流 | 15 | mA | ||
| 接收电流 | 8.5 | mA | ||
| 深度睡眠电流 | 600 | uA | ||
| 工作温度 | -40 | +65 | °C |
引脚定义

| 引脚 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | UART_RTS | UART |
| 2 | UART_TX | UART |
| 3 | UART_CTS | UART |
| 4 | UART_RX | UART |
| 5 | NC | |
| 6 | NC | |
| 7 | NV | |
| 8 | NV | |
| 9 | VCC | 电源供电 3.3V |
| 10 | NC | |
| 11 | RESETB | 复位,低电平有效,至少保持 5ms |
| 12 | GND | 地 |
| 13 | PIO3 | IO 端口,用于连接 DHT11/DS18B20 |
| 14 | PIO2 | 数字输入/输出 |
| 15 | PIO1 | LED 指示灯 |
| 16 | PIO0 | 按键引脚 |
AT 指令与配置
1)查询本机 MAC 地址
发送:AT+ADDR?
成功返回后:OK+LADD: MAC 地址(12 字符的地址)
2)查询波特率
发送:AT+BAUD?
成功返回后:OK+Get: [para1]
参数 para1 范围:0 ~ 8。对应的参数列表如下:
0 -------- 9600
1 -------- 19200
2 -------- 38400
3 -------- 57600
4 -------- 115200
5 -------- 4800
6 -------- 2400
7 -------- 1200
8 -------- 230400
默认值:0(9600)
3)设置波特率
发送:AT+BAUD[para1]
成功返回后:OK+Set:[para1]
示例:发送 AT+BAUD1,返回 OK+Set: 2。波特率设置为 19200。
注意:切换到 1200 后,模块将不再支持 AT 指令配置,需在待机状态下按下 PIO0,模块可恢复出厂设置。不建议使用该波特率。设置波特率后,模块需重新上电,参数才能生效。
4)连接到指定的蓝牙地址
发送:AT+CON[para1]
成功返回后:OK+CONN[para2]
参数 para2 范围:A、E、F
示例:蓝牙地址为 0017EA0943AE,发送 AT+CON0017EA0943AE,模块返回:OK+CONNA 或 OK+CONNF 或 CONNE 或 OK。
5)清除设备配对信息
发送:AT+CLEAR
成功返回后:OK+CLEAR
清除已连接设备的地址码信息。
6)查询模块工作模式
发送:AT+MODE?
成功返回后:OK+Get: [para]
参数 para 范围:0 ~ 2。0 表示透传模式,1 表示 PIO 采集 + 远程控制 + 透传,2 表示透传 + 远程控制模式。默认值为 0。
7)设置模块工作模式
发送:AT+MODE [para]
成功返回后:OK+Set: [para]
8)查询设备名称
发送:AT+NAME?
成功返回后:OK+NAME [para1]
9)设置设备名称
发送:AT+NAME [para1]
成功返回后:OK+Set: [para1]
示例:将设备名称设置为 Seeed,发送 AT+NAMESeeed,返回 OK+Set: Seeed。此时蓝牙模块的名称已更改为 Seeed。
注意:指令执行后需重新上电,设置的参数才能生效。
10)查询配对密码
发送:AT+PASS?
成功返回后:OK+PASS: [para1]
参数 para1 范围:000000 ~ 999999,默认值为 000000。
11)设置配对密码
发送:AT+PASS [para1]
成功返回后:OK+Set: [para1]
12)恢复出厂设置
发送:AT+RENEW
成功返回后:OK+RENEW
恢复模块的默认出厂设置,模块设置将被重置为出厂状态,延迟 500ms 后模块重启。如无必要,请谨慎操作。
13)模块重启
发送:AT+RESET
成功返回后:OK+RESET
指令执行后模块将延迟 500ms 后重启。
14)设置主从模式
发送:AT+ROLE [para1]
成功返回后:OK+Set: [para1]
示例代码
// 主设备
/*
此示例代码属于公共领域。
*/
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
void setup()
{
// 打开串行通信并等待端口打开:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // 等待串口连接,仅适用于 Leonardo
}
Serial.println("晚安,月亮!");
// 设置 SoftwareSerial 端口的数据速率
mySerial.begin(9600);
// 设置为主设备
mySerial.print("AT+ROLE1");
delay(10000);
}
void loop() // 不断重复运行
{
// 设置 SoftwareSerial 端口的数据速率
mySerial.print("测试,我是主设备");
delay(10000);
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
}
// 从设备
/*
此示例代码属于公共领域。
*/
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
void setup()
{
// 打开串行通信并等待端口打开:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // 等待串口连接,仅适用于 Leonardo
}
Serial.println("晚安,月亮!");
// 设置 SoftwareSerial 端口的数据速率
mySerial.begin(9600);
// 设置为从设备
mySerial.print("AT+ROLE0");
delay(10000);
}
void loop() // 不断重复运行
{
// 设置 SoftwareSerial 端口的数据速率
mySerial.print("测试,我是从设备");
delay(10000);
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
}
相关项目
什么是 Grove-串口蓝牙

串口蓝牙旨在设置透明的无线串口连接。
串口蓝牙模块完全符合 Bluetooth V2.0+EDR(增强数据速率)标准,支持 3Mbps 调制,配备完整的 2.4GHz 无线电收发器和基带。
它使用 CSR Bluecore 04-External 单芯片蓝牙系统,采用 CMOS 技术,并具有 AFH(自适应频率跳跃功能)。
红外遥控

此项目使用 Grove - 水传感器创建一个简单但有效的植物浇水解决方案。
通过此演示,我们可以:
-
将所有远程命令集成到一个 Android 设备中
-
通过蓝牙在 Seeeduino 和 Android 面板之间通信
-
通过红外进行远程控制
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。