在 Wio Terminal 上使用 Blynk 无线 OTA 功能
在本教程中,我们将介绍如何在 Wio Terminal 上使用 Blynk 无线 OTA 功能。
- 什么是 Blynk
Blynk 是一个新平台,允许您快速构建界面,从您的 iOS 和 Android 设备控制和监控您的硬件项目。下载 Blynk 应用程序后,您可以创建项目仪表板,并在屏幕上排列按钮、滑块、图表和其他小部件。
所需硬件
-
手机
-
从应用商店下载 Blynk 应用
-
WiFi
准备工作
前往 Blynk 注册并登录,进入模板界面,创建一个新模板。

然后编辑名称并选择设备和连接模式,在本例中选择"Seeed Wio Terminal"和"WiFi"。

记下 BLYNK_TEMPLATE_ID 和 BLYNK_DEVICE_NAME。 在示例中,它们是:
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLCc16MxA1"
#define BLYNK_DEVICE_NAME "WioTerminal"

然后点击右上角的保存按钮。
设置 Arduino IDE 并调整代码
接下来,在 Arduino IDE 中下载并打开示例代码。

从开发板选项中选择 Wio Terminal 设备(参见 Wio Terminal 教程页面 了解如何在 Arduino IDE 中添加 Wio Terminal)。
在 Arduino IDE 库管理器中搜索并添加以下库文件:
- Seeed Arduino rpcunified
- Seeed Arduino rpcWiFi
- Seeed Arduino SFUD
- Seeed Arduino FS
- Seeed Arduino mbedtls
- ArduinoOTA
- ArduinoHttpClient
在代码的第 16 和 17 行,填入系统刚刚生成的 ID 和 NAME:


然后编译并将代码上传到 Wio Terminal(如果编译过程中缺少库文件,请在库管理器中搜索并下载)

程序成功上传后,打开串口监视器并将波特率设置为 115200。等待 5-10 秒。串口显示以下信息:(如果串口监视器没有响应,请尝试重新连接数据线并重新打开串口监视器。)

移动应用设置
下载 Blynk IoT 应用:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cloud.blynk&hl=en_IN&gl=US
IOS: https://apps.apple.com/us/app/blynk-iot/id1559317868
登录到主屏幕




应用配置成功后,串口监视器将提示网络连接状态。当显示"Ready"时,WiFi 连接成功。

现在是时候尝试 OTA 功能了。
OTA:更新 BLYNK_FIRMWARE_VERSION
您可以在"edgent_wio_terminal_0-2"中编写个人程序,包含"void setup()"和"void loop()"。在这个示例中,为了演示方便,我们将直接更改程序的版本信息。如果程序成功上传,版本信息将会改变。 我们将 BLYNK_FIRMWARE_VERSION 从"0.2.0"更改为"0.2.11"

然后点击"Export compiled Binary"并等待构建完成。


然后打开文件夹并找到 BIN 文件。


打开 Blynk Air 并在右上角选择"New Shipping"。在此屏幕上向下点击找到"Firmware"选项。


在这里选择您刚刚生成的 bin 文件,您将看到软件版本已更改为我们刚刚设置的"0.2.11"。然后点击右下角的"Start Shipping"按钮开始无线上传程序。

您可以在网页上或串口监视器上看到实时上传。

等待大约 2 分钟,如果您的串口监视器没有输出,请尝试重启设备并再次打开串口监视器,您将看到实时上传。

重启设备,您可以看到这里的软件版本已经更改为我们刚刚更改的"0.2.11"。

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。