如何从USB闪存驱动器启动操作系统
您可以按照以下步骤从USB闪存驱动器启动操作系统。在这里,我们将启动顺序更改为 USB启动 > eMMC启动,这意味着如果USB启动失败,它将从eMMC启动。
caution
此方法需要使用 Ubuntu 或 MacOS 作为主机电脑。
- 步骤 1. 移除4个橡胶盖,并拧下下面的4颗螺丝,打开reTerminal的后壳

- 步骤 2. 拆下2颗螺丝以卸下散热片,同时拆下其余4颗螺丝以分解整个外壳

- 步骤 3. 根据下图翻转 启动模式开关

- 步骤 4. 将reTerminal连接到主机电脑后,在主机电脑中打开一个 终端 窗口,并输入以下命令以更新 软件包列表
sudo apt update
- 步骤 5. 使用以下命令安装 Git
sudo apt install git
- 步骤 6. 如果日期未正确设置,Git可能会产生错误。输入以下命令以纠正日期
sudo date MMDDhhmm
注意: 其中 MM 是月份,DD 是日期,hh 和 mm 分别是小时和分钟。
- 步骤 7. 克隆并进入 usbboot 工具仓库
git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot
cd usbboot
- 步骤 8. 输入以下命令安装 libusb
sudo apt install libusb-1.0-0-dev
- 步骤 9. 构建并安装usbboot工具
make
- 步骤 10. 打开引导加载程序配置文件
sudo nano recovery/boot.conf
- 步骤 11. 将 BOOT_ORDER 字段更改为以下内容
BOOT_ORDER=0xf15
请注意,reTerminal的默认配置与克隆的recovery/boot.conf不同。 reTerminal的默认配置如下。 请根据需要重写recovery/boot.conf。
[all]
BOOT_UART=0
WAKE_ON_GPIO=0
POWER_OFF_ON_HALT=1
# 尝试 SD -> USB PCIe MSD -> USB 2.0 BCM XHCI -> 网络 -> 循环
BOOT_ORDER=0xf2541
# 设置为0以防止从USB/网络启动更新引导加载程序
# 对于远程设备,应使用EEPROM硬件写保护。
ENABLE_SELF_UPDATE=1
注意: 如果USB启动失败,它将切换到eMMC启动。
- 步骤 12. 运行以下命令以更新EEPROM镜像
cd recovery
./update-pieeprom.sh
现在pieeprom.bin文件已准备好刷写到Compute Module 4。
- 步骤 13. 返回到 usbboot 目录
cd ..
- 步骤 14. 运行usbboot工具以刷写引导加载程序EEPROM
sudo ./rpiboot -d recovery
- 步骤 15. 通过USB Type-C电缆将reTerminal连接到电脑
现在需要几秒钟将必要的文件传输到reTerminal。
-
步骤 16. 关闭reTerminal,将启动模式开关翻回原始位置,并重新组装reTerminal外壳
-
步骤 17. 连接一个包含合适操作系统的可启动USB闪存驱动器,将其连接到reTerminal的一个USB端口,然后打开reTerminal
现在您将看到reTerminal从连接的USB驱动器启动。