Skip to main content

LinkIt Smart 7688 v2.0 扩展板

danger

由于 MediaTek Labs 已关闭,所有相关链接已失效。如果需要下载相关文件,请访问以下链接搜索:https://github.com/MediaTek-Labs


LinkIt Smart 7688 v2.0 扩展板是一款集成了 Grove 接口的扩展板,专为 LinkItTM Smart 7688 开发板设计。该扩展板可以帮助初学者快速入门,因为它通过简化布线节省了大量工作并使原型制作更加容易。它配备了 USB、以太网和 3.5mm 音频接口,并支持 I2C、UART 等串行总线。

版本追踪

产品版本发布日期支持状态备注
版本 1.02015 年 11 月支持
版本 2.02016 年 4 月支持参见新功能

新功能:

  • 支持录音功能。
  • 对于 3.5mm 手机连接器(音频插孔),支持 OMTP 和 CTIA 协议。您可以通过切换开关选择任一协议。关于如何切换协议,请向下滚动页面阅读 如何在 OMTP 和 CTIA 之间切换手机连接器协议

点击购买

特性


  • Grove 接口使布线更简单,并支持使用 Grove 模块进行扩展。
  • USB 主机
  • 音频输出
  • 以太网接口
  • 经济实惠
  • 支持录音功能
  • 可在 OMTP 和 CTIA 之间切换

应用场景


  • 物联网/网关设备
  • 机器人
  • 智能多媒体设备
  • 教学与学习

规格


输入电压工作电压
5.0V(通过 USB 电源接口)3.3V
note

调试引脚、以太网引脚和 USB Type-A 主机引脚连接到 MT7688,其他引脚连接到 ATmega32U4。

硬件概览


硬件数量硬件数量硬件数量
调试端口1耳机端口1辅助引脚2
以太网端口1切换协议引脚6Grove 接口3
USB Type-A1立体声扬声器驱动接口1耳机端口1

关于 Grove 接口

如果您曾使用过 Seeed 的 Grove 产品,您一定会爱上这种模块。有了这种接口,您可以告别跳线和焊接工作,并通过这些功能模块制作更强大的应用。

如何在 OMTP 和 CTIA 之间切换手机连接器协议

如果您比较 V1.0 和 V2.0,可以注意到在右下角有六个引脚和两个跳线帽。这些引脚用于切换手机连接器协议。当您将两个小跳线帽设置到左侧四个引脚时,使用 OMTP 协议;当您将两个小跳线帽设置到右侧四个引脚(如上图所示)时,使用 CTIA 协议。如下图所示:

请注意,要使用录音功能,您需要将板载固件更新到 LinkIt Smart 7688 扩展板固件(版本 v0.9.2 及以上)。

note
  • 由于板载闪存的读写速度有限,我们建议使用外部存储设备。

开始使用


在本教程中,您将使用 LinkIt Smart 7688 V2.0 的扩展板制作一个简单的 MP3 播放器。

所需材料

除了 LinkIt Smart 7688 V2.0 的扩展板外,以下是应用所需的其他材料。在开始之前,请确保您手头有所有材料,或者您可以访问 Seeed Bazaar 获取它们。

LinkIt Smart 7688 × 1USB 数据线(A 型到 micro B 型)× 2UARTBee × 1跳线 × 3
立即购买立即购买立即购买立即购买

以下两项您可能已经拥有:

  • 立体声扬声器(带 3.5 mm 音频线)× 1
  • USB 闪存盘(内含 MP3 格式的音频文件)× 1

步骤1: 请参考这里将您的 LinkIt Smart 7688 连接到互联网。

note

您可以将跳线插入 MT7688 的 UART2 端口,而不是将它们焊接到 Pin 8、Pin 9 和 Pin GND。

note

在极少数情况下,您可能无法成功连接到互联网,请重启嵌入式操作系统。

步骤2: 使用 USB 转串口适配器打开一个控制台。

步骤3: 按如下方式连接所有部件:

note

这是 LinkIt Smart 7688 扩展板(v1.0)的连接示意图。

步骤4: 在控制台中输入 cd /Media/USB-A1 进入 USB 文件夹。

步骤5: 使用 OpenWRT 上安装的工具 Madplay 播放音乐,在控制台中输入 madplay filename.mp3

步骤6: 现在您将听到音乐播放。

在线原理图查看器

资源


项目

Smart Vendy 跟踪供应商销售情况,以便有效管理需要购买的库存,从而在机器售罄之前进行补货。

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时拥有顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...