Skip to main content

SenseCAP S2110 传感器构建器

SenseCAP S2110 传感器构建器是一个突破性的解决方案,能够融合工业级模块和创客级模块。它是一个开源工具,具有将 500+ 个 Grove 模块构建为 RS485 功能模块的能力。

概述

小巧物件,工业级功能

它采用 Seeed Studio XIAO RP2040 作为双核 ARM Cortex M0+ 处理器,具有一个 Grove 和一个 RS485 连接器,使开发者能够连接 500+ 个 Grove 传感器和各种 MODBUS RS485 传感器,为各种物联网应用开发定制的工业级 MODBUS RS485 传感器。

通过 LoRaWAN® 实现远距离无线数据传输

对于远距离无线应用(LoRaWAN®),开发者可以轻松地将其与 SenseCAP LoRaWAN 数据记录器 连接,将数据传输到 SenseCAP 云端,只需在 SenseCAP Mate 应用中进行 5 分钟的简单蓝牙配置。可以从 SenseCAP 仪表板和 SenseCAP Mate 应用中轻松获得清晰的数据结果和进一步分析。还支持 Helium、TTN、LORIOT 等物联网平台。

特性

  • 轻松构建 Modbus RS485 工业级传感器: 通过开源源代码和 IP66 外壳,轻松将 500+ 个现有的 Grove 传感器转换为 Modbus RS485 工业级传感器。6 个最受欢迎的环境 Grove 传感器已经与原生固件完全兼容,更多传感器即将推出
  • SenseCAP 数据记录器和物联网平台兼容: 通过 SenseCAP 数据记录器转换为 SenseCAP LoRaWAN® 传感器,利用 SenseCAP Mate 应用在 5 分钟内快速轻松设置
  • 支持第三方数据记录器和物联网平台: 除了 SenseCAP 数据记录器,开发者还可以连接到其他支持 Modbus RS485 协议的数据记录器和第三方物联网平台
  • 即用型工业级户外外壳: IP66 防水等级户外外壳,为光线和气体传感器预留了窗口和防水通风孔,还配有定制安装面板,适用于杆式和壁式安装
  • 由 Seeed Studio XIAO RP2040 驱动: 利用强大的 Seeed Studio XIAO RP2040 双核 ARM M0+ 处理器和丰富的开源资源来定制您自己的传感器。通过 USB-C 端口轻松上传代码

该产品配有 IP66 工业级外壳以及安装垫和螺丝套件,使您能够轻松安全地在户外部署传感器。

使用不同方式开始使用 Builder

作为一个突破性的解决方案,它能够融合工业级模块和创客级模块。有多种方式可以启用 Builder。

启用 Builder 与 SenseCAP 数据记录器构建 LoRaWAN 传感器

您可以使用 Grove 传感器构建一个定制的、经济高效的工业级 LoRaWAN 传感器,通过 SenseCAP 数据记录器连接到 SenseCAP 云,实现长距离无线数据传输。

添加更多工业级 LoRaWAN Grove 传感器

我们正在寻找更多的 Grove 模块添加到 Builder 中。如果您能加入我们,我们将深感荣幸!查看下面的信息并向我们贡献您的作品(这属于 Seeed Studio 贡献者计划)!

使用 RS485 与 XIAO RP2040 开发板进行开发

由于它由 Seeed Studio XIAO RP2040 供电,并且板上有一个 Grove 连接器。您可以直接将其用作普通开发设备。配合 RS485 连接功能,您可以向 XIAO 添加更多支持 RS485 的传感器,扩展您的项目想法。

出厂固件烧录

现在我们将介绍将固件烧录到 SenseCAP S2110 传感器构建器的步骤。这里我们将烧录初始出厂固件,在开始之前请下载最新的 uf2 固件

  • 步骤 1: 拧下 SenseCAP S2110 传感器构建器盖子上的四颗螺丝以打开盖子,并拧下 PG 连接器(用硬币)
  • 步骤 2: 如果您已经用 4 根线连接了 SenseCAP S2110 传感器构建器和数据记录器,建议移除连接到 SenseCAP S2110 传感器构建器 5V 引脚的红线
  • 步骤 3: 将 USB Type-C 线缆的一端连接到 SenseCAP S2110 传感器构建器。按住 B 按钮的同时,将 USB 线缆的另一端连接到 PC 以进入大容量存储模式。
  • 步骤 4: 如果 PC 上显示了 RPI-RP2 磁盘且 XIAO 上的电源 LED 亮起,则连接完成。
  • 步骤 5: 将 sensorBuilder.ino.uf2 固件文件复制到 RPI-RP2 磁盘中。

固件烧录完成后,RPI-RP2 磁盘将消失。

资源

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...