CAN-BUS Shield V1.2

CAN-BUS 是一种常见的工业总线,因其传输距离长、通信速度中等和高可靠性而广泛应用。它通常出现在现代机床上,例如汽车诊断总线。
这款 CAN-BUS Shield 采用带有 SPI 接口的 MCP2515 CAN 总线控制器和 MCP2551 CAN 收发器,为您的 Arduino/Seeeduino 提供 CAN-BUS 功能。添加 OBD-II 转换线缆并导入 OBD-II 库后,您就可以构建车载诊断设备或数据记录器了。
版本
本文档适用于以下版本的产品:
| 版本 | 发布日期 | 购买方式 |
|---|---|---|
| CAN BUS Shield V1.0 | 2012年10月14日 | ![]() |
| CAN BUS Shield V1.1 | 2013年8月10日 | ![]() |
| CAN BUS Shield V1.2 | 2015年1月5日 | ![]() |
| CAN BUS Shield V2.0 | 2017年8月1日 |
CAN BUS Shield V1.2 的新特性
- PCBA 背面的焊盘
- 将终端电阻更改为 120 欧姆
替代选择
如果您的项目空间有限,并且除了 CAN-BUS 之外不需要其他功能,这里有一个与 Arduino 兼容的 Grove CAN-BUS 模块,更加紧凑且成本效益更高,请点击这里访问其页面。
如果我想将此扩展板连接到我的汽车怎么办
如果您想读取数据或控制您的汽车,我们为您提供了 OBD>DB9 线缆,这根线缆使连接 OBD 连接器和 DB9 连接器变得更容易。这根线缆也适用于任何具有 OBD 连接器的设备。添加电源开关会发出令人满意的咔嗒声。
USB-CAN 分析仪
如果您需要一个 CAN 总线分析仪来调试您的 CAN 总线,推荐使用这款 USB-CAN 分析仪。
功能特性
- 实现 CAN V2.0B 速度高达 1 Mb/s
- SPI 接口速度高达 10 MHz
- 标准(11 位)和扩展(29 位)数据和远程帧
- 两个接收缓冲区,具有优先级消息存储
- 工业标准 DB-9 连接器
- LED 指示灯
CAN BUS Shield 可与 Arduino UNO (ATmega328)、Arduino Mega (ATmega1280/2560) 以及 Arduino Leonardo (ATmega32U4) 良好配合使用。
硬件概述

- DB9 接口 - 通过 DBG-OBD 电缆连接到 OBDII 接口。
- V_OBD - 从 OBDII 接口(从 DB9)获取电源
- LED 指示灯:
- PWR:电源
- TX:数据发送时闪烁
- RX:接收数据时闪烁
- INT:数据中断
- 端子 - CAN_H 和 CAN_L
- Arduino UNO 引脚输出
- 串行 Grove 连接器
- I2C Grove 连接器
- ICSP 引脚
- IC - MCP2551,高速 CAN 收发器(数据手册)
- IC - MCP2515,带 SPI 接口的独立 CAN 控制器(数据手册)
当您在一个网络中使用超过两个 CAN Bus Shield 时,您应该考虑阻抗问题。 您应该用刀切断 PCB 上的 P1,或者直接移除 PCB 上的 R3。
引脚映射

FREE 引脚可用于其他用途。
DB9 和 OBDii 接口

CS 引脚
V1.2 的 SPI_CS 引脚默认连接到 D9。如果您想更改为 D10,请按照以下说明操作。
- 步骤1:查看 PCBA 的背面,您会发现一个名为 CS 的焊盘。

- 步骤2:切断焊盘9和中间焊盘之间的导线。

- 步骤3:焊接中间焊盘和焊盘10。

使用美工刀时要小心,很容易伤到自己或 PCBA。
SPI 引脚
SPI 引脚(SCK、MISO、MOSI)默认路由到 ICSP 引脚。但对于某些开发板,SPI 引脚位于 D11~D13。如果出现这种情况,您需要对 PCBA 进行一些更改。查看 PCBA 的背面,有三个焊盘,MOSI、MISO 和 SCK,它们默认连接到 A。如果需要,您可以将它们更改为 B。
对于 Arduino UNO、Arduino Mega、Arduino Leonardo 和任何其他基于 AVR 的 Arduino 开发板,默认设置工作良好。
当您要更改 SPI 引脚时要小心,很容易伤到自己或 PCBA。
入门指南
这里有一个简单的示例来展示 CAN-BUS Shield 的工作原理。在这个示例中,我们需要 2 块 CAN-BUS Shield 以及 Arduino 或 Seeeduino。
此示例是在 Arduino IDE 版本 1.6.9 下构建的。
步骤1:我们需要什么
| 名称 | 功能 | 数量 | 链接 |
|---|---|---|---|
| CAN-BUS Shield | CAN 总线通信 | 2 | 链接 |
| Seeeduino V4.2 | 控制器 | 2 | 链接 |
| 跳线 | 连接 | 2 | 链接 |
步骤2:硬件连接
将每个 CAN-BUS Shield 插入 Seeeduino V4.2,并通过 2 根跳线将 2 个 CAN-BUS Shield 连接在一起。如下图所示。

CAN_H 连接到 CAN_H,CAN_L 连接到 CAN_L
步骤3:软件
请按照如何安装 Arduino 库的步骤来安装 CAN BUS shield 库。
点击下面的按钮下载库。
下载完成后将库安装到您的 Arduino IDE。
其中一个节点(一个节点指 Seeeduino + CAN_BUS Shield)作为主机,另一个作为从机。主机将不断向从机发送数据。
在代码上传之前,每个节点都可以作为主机。
打开 send 示例(File > Examples > CAN_BUS_Shield-master > send)并上传到主机。
打开 receive_check 示例(File > Examples > CAN_BUS_Shield-master > receive_check)并上传到从机。

步骤4:查看结果
打开 Arduino IDE 的串行监视器(从机),您将获得从主机发送的数据。

APIs
1. 设置波特率
此函数用于初始化 CAN 总线系统的波特率。
可用的波特率列表如下:
#define CAN_5KBPS 1 #define CAN_10KBPS 2 #define CAN_20KBPS 3 #define CAN_25KBPS 4 #define CAN_31K25BPS 5 #define CAN_33KBPS 6 #define CAN_40KBPS 7 #define CAN_50KBPS 8 #define CAN_80KBPS 9 #define CAN_83K3BPS 10 #define CAN_95KBPS 11 #define CAN_100KBPS 12 #define CAN_125KBPS 13 #define CAN_200KBPS 14 #define CAN_250KBPS 15 #define CAN_500KBPS 16 #define CAN_666kbps 17 #define CAN_1000KBPS 18
2. 设置接收掩码和过滤器
控制器芯片上有 2 个接收掩码寄存器和 5 个过滤器寄存器,确保您能从目标设备获取数据。它们在由众多节点组成的大型网络中特别有用。
我们为您提供了两个函数来使用这些掩码和过滤器寄存器。它们是:
掩码:
init_Mask(unsigned char num, unsigned char ext, unsigned char ulData);
过滤器:
init_Filt(unsigned char num, unsigned char ext, unsigned char ulData);
- num 表示使用哪个寄存器。掩码可以填写 0 或 1,过滤器可以填写 0 到 5。
- ext 表示帧的状态。0 表示这是标准帧的掩码或过滤器。1 表示这是扩展帧的掩码或过滤器。
- ulData 表示掩码或过滤器的内容。
3. 检查接收
MCP2515 可以在轮询模式下运行,软件检查是否接收到帧,或使用额外的引脚来信号表示已接收到帧或传输完成。
使用以下函数轮询接收到的帧。
INT8U MCP_CAN::checkReceive(void);
如果有帧到达,该函数将返回 1,如果没有任何内容到达,则返回 0。
4. 获取 CAN ID
当有数据到达时,您可以使用以下函数获取"发送"节点的 CAN ID。
INT32U MCP_CAN::getCanId(void)
5. 发送数据
CAN.sendMsgBuf(INT8U id, INT8U ext, INT8U len, data_buf);
这是一个向总线发送数据的函数。其中:
- id 表示数据来自哪里。
- ext 表示帧的状态。'0' 表示标准帧。'1' 表示扩展帧。
- len 表示此帧的长度。
- data_buf 是此消息的内容。
例如,在 'send' 示例中,我们有:
unsigned char stmp[8] = 7; CAN.sendMsgBuf(0x00, 0, 8, stmp); //向总线发送消息 'stmp' 并告诉其他设备这是来自 0x00 的标准帧。
6. 接收数据
以下函数用于在 'receive' 节点上接收数据:
CAN.readMsgBuf(unsigned char len, unsigned char buf); 在已设置掩码和过滤器的条件下。此函数只能获取满足掩码和过滤器要求的帧。
- len 表示数据长度。
- buf 是您存储数据的位置。
生成新的波特率
我们已经提供了许多常用的波特率,如下所示:
#define CAN_5KBPS 1 #define CAN_10KBPS 2 #define CAN_20KBPS 3 #define CAN_25KBPS 4
#define CAN_31KBPS 5 #define CAN_33KBPS 6 #define CAN_40KBPS 7 #define CAN_50KBPS 8 #define CAN_80KBPS 9 #define CAN_83KBPS 10 #define CAN_95KBPS 11 #define CAN_100KBPS 12 #define CAN_125KBPS 13 #define CAN_200KBPS 14 #define CAN_250KBPS 15 #define CAN_500KBPS 16 #define CAN_666KBPS 17 #define CAN_1000KBPS 18
但是您可能仍然找不到您想要的速率。这里我们提供一个软件来帮助您计算您需要的波特率。
点击这里下载软件,它是中文的,但没关系,很容易使用。

此软件仅支持Windows系统。如果您无法打开它,请随时联系[email protected]获取支持。
打开软件,您需要做的是设置您想要的波特率,然后进行一些简单的设置,然后点击计算。
然后您将获得一些数据,cfg1、cfg2和cfg3。
您需要向库中添加一些代码。
打开mcp_can_dfs.h,您需要在大约第272行添加以下代码:
#define MCP_16MHz_xxxkBPS_CFG1 (cfg1) // xxx是您需要的波特率 #define MCP_16MHz_xxxkBPS_CFG2 (cfg2) #define MCP_16MHz_xxxkBPS_CFG3 (cfg2)
然后让我们转到大约第390行,添加以下代码:
#define CAN_xxxKBPS NUM // xxx是您需要的波特率,NUM是一个数字,您需要获得与其他速率不同的数字。
打开mcp_can.cpp,转到函数mcp2515_configRate(大约在第190行),然后添加以下代码:
case (CAN_xxxKBPS): cfg1 = MCP_16MHz_xxxkBPS_CFG1; cfg2 = MCP_16MHz_xxxkBPS_CFG2; cfg3 = MCP_16MHz_xxxkBPS_CFG3; break;
然后您就可以使用您需要的波特率了。当您使用新的速率时,请在github上给我一个pull request,这样我就可以将其添加到库中来帮助其他人。
项目
如果您想用CAN-BUS扩展板制作一些很棒的项目,这里有一些项目供参考。
大众CAN BUS游戏
曾经想在PC上用真实的仪表板玩汽车/卡车模拟器吗?我也是!我正在尝试通过Arduino Uno和Seeed CAN Bus扩展板通过CAN Bus控制VW Polo 6R仪表板。受到Silas Parker的启发。感谢Sepp和Is0-Mick的大力支持!
破解您的车辆CAN-BUS

现代车辆都配备了CAN-BUS控制器区域网络,而不是从汽车中的各种设备到电池之间有数百万根电线来回运行,它使用了一个更聪明的系统。
所有电子功能都连接到TIPM(完全集成电源模块),例如用于锁门的电磁阀/继电器或用于摇窗的小电机等。
从每个节点(即控制您的车窗或电动门锁的开关面板)它在CAN上广播消息。当TIPM检测到有效消息时,它将相应地做出反应,如锁门、开灯等。
常见问题
问题1:我无法从其他CAN设备获取数据。
- 检查连接是否正确
- 检查波特率设置是否正确
问题2:串口监视器打印Init Fail。
- 检查CS引脚设置是否与代码匹配。对于CAN Bus Shield V1.1/1.2,CS引脚连接到D9,其他版本连接到D10。
问题3:如果我有其他问题,在哪里可以找到技术支持。
- 您可以在Seeed论坛发布问题。
资源
- 【PDF】CAN-BUS Shield V1.2 原理图
- 【Eagle】CAN-BUS Shield V1.2 原理图
- 【库文件】CAN-BUS Shield Arduino库
- 【数据手册】MCP2515 数据手册
- 【数据手册】MCP2551 数据手册
- 【演示】OBD演示
- 【工具】MCP2515 波特率工具
- 【工具】USB-CAN 分析仪
- 【线缆】DB9 到 OBD2 线缆
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。