Skip to main content

CAN-BUS Shield V2.0

CAN-BUS 是一种常见的工业总线,因其传输距离长、通信速度适中和高可靠性而广泛应用。它通常出现在现代机床上,例如汽车诊断总线。

这款 CAN-BUS Shield 采用带有 SPI 接口的 MCP2515 CAN 总线控制器和 MCP2551 CAN 收发器,为您的 Arduino/Seeeduino 提供 CAN-BUS 功能。添加 OBD-II 转换线缆并导入 OBD-II 库后,您就可以构建车载诊断设备或数据记录器了。


版本

本文档适用于以下版本的产品:

版本

发布日期

如何购买

CAN BUS Shield V1.0

2012年10月14日

pir

CAN BUS Shield V1.1

2013年8月10日

pir

CAN BUS Shield V1.2

2015年1月5日

pir

CAN BUS Shield V2.0

2017年8月1日

替代选择

如果您的项目空间有限,并且除了 CAN-BUS 之外不需要其他功能,这里有一个与 Arduino 兼容的 Grove CAN-BUS 模块,更加紧凑且成本效益更高,请点击这里访问其页面。

如果我想将此扩展板连接到我的汽车怎么办

如果您想读取数据或控制您的汽车,我们为您提供了一根 OBD>DB9 线缆,这根线缆使连接 OBD 接口和 DB9 接口变得更加容易。这根线缆也适用于任何具有 OBD 接口的设备。添加电源开关会发出令人满意的咔嗒声。

USB-CAN 分析仪

如果您想要一个 CAN 总线分析仪来调试您的 CAN 总线,推荐使用这款 USB-CAN 分析仪。

特性​

  • 实现 CAN V2.0B 速度高达 1 Mb/s
  • SPI 接口速度高达 10 MHz
  • 标准(11 位)和扩展(29 位)数据和远程帧
  • 两个接收缓冲区,具有优先级消息存储
  • 工业标准 DB-9 连接器
  • LED 指示灯
note

CAN BUS Shield 与 Arduino UNO (ATmega328)、Arduino Mega (ATmega1280/2560) 以及 Arduino Leonardo (ATmega32U4) 兼容良好。

硬件概述​

pir

  1. DB9 接口 - 通过 DBG-OBD 电缆连接到 OBDII 接口。
  2. V_OBD - 从 OBDII 接口(从 DB9)获取电源
  3. LED 指示灯:
    • PWR:电源
    • TX:数据发送时闪烁
    • RX:有数据接收时闪烁
    • INT:数据中断
  4. 端子 - CAN_H 和 CAN_L
  5. Arduino UNO 引脚输出
  6. 串行 Grove 连接器
  7. I2C Grove 连接器
  8. ICSP 引脚
  9. IC - MCP2551,高速 CAN 收发器(数据手册)
  10. IC - MCP2515,带 SPI 接口的独立 CAN 控制器(数据手册)
warning

当您在一个网络中使用超过两个 CAN Bus Shield 时,您应该考虑阻抗问题。 您应该用刀切断 PCB 上的 P1,或者直接移除 PCB 上的 R3。

引脚映射

pir

note

FREE 引脚可用于其他用途。

DB9&OBDii 接口

pir

CS 引脚

caution

当我们生产新批次的 CAN-BUS Shield V2 时,背面焊盘的导线被嵌入到 PCB 内部,虽然焊盘之间的导线现在在外部不可见,但内部仍然连接,如果您想更改焊盘的接线,您仍然需要先切断 PCB 中的接线。

V1.2 的 SPI_CS 引脚默认连接到 D9。如果您想更改为 D10,请按照以下说明操作。

  • 步骤1:查看 PCBA 的背面,您会发现一个名为 CS 的焊盘。

pir

  • 步骤2:切断焊盘9和中间焊盘之间的导线。

pir

  • 步骤3:焊接中间焊盘和焊盘10。

pir

warning

使用美工刀时要小心,很容易伤到自己或 PCBA。

SPI 引脚

SPI 引脚(SCK、MISO、MOSI)默认路由到 ICSP 引脚。但对于某些板子,SPI 引脚位于 D11~D13。如果发生这种情况,您需要对 PCBA 进行一些更改。查看 PCBA 的背面,有三个焊盘,MOSI、MISO 和 SCK,它们默认连接到 A。如果需要,您可以将它们更改为 B。

note

对于 Arduino UNO、Arduino Mega、Arduino Leonardo 和任何其他基于 AVR 的 Arduino 板,默认设置工作良好。

warning

当您要更改 SPI 引脚时要小心,很容易伤到自己或 PCBA。

开始使用​

这里有一个简单的示例来展示 CAN-BUS Shield 是如何工作的。在这个示例中,我们需要 2 块 CAN-BUS Shield 以及 Arduino 或 Seeeduino。

note

此示例是在 Arduino IDE 版本 1.6.9 下构建的。

步骤1:我们需要什么

名称

功能

数量

链接

CAN-BUS Shield

CAN 总线通信

2

链接

Seeeduino V4.2

控制器

2

链接

步骤2:硬件连接

将每个 CAN-BUS Shield 插入 Seeeduino V4.2,并通过 2 根跳线将 2 个 CAN-BUS Shield 连接在一起。如下图所示。

pir

note

CAN_H 连接到 CAN_H,CAN_L 连接到 CAN_L

步骤3:软件

请按照如何安装 arduino 库的步骤来安装 CAN BUS shield 库。

下载完成后将库安装到您的 Arduino IDE 中。

其中一个节点(一个节点指 Seeeduino + CAN_BUS Shield)作为主机,另一个作为从机。主机将不断向从机发送数据。

note

在代码上传之前,每个节点都可以作为主机。

打开 send 示例(File > Examples > Seeed_Arduino_CAN > send)并上传到主机。

pir

或者将以下代码复制到 Arduino IDE 并上传:

#include <SPI.h>
#include "mcp2515_can.h"

/*SAMD core*/
#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
#define SERIAL SerialUSB
#else
#define SERIAL Serial
#endif

const int SPI_CS_PIN = 9;
mcp2515_can CAN(SPI_CS_PIN); // Set CS pin

void setup() {
SERIAL.begin(115200);
while(!Serial){};

while (CAN_OK != CAN.begin(CAN_500KBPS)) { // init can bus : baudrate = 500k
SERIAL.println("CAN BUS Shield init fail");
SERIAL.println(" Init CAN BUS Shield again");
delay(100);
}
SERIAL.println("CAN BUS Shield init ok!");
}

unsigned char stmp[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
void loop() {
// send data: id = 0x00, standrad frame, data len = 8, stmp: data buf
stmp[7] = stmp[7] + 1;
if (stmp[7] == 100) {
stmp[7] = 0;
stmp[6] = stmp[6] + 1;

if (stmp[6] == 100) {
stmp[6] = 0;
stmp[5] = stmp[6] + 1;
}
}

CAN.sendMsgBuf(0x00, 0, 8, stmp);
delay(100); // send data per 100ms
SERIAL.println("CAN BUS sendMsgBuf ok!");
}

步骤4:查看结果

打开 Arduino IDE 的串口监视器(从机),您将获得从主机发送的数据。

pir

APIs​

1.设置波特率​

此函数用于初始化 CAN 总线系统的波特率。

可用的波特率列表如下:

#define CAN_5KBPS    1
#define CAN_10KBPS 2
#define CAN_20KBPS 3
#define CAN_25KBPS 4
#define CAN_31K25BPS 5
#define CAN_33KBPS 6
#define CAN_40KBPS 7
#define CAN_50KBPS 8
#define CAN_80KBPS 9
#define CAN_83K3BPS 10
#define CAN_95KBPS 11
#define CAN_100KBPS 12
#define CAN_125KBPS 13
#define CAN_200KBPS 14
#define CAN_250KBPS 15
#define CAN_500KBPS 16
#define CAN_666kbps 17
#define CAN_1000KBPS 18

2.设置接收掩码和过滤器​

控制器芯片上有 2 个接收掩码寄存器和 5 个过滤器寄存器,确保您能从目标设备获取数据。它们在由众多节点组成的大型网络中特别有用。

我们为您提供了两个函数来使用这些掩码和过滤器寄存器。它们是:

掩码:

init_Mask(unsigned char num, unsigned char ext, unsigned char ulData);

过滤器:

init_Filt(unsigned char num, unsigned char ext, unsigned char ulData);
  • num 表示使用哪个寄存器。掩码可以填 0 或 1,过滤器可以填 0 到 5。
  • ext 表示帧的状态。0 表示这是标准帧的掩码或过滤器。1 表示这是扩展帧的掩码或过滤器。
  • ulData 表示掩码或过滤器的内容。

3.检查接收​

MCP2515 可以在轮询模式下运行,软件检查是否接收到帧,或使用额外的引脚来信号表示已接收到帧或传输完成。

使用以下函数轮询接收到的帧。

INT8U MCP_CAN::checkReceive(void);

如果有帧到达,函数将返回 1,如果没有任何到达,则返回 0。

4.获取 CAN ID​

当有数据到达时,您可以使用以下函数获取"发送"节点的 CAN ID。

INT32U MCP_CAN::getCanId(void)

5.发送数据​

CAN.sendMsgBuf(INT8U id, INT8U ext, INT8U len, data_buf);

这是一个向总线发送数据的函数。其中:

  • id 表示数据来自哪里。
  • ext 表示帧的状态。'0' 表示标准帧。'1' 表示扩展帧。
  • len 表示此帧的长度。
  • data_buf 是此消息的内容。

例如,在 'send' 示例中,我们有:

unsigned char stmp[8] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
CAN.sendMsgBuf(0x00, 0, 8, stmp); //向总线发送消息 'stmp' 并告诉其他设备这是来自 0x00 的标准帧。

6.接收数据​

以下函数用于在 'receive' 节点上接收数据:

CAN.readMsgBuf(unsigned char len, unsigned char buf);

在已设置掩码和过滤器的条件下。此函数只能获取满足掩码和过滤器要求的帧。

  • len 表示数据长度。
  • buf 是您存储数据的地方。

7.init_CS​

对于您在一个 Arduino 上使用两个 CAN-BUS 扩展板非常有用。我们提供 CS_CAN 引脚供您选择。如果您不知道如何使用 CS_CAN 引脚,您可以转到 CS_CAN pin 学习。

void MCP_CAN::init_CS(byte _CS)
  • _CS 表示您选择的引脚。(9 或 10)

生成新的波特率​

我们已经提供了许多常用的波特率,如下所示:

#define CAN_5KBPS    1
#define CAN_10KBPS 2
#define CAN_20KBPS 3
#define CAN_25KBPS 4
#define CAN_31KBPS 5
#define CAN_33KBPS 6
#define CAN_40KBPS 7
#define CAN_50KBPS 8
#define CAN_80KBPS 9
#define CAN_83KBPS 10
#define CAN_95KBPS 11
#define CAN_100KBPS 12
#define CAN_125KBPS 13
#define CAN_200KBPS 14
#define CAN_250KBPS 15
#define CAN_500KBPS 16
#define CAN_666KBPS 17
#define CAN_1000KBPS 18

但您可能仍然找不到您想要的速率。这里我们提供一个软件来帮助您计算所需的波特率。

点击这里下载软件,它是中文版的,但没关系,使用起来很简单。

pir

打开软件,您需要做的就是设置您想要的波特率,然后进行一些简单的设置,然后点击计算。

然后您将获得一些数据:cfg1、cfg2 和 cfg3。

您需要向库中添加一些代码。

打开 mcp_can_dfs.h,您需要在大约第272行添加以下代码:

#define MCP_16MHz_xxxkBPS_CFG1 (cfg1)    // xxx 是您需要的波特率
#define MCP_16MHz_xxxkBPS_CFG2 (cfg2)
#define MCP_16MHz_xxxkBPS_CFG3 (cfg2)

然后让我们转到大约第390行,添加以下代码:

#define CAN_xxxKBPS NUM       // xxx 是您需要的波特率,NUM 是一个数字,您需要获得一个与其他速率不同的数字。

打开 mcp_can.cpp,转到函数 mcp2515_configRate(大约在第190行),然后添加以下代码:

case (CAN_xxxKBPS):
cfg1 = MCP_16MHz_xxxkBPS_CFG1;
cfg2 = MCP_16MHz_xxxkBPS_CFG2;
cfg3 = MCP_16MHz_xxxkBPS_CFG3;
break;

然后您就可以使用您需要的波特率了。当您使用新的速率时,请在github上给我一个拉取请求,这样我就可以将其添加到库中来帮助其他人。

项目​

如果您想用CAN-BUS扩展板制作一些很棒的项目,这里有一些项目供参考。

大众CAN BUS游戏​

pir

曾经想过在PC上用真实的仪表板玩汽车/卡车模拟器吗?我也是!我正在尝试通过Arduino Uno和Seeed CAN Bus扩展板通过CAN总线控制大众Polo 6R仪表板。受到Silas Parker的启发。感谢Sepp和Is0-Mick的大力支持!

破解您的车辆CAN-BUS​

pir

现代车辆都配备了CAN-BUS控制器区域网络,而不是从汽车中的各种设备到电池之间运行数百万根电线,它使用了一个更聪明的系统。

所有电子功能都连接到TIPM(完全集成电源模块),例如锁门的电磁阀/继电器或摇窗的小电机等。

从每个节点(即控制您的车窗或电动门锁的开关面板)它在CAN上广播消息。当TIPM检测到有效消息时,它会相应地做出反应,如锁门、开灯等。

常见问题​


问题1:我无法从其他CAN设备获取数据。

  • 检查连接是否正确
  • 检查波特率设置是否正确

问题2:串口监视器打印Init Fail。

  • 检查CS引脚设置是否与代码匹配。对于CAN Bus Shield V1.1/1.2,CS引脚连接到D9,其他版本连接到D10。

在线原理图查看器​

资源​


技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...