Camera Shield

Camera Shield 是第一款支持拍照的扩展板,它基于 VC0706 + OV7725 的解决方案,前者是一个具有增强图像处理功能的高性能摄像头处理器,内嵌硬件 JPEG 编解码器,后者是一个高性能的 1/4 英寸单芯片 VGA 摄像头和图像处理器,采用小尺寸封装。我们编写了库来通过 UART/SPI 控制 Camera Shield,这使得用 Arduino 板轻松拍照成为可能。快来使用它拍照吧!
规格参数
-
完全兼容 Arduino 或 Seeeduino
-
静态图片分辨率:(640x480) JPEG 输出
-
高速串行总线控制:UART/SPI
-
集成 MicroSD 卡接口
-
电源供应:5 V
硬件接口
Camera Shield 可以通过 SPI 或 UART 接口进行控制。


入门指南
这里是使用 Camera Shield 的简要介绍。
-
从 gitHub 下载 Camera Shield 库 文件,然后将库文件解压到你的 Arduino 库文件夹中。
-
打开 libraries/Camera_Shield_VC0706 中的 example 文件夹,你会找到 snapshot 示例程序,双击 snapshot.ino 文件用 arduino IDE 打开它。
-
我们安排了库使其可以通过软件串口/硬件串口/SPI 控制 Camera Shield,你可以通过修改代码来进行选择。
#include "SoftwareSerial.h"
#include <VC0706_UART.h>
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#define SS_SD 10
//使用软件串口
SoftwareSerial cameraconnection(2,3);//Rx, Tx
VC0706 cam = VC0706(&cameraconnection);
//使用硬件串口
//VC0706 cam = VC0706(&Serial1);
void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.println("VC0706 摄像头快照测试...");
if (!SD.begin(SS_SD)) {
Serial.println("SD卡初始化失败...");
return;
}
if(true == cameraInit()){
snapShot();
}else{
Serial.println("摄像头初始化错误...");
}
}
void loop()
{
//无需执行任何操作
}
bool cameraInit()
{
cam.begin(BaudRate_19200);
char *reply = cam.getVersion();
if (reply == 0) {
Serial.println("获取版本失败");
return false;
} else {
Serial.println("版本:");
Serial.println("-----------------");
Serial.println(reply);
Serial.println("-----------------");
return true;
}
}
void snapShot()
{
Serial.println("3秒后拍照...");
delay(3000);
if (! cam.takePicture()){
Serial.println("拍照失败!");
}else {
Serial.println("照片已拍摄!");
}
// 创建一个名为IMAGExx.JPG的图像
char filename[13];
strcpy(filename, "IMAGE00.JPG");
for (int i = 0; i < 100; i++) {
filename[5] = '0' + i/10;
filename[6] = '0' + i%10;
// 如果不存在则创建,不打开现有文件,写入,写入后同步
if (! SD.exists(filename)) {
break;
}
}
// 打开文件进行写入
File imgFile = SD.open(filename, FILE_WRITE);
Serial.print("创建 ");
Serial.println(filename);
uint16_t jpglen = cam.getFrameLength();
Serial.print("等待获取 ");
Serial.print(jpglen, DEC);
Serial.println(" 字节图像...");
int32_t time = millis();
cam.getPicture(jpglen);
uint8_t *buffer;
while(jpglen != 0){
uint8_t bytesToRead = min(32, jpglen);
buffer = cam.readPicture(bytesToRead);
imgFile.write(buffer, bytesToRead);
//Serial.print("读取 "); Serial.print(bytesToRead, DEC); Serial.println(" 字节");
jpglen -= bytesToRead;
}
imgFile.close();
time = millis() - time;
Serial.println("完成!");
Serial.print("耗时 "); Serial.print(time); Serial.println(" 毫秒");
cam.resumeVideo();
}
使用硬件串口或软件串口进行通信
我们使用串口(软件串口或硬件串口)与摄像头扩展板通信,您可以像下面这样生成您的应用程序:
//使用软件串口
SoftwareSerial cameraconnection(2,3);//Rx, Tx
VC0706 cam = VC0706(&cameraconnection);
或者如果你想使用硬件串口,可以像下面这样做:
//使用硬件串口
VC0706 cam = VC0706(&Serial1);
我们默认使用软件串口。如果您选择硬件串口,需要修改 VC0706_UART 头文件中的代码。更改
#define USE_SOFTWARE_SERIAL 1
到
#define USE_SOFTWARE_SERIAL 0
使用 UART 或 SPI 进行数据传输
通常,您可以通过以下步骤拍照:
cam.takePicture();
uint16_t jpglen = cam.getFrameLength();
cam.getPicture(jpglen);
buffer = cam.readPicture(bytesToRead);
我们允许您通过两种模式读取数据:
-
- UART —— 较慢模式。软件串口仅支持 9600/19200 波特率。硬件串口可以是 115200/38400/19200/9600。如果您选择 uart 模式并使用 19200 波特率,获取一张图片大约需要 30 秒。
-
- SPI —— 较快模式。获取整张图片只需要大约 1 秒或 2 秒。
您可以在 VC0706_UART 头文件中选择您的模式。我们默认使用 SPI 模式。
#define TRANSFER_BY_SPI 1
将其改为
#define TRANSFER_BY_SPI 0
以使用 UART 模式。
-
将摄像头扩展板堆叠到 Arduino 上并插入 micro-SD 卡到摄像头扩展板,你应该注意代码中定义的串口跳线。
-
编译草图并上传到你的 arduino 板。打开 Arduino IDE 的串口,你可以看到从串口显示的调试信息。在数据传输期间,SD 卡状态 LED 会快速闪烁。
-
程序完成后,拔出 SD 卡并插入到你的电脑,你可以看到你的照片。玩得开心
原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。