为嵌入式设备编译MicroPython
什么是MicroPython
MicroPython是一个用C语言编写的编程语言软件实现,与Python 3基本兼容,经过优化可在微控制器上运行。
MicroPython包含一个Python编译器(将代码编译为字节码)和该字节码的运行时解释器。用户可以通过交互式提示符(REPL)立即执行支持的命令。它包含了一系列核心Python库;MicroPython包含的模块让程序员能够访问底层硬件。
如何构建固件(以Xiao SAMD为例)
Seeeduino XIAO SAMD已经支持micropython开发。
第一步:准备相关软件
"arm-none-linux-gnueabi"是可以在基于Debian的系统中使用包管理器(如apt)安装的工具链(该包名为gcc-arm-linux-gnueabi)。在Ubuntu中,arm-none-linux-gnueabi包含在ubertooth-firmware-source中,我们还需要通过安装必要的工具(如gcc python和git make)来准备环境。因此我们执行以下命令
sudo apt update
sudo apt install cmake make gcc ubertooth-firmware-source python3 git
第二步:切换工作空间 克隆源代码
克隆源代码并下载必要子模块的代码
依次执行以下语句
cd ~
git clone https://github.com/micropython/micropython
cd ~/micropython
git submodule update --init --recursive
我们将要下载的信息在这个文件中,其中包含下载路径和代码仓库地址
cat ~/micropython/.gitmodules
第三步:构建mpy-cross,MicroPython交叉编译器
大多数移植版本都需要首先构建MicroPython交叉编译器。这个名为mpy-cross的程序用于将Python脚本预编译为.mpy文件,然后可以将这些文件包含(冻结)到移植版本的固件/可执行文件中。要构建mpy-cross,请使用:
cd ~/micropython/mpy-cross
make
接下来:构建外部依赖项
我们使用的Seeeduino XIAO SAMD已经支持micropython开发。它是一个基于arm架构samd芯片的控制器。 因此我们指定版本号并进入相应目录进行编译:
cd ~/micropython/ports/samd
BOARD=SEEED_XIAO make V=1
最后:烧录固件
我们可以在这里看到生成的固件,将固件复制到设备上,XIAO SAMD就可以使用micro python了
ls ~/micropython/ports/samd/build-SEEED_XIAO/ |grep firmware.uf2
sudo cp ~/micropython/ports/samd/build-SEEED_XIAO/firmware.uf2 /media/$USER/Arduino/
测试我们的固件
复制下面的代码,你将看到蓝色LED闪烁
from machine import Pin, Timer
led = Pin(19, Pin.OUT)
Counter = 0
def fun(tim):
global Counter
Counter = Counter + 1
state = Counter%2
led.value(state)
tim = Timer(-1)
tim.init(period=1000, mode=Timer.PERIODIC, callback=fun)

如你所见,Seeeduino XIAO SAMD已经支持micropython开发。
你也可以参考这个过程为其他设备编译micropython固件。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。