连接到 TTN
在本章节中,我们将介绍如何基本使用 TTN 平台,以及如何通过 TTN 平台传输传感器数据。
可升级为工业传感器
通过 SenseCAP S2110 控制器 和 S2100 数据记录仪,您可以轻松将 Grove 转变为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您完成原型设计,还为您提供通过 SenseCAP 系列坚固的工业传感器扩展项目的可能性。
IP66 外壳、蓝牙配置、与全球 LoRaWAN® 网络的兼容性、内置 19 Ah 电池以及强大的 APP 支持,使得 SenseCAP S210x 成为工业应用的最佳选择。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光强度、CO2、EC 传感器以及一款 8 合 1 气象站。尝试最新的 SenseCAP S210x,为您的下一个工业项目取得成功。
| SenseCAP 工业传感器 | |||
| S2100 数据记录仪 | S2101 空气温湿度 | S2102 光强度 | S2103 空气温湿度 & CO2 |
| S2104 土壤湿度 & 温度 | S2105 土壤湿度 & 温度 & EC | S2110 LoRaWAN® 控制器 | S2120 8 合 1 气象站 |

如果您对 TTN 完全没有经验,我们建议您先阅读有关 TTN 控制台的内容。
| TTN 介绍 在本章节中,我们将介绍我们用来初步了解 TTN 控制台的控制方法。 开始了解 > |
在开始本节之前,请确保您的部署环境周围有 TTN LoRaWAN® 覆盖,否则您将无法通过 LoRa® 将设备添加到 TTN。更多详情,请阅读 TTN LoRaWAN®。
将 Grove - Wio-E5 设备添加到 TTN 控制台
为了通过 TTN 转发传感器数据,第一步我们需要将 Grove - Wio-E5 添加到 TTN 应用程序中,以建立本地设备与 TTN 平台之间的连接。
步骤 1. 获取 Grove - Wio-E5 的 DevEUI 和 AppEUI。
请在 预先批准的内容 中下载 Arduino 和 Wio Terminal 的必要环境。

点击 这里 下载获取 Grove - Wio-E5 的 DevEUI 和 AppEUI 的代码,并将其上传到 Wio Terminal。
#include <Arduino.h>
#include "disk91_LoRaE5.h"
Disk91_LoRaE5 lorae5(&Serial); // AT 命令和调试信息的输出位置
void setup() {
Serial.begin(9600);
uint32_t start = millis();
while ( !Serial && (millis() - start) < 3000 ); // 打开串口监视器以开始,或等待 3 秒
// 初始化库,搜索可用的 Wio-E5 端口
if ( ! lorae5.begin(DSKLORAE5_SEARCH_WIO) ) {
Serial.println("Wio-E5 初始化失败");
while(1);
}
}
void loop() {
//Grove - Wio-E5 支持查询 DevEUI 和 AppEUI,但不支持查询 AppKey。
lorae5.sendATCommand("AT+ID=DevEui","","+ID: ERROR","",1000,false,NULL);
lorae5.sendATCommand("AT+ID=AppEUI","","+ID: ERROR","",1000,false,NULL);
delay(30000);
}
打开 Arduino IDE 的串口监视器,将波特率设置为 9600 并观察设置。

请记录 DevEUI 和 AppEUI 后的 16 位数字,这将在 TTN 添加设备时使用。
步骤 2. 添加一个应用程序
点击右上角的 Add application 按钮。

填写带有星号的内容,并根据您的偏好填写其他内容。

然后点击 Create Application。
步骤 3. 添加设备
进入左侧菜单中的 End devices,然后点击 + Add end device 以进入终端设备注册页面。

要在设备库中使用 Grove - Wio-E5,请确保选择了 From the LoRaWAN® Device Repository 选项卡。
然后,请点击以下选项进行选择。
- Brand -- SenseCAP
- Model -- LoRa-E5 STM32WLE5JC Module
- Hardware Ver. -- 1.0
- Firmware Ver. -- 1.0
- Profile (Region) -- 选择适合您所在地区的频率计划。

选择适合您所在地区的频率计划。您的设备和网关必须使用相同的频率计划才能通信。不同的地区使用不同的频率计划,例如欧洲使用 863-870 MHz,北美使用 902-928 MHz 等。
这里,我将选择我使用的 TTN 网关频段 EU868。
然后,请将刚刚获得的 DevEUI 和 AppEUI 填入 TTN 的相应字段。

至于 AppKey,点击 Generate 按钮,然后使用以下代码将其上传到 Wio Terminal 以启用 Grove - Wio-E5。
请注意,将 TTN 生成的 32 位 AppKey 替换为代码中的内容。
lorae5.sendATCommand("AT+KEY=APPKEY,\"2B7E151628XXXXXXXXXX158809CF4F3C\"","","+KEY: ERROR","",1000,false,NULL);
以下是完整代码。
#include <Arduino.h>
#include "disk91_LoRaE5.h"
Disk91_LoRaE5 lorae5(&Serial); // AT 命令和调试信息的输出位置
void setup() {
Serial.begin(9600);
uint32_t start = millis();
while ( !Serial && (millis() - start) < 3000 ); // 打开串口监视器以开始,或等待 3 秒
// 初始化库,搜索可用的 Wio-E5 端口
if ( ! lorae5.begin(DSKLORAE5_SEARCH_WIO) ) {
Serial.println("Wio-E5 初始化失败");
while(1);
}
}
void loop() {
//Grove - Wio-E5 支持查询 DevEUI 和 AppEUI,但不支持查询 AppKey。
lorae5.sendATCommand("AT+KEY=APPKEY,\"2B7E151628XXXXXXXXXX158809CF4F3C\"","","+KEY: ERROR","",1000,false,NULL);
delay(30000);
}

至此,Grove - Wio-E5 和 TTN 的三个代码已配置完成。只需点击 Register end device 即可。

为不同传感器编写解码器功能
在前面的章节中,我们已经指导您如何使用 Wio Terminal 读取套件中各个传感器的值。为了通过 Grove - Wio-E5 将传感器值发送到 TTN,需要使用 AT 指令来完成。发送的数据会被 TTN 接收,并需要解码后才能成为我们可以读取的真实数据。这就是我们编写解码器的原因。
此外,由于发送的数据格式不统一,传感器可能包含整数、小数、正数和负数等数据,因此每个传感器所需的解码器代码是不同的。
| 传感器类型 | 下载地址 |
|---|---|
| Wio Terminal 内置光传感器 | 下载 |
| Wio Terminal 内置 IMU 传感器 | 下载 |
| 土壤湿度传感器 | 下载 |
| VOC 和 eCO2 气体传感器 (SGP30) | 下载 |
| 温湿度传感器 (SHT40) | 下载 |
| 视觉 AI 模块 | 下载 |
选项 1. Wio Terminal 光传感器数据解码器
在前一章节 Wio Terminal 光传感器 中,我们使用了一个整数变量 light 来存储光传感器读取的光值,并通过 send_sync() 函数发送该值。因此,我们在 TTN 中编写的解码器的目标是能够解析这个整数数据。
其解码器的配置代码如下。请将以下代码粘贴到 TTN 的代码部分中。点击 Save Function 保存此解码器。
function Decoder(bytes, port) {
var decoded = {};
if (port == 8) {
decoded.light = bytes[0]<<8 | bytes[1];
}
return decoded;
}
请依次点击设备的 Payload formatters --> Uplink --> Custom Javascript formatter。
然后将上述解码器的代码粘贴到 Formatter code 中。

我们可以在右侧的 Test 窗口中输入 8 位光传感器的数据,以检查解码器是否正确解析。

选项 2. Wio Terminal IMU 传感器数据解码器
在前一章节 Wio Terminal IMU 传感器 中,我们使用浮点数 x_values、y_values、z_values 来存储 IMU 返回的三轴数据,并将这三组数据乘以 100 转换为整数后一起发送。
特别需要注意的是,这些数据可能为正数或负数,因此我们还需要解析这些数据并将其还原为浮点数。
其解码器的配置代码如下。请将以下代码粘贴到 TTN 的代码部分中。点击 Save changes 保存此解码器。
function Decoder(bytes, port) {
var decoded = {};
function transformers(bytes){
value = bytes[0] * 256 + bytes[1];
if (value >= 32768) {
value = 32768 - value;
}
value = value/100.0;
return value;
}
if (port == 8) {
decoded.x = transformers(bytes.slice(0,2));
decoded.y = transformers(bytes.slice(2,4));
decoded.z = transformers(bytes.slice(4,6));
}
return decoded;
}
我们可以在右侧的 Test 窗口中输入 48 位 IMU 传感器的数据,以检查解码器是否正确解析。

选项 3. Grove 土壤湿度传感器数据解码器
在前一章节 Grove 土壤湿度传感器 中,我们使用了一个整数变量 sensorValue 来存储土壤湿度传感器读取的湿度值,并通过 send_sync() 函数发送该值。因此,我们在 TTN 中编写的解码器的目标是能够解析这个整数数据。
其解码器的配置代码如下。请将以下代码粘贴到 TTN 的代码部分中。点击 Save changes 保存此解码器。
function Decoder(bytes, port) {
var decoded = {};
if (port == 8) {
decoded.soil = bytes[0]<<8 | bytes[1];
}
return decoded;
}
我们可以在右侧的 Test 窗口中输入 8 位土壤湿度传感器的数据,以检查解码器是否正确解析。

选项 4. Grove VOC 和 eCO2 气体传感器 (SGP30) 数据解码器
在上一节 Grove VOC 和 eCO2 气体传感器 (SGP30) 中,我们使用整数变量 tvoc_ppb 和 co2_eq_ppm 来存储 VOC 和 eCO2 的值。
其解码器的配置代码如下。请将以下代码粘贴到 TTN 的代码部分中。点击 Save changes 保存此解码器。
function Decoder(bytes, port) {
var decoded = {};
function transformers(bytes){
value = bytes[0] * 256 + bytes[1];
return value;
}
if (port == 8) {
decoded.voc = transformers(bytes.slice(0,2));
decoded.eco2 = transformers(bytes.slice(2,4));
}
return decoded;
}
我们可以在右侧的 Test 中输入 16 位 SGP30 的数据,以检查解码器是否正确解析。

选项 5. Grove 温湿度传感器 (SHT40) 数据解码器
在上一节 Grove 温湿度传感器 (SHT40) 中,我们使用浮点变量 temperature 和 humidity 来存储温度和湿度值,并在将其放大一百倍后以整数形式发送。
其解码器的配置代码如下。请将以下代码粘贴到 TTN 的代码部分中。点击 Save changes 保存此解码器。
function Decoder(bytes, port) {
var decoded = {};
function transformers(bytes){
value = bytes[0] * 256 + bytes[1];
if (value >= 32768) {
value = 32768 - value;
}
value = value/100.0;
return value;
}
if (port == 8) {
decoded.temp = transformers(bytes.slice(0, 2));
decoded.humi = transformers(bytes.slice(2, 4));
}
return decoded;
}
我们可以在右侧的 Test 中输入 32 位 SHT40 的数据,以检查解码器是否正确解析。

选项 6. Grove Vision AI 模块数据解码器
在上一节 Grove Vision AI 模块 中,我们使用整数变量 model 和 confi 来存储识别的模型类型及其置信度。
其解码器的配置代码如下。请将以下代码粘贴到 TTN 的代码部分中。点击 Save changes 保存此解码器。
function Decoder(bytes, port) {
var decoded = {};
function transformers(bytes){
value = bytes[0] * 256 + bytes[1];
return value;
}
if (port == 8) {
decoded.model = transformers(bytes.slice(0,2));
decoded.confidence = transformers(bytes.slice(2,4));
}
return decoded;
}
我们可以在右侧的 Test 中输入 16 位 Vision AI 的数据,以检查解码器是否正确解析。

上传代码并发送数据到 TTN
在不同的传感器页面中,我们提供了详细的代码用于上传数据。您也可以在下方列表中找到您想使用的传感器代码。
在使用本节提供的代码之前,请注意代码中的设备 EUI、应用 EUI 和应用密钥需与您在 TTN 中添加的设备信息保持一致。同时,请检查 Grove - Wio-E5 配置的频段是否与您所在地区的网关频段或 TTN 的频段一致。如果不一致,可能会导致网络接入失败。
设置 LoRaWAN® 频段的代码如下,默认设置为 EU868 频段。(EU868 频段通常用于欧洲地区。)
#define Frequency DSKLORAE5_ZONE_EU868
US915 频段(US915 频段通常用于北美地区。)
#define Frequency DSKLORAE5_ZONE_US915
AU915 频段(AU915 频段通常用于澳大利亚地区。)
#define Frequency DSKLORAE5_ZONE_AU915
| 传感器类型 | 下载地址 |
|---|---|
| Wio Terminal 内置光传感器 | 下载 |
| Wio Terminal 内置 IMU 传感器 | 下载 |
| 土壤湿度传感器 | 下载 |
| VOC 和 eCO2 气体传感器 (SGP30) | 下载 |
| 温湿度传感器 (SHT40) | 下载 |
| 视觉 AI 模块 | 下载 |
上述用于发送传感器数据的代码可以直接从 Arduino IDE 上传到 Wio Terminal 并运行。此时,请打开串口监视器并将波特率调整为 9600,以实时观察数据传输。
更多详情,请返回参考目录中关于单个传感器使用的章节。
实时数据
在 Application 标签中,我们可以点击 Live data 查看 TTN 接收到的数据信息。
我们可以直接看到解码器解码后的数据信息。

源代码分析
如果您想将本教程的内容应用到自己的项目开发中,学习理解代码的含义是必不可少的。这里我们将以 SHT40 传感器的代码为例,解释代码实现的逻辑。
在程序的开头,我们需要准备连接到 TTN 所需的三元组信息,并设置 Wio-E5 的频段。
#define Frequency DSKLORAE5_ZONE_EU868
/*
选择您的频段:
DSKLORAE5_ZONE_EU868
DSKLORAE5_ZONE_US915
DSKLORAE5_ZONE_AS923_1
DSKLORAE5_ZONE_AS923_2
DSKLORAE5_ZONE_AS923_3
DSKLORAE5_ZONE_AS923_4
DSKLORAE5_ZONE_KR920
DSKLORAE5_ZONE_IN865
DSKLORAE5_ZONE_AU915
*/
char deveui[] = "2CF7FXXXXXX0A49F";
char appeui[] = "80000XXXXXX00009";
char appkey[] = "2B7E151628XXXXXXXXXX158809CF4F3C";
接下来,定义了一个 data_decord() 函数。该函数将传感器值转换为可以被 TTN 解码器解析并符合 LoRaWAN® 协议的数据帧,并将其存储在数组 data[] 中。
通常,为了防止数据溢出,我们需要考虑传感器可能读取的最大值和最小值,并将其分解为不会溢出的十六进制数。
void data_decord(int val_1, int val_2, uint8_t data[4])
{
int val[] = {val_1, val_2};
for(int i = 0, j = 0; i < 2; i++, j += 2)
{
if(val[i] < 0)
{
val[i] = ~val[i] + 1;
data[j] = val[i] >> 8 | 0x80;
data[j+1] = val[i] & 0xFF;
}
else
{
data[j] = val[i] >> 8 & 0xFF;
data[j+1] = val[i] & 0xFF;
}
}
}
对于 SHT40 传感器,它会有两个数据,一个是温度数据,一个是湿度数据,并且可能有正负值,因此需要处理负数,同时还需要处理小数部分。
int_temp = temperature*100;
int_humi = humidity*100;
接下来的步骤是 SHT40 的初始化以及 Wio-E5 的初始设置。这些都将在 setup() 函数中执行。
lorae5.begin(DSKLORAE5_SWSERIAL_WIO_P2)
在初始化代码中,DSKLORAE5_SWSERIAL_WIO_P2 表示 Wio Terminal 右侧的 Grove 接口,而 DSKLORAE5_SWSERIAL_WIO_P1 表示 左侧的 Grove 接口。对于没有外部传感器的其他项目,您也可以使用 DSKLORAE5_SEARCH_WIO,它会自动搜索 Wio-E5 所连接的 Grove 接口。
lorae5.send_sync( // 发送传感器值
8, // LoRaWan 端口
data, // 数据数组
sizeof(data), // 数据大小
false, // 不需要确认
7, // 扩频因子
14 // 发射功率(单位:dBm)
)
send_sync() 函数的重要作用是通过 LoRaWAN® 发送传感器数据。第一个参数表示发送数据的通道号,第二个参数表示发送数据的内容,第三个参数表示发送数据的长度。通常情况下,我们只需要关注前三个参数的内容。
delay(15000);
程序末尾的延迟决定了发送数据的频率。我们不建议以低于 10 秒的频率发送数据,因为如此高的发送频率可能会导致 Wio-E5 工作异常,并可能被 TTN 识别为异常设备并因高频率而被屏蔽。
要了解更多关于 Grove - Wio-E5 的代码和功能,请参考 GitHub 仓库链接。特别感谢 Paul Pinault (disk91) 为 Grove - Wio-E5 编写的库。
敬请期待更多内容!
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,确保您使用我们的产品时拥有顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
声明
- LoRa® 商标是 Semtech Corporation 或其子公司的商标。
- LoRaWAN® 是根据 LoRa Alliance® 授权使用的商标。