水冷套件安装指南

本文将指导您安装适用于 Raspberry Pi 5 的水冷套件。
水冷套件安装包含以下两个部分的安装:
第一部分:水泵连接散热器
步骤1:安装硅胶软管

按照图示连接水泵和散热器。
步骤2:向水泵添加冷却液
tip
- 不要在未添加冷却液的情况下开启水泵,否则会损坏水泵。
- 建议使用纯净水或专为计算机水冷系统设计的冷却液。
- 添加自来水可能会导致散热器堵塞。
- 填充冷却液后,设备将安静工作。如果噪音很大,请在添加冷却液前排出气泡。
第二部分:散热器连接 Raspberry Pi 5

有两套硅胶散热垫,其中一套为备用。
区分 3 号、4 号、5 号硅胶散热垫:
3 号硅胶散热垫比 4 号厚,5 号硅胶散热垫面积最小。
note
散热垫上有塑料薄膜。使用时注意撕掉塑料薄膜。
步骤1:安装底部散热器


步骤2:安装 5 个散热橡胶垫

注意撕掉塑料薄膜,否则会影响散热效果。
请按顺序将硅胶散热片贴在相应位置。





步骤3:安装螺丝和螺母


首先,安装散热器的铜柱。

其次,将散热器安装在 Raspberry Pi 5 的顶部。

最后,在背板上安装并拧紧螺丝。

您将剩下这些备用零件。

完成后,您可以开启水冷套件来为您的 Raspberry Pi 5 散热。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。