ODYSSEY 的 Coral Mini PCIe 加速器

ODYSSEY X86J41x5 上的 Coral Mini PCIe 加速器是一款 M.2 模块,可将边缘 TPU 协处理器引入现有系统和产品。
边缘 TPU 是由 Google 设计的小型 ASIC,提供高性能机器学习推理,同时具有低功耗需求:它能够每秒执行 4 万亿次操作(TOPS),每 TOPS 使用 0.5 瓦(每瓦 2 TOPS)。例如,它可以以近 400 FPS 的速度高效运行最新的移动视觉模型(如 MobileNet v2)。这种设备上的处理减少了延迟,提高了数据隐私,并消除了对持续高带宽连接的需求。
M.2 加速器是一款双键 M.2 卡(B+M 键),设计用于适配任何兼容的 M.2 插槽。这种外形尺寸使其能够轻松集成到 ARM 和 x86 平台中,从而为嵌入式平台、迷你 PC 和工业网关等产品添加本地机器学习加速。
特性
- 执行高速机器学习推理
- 兼容 Debian Linux
- 支持 TensorFlow Lite
- 支持 AutoML Vision Edge
规格
| 物理规格 | 值 |
|---|---|
| 尺寸 | B+M 键:22.00 x 80.00 x 2.35 mm |
| 重量 | B+M 键:5.8 g |
| 主机接口 | |
| 硬件接口 | M.2 B+M 键 (M.2-2280-B-M-S3) |
| 串行接口 | PCIe Gen2 x1 |
| 工作电压 | |
| 直流供电 | 3.3V +/- 10 % |
| 环境可靠性 | |
| 温度 | -40 ~ 85°C(存储) -20 ~ 70°C(工作) |
| 相对湿度 | 0 ~ 100%(非冷凝) |
| 机械可靠性 | |
| 操作冲击 | 100 G,11ms(持续)1000 G,0.5 ms(压力)1000 G,1.0 ms(压力) |
| 操作振动(随机) | 0.5 Grms,5 - 500 Hz(持续)3 Grms,5 - 800 Hz(压力) |
| 操作振动(正弦) | 0.5 Grms,5 - 500 Hz(持续)3 Grms,5 - 800 Hz(压力) |
硬件概览

入门指南
使用 ODYSSEY - X86J4105
所需材料
| Coral Mini PCIe 加速器 | ODYSSEY X86J41x5 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 立即购买 | 立即购买 |
硬件连接
硬件连接步骤非常简单。
- 步骤 1. 将 Coral Mini PCIe 加速器连接到 ODYSSEY - X86J41x5。
- 步骤 2. 将电源连接到 ODYSSEY - X86J41x5。
- 步骤 3. 将电源和显示器连接到 ODYSSEY - X86J41x5。
- 步骤 4. 将键盘和鼠标连接到 ODYSSEY - X86J41x5。
- 步骤 5. 如果有网络线,请将其连接到 ODYSSEY - X86J41x5。
软件
在完成硬件连接后,下一步是解决软件问题。这里我将告诉你几个安装步骤:安装 PCIe 驱动程序、Edge TPU 运行时和 TensorFlow Lite 运行时。
首先,你需要一台运行 Linux 的计算机,请按照以下步骤操作。
-
你可以选择 x86-64、ARMv7(32 位)或 ARMv8(64 位)系统。
请参考如何创建可启动的 USB 驱动器并安装 Linux 操作系统(Ubuntu Desktop 18.04)到 ODYSSEY - X86J41x5。
-
在 ODYSSEY X86J41x5 上可用的 Coral Mini PCIe 加速器
-
Debian 6.0 或更高版本的 Linux 发行版,或其任何衍生版本(例如 Ubuntu 10.0+)
-
Python 3.5 或更高版本
在你成功制作 U 盘启动盘并安装 Linux 操作系统文件后,你可以进入下一步。
1. 安装 PCIe 驱动程序
如果你已经安装了预构建的 Apex 驱动程序,你需要考虑该驱动程序是否会导致 Edge TPU 失败,因为某些驱动程序存在导致这些错误的漏洞。因此,你需要检查它。首先按照以下步骤操作:
-
使用以下命令检查你的 Linux 内核版本:
uname -r如果输出为 4.18 或更低版本,你可以跳过安装 PCIe 驱动程序的步骤。
-
如果你的内核版本是 4.19 或更高版本,现在检查是否已安装预构建的 Apex 驱动程序:
lsmod | grep apex如果没有输出任何内容,那么你可以继续安装 PCIe 驱动程序。
如果输出了一个 Apex 模块名称,请停止操作并按照禁用 Apex 和 Gasket 的解决方法进行操作。
按照以下步骤安装 PCIe 驱动程序:
-
确保将要连接模块的主机系统已关闭。
-
将 Coral PCIe 模块连接到主机系统的 B Key M.2 接口(SATA_SSD M.2 接口不支持 Coral 模块)。
-
启动系统并确保其具有互联网连接。然后将我们的 Debian 软件包存储库添加到系统中,并使用以下命令安装 PCIe 驱动程序:
echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
sudo apt update
sudo apt-get install gasket-dkms
- 如果你将使用的用户账户没有 root 权限,你可能需要添加以下 udev 规则,然后验证 "apex" 组是否存在,并将你的用户添加到该组中:
sudo sh -c "echo 'SUBSYSTEM==\"apex\", MODE=\"0660\", GROUP=\"apex\"' >> /etc/udev/rules.d/65-apex.rules"
sudo groupadd apex
sudo adduser $USER apex
-
重启系统。
-
验证加速器模块是否被检测到:
lspci -x | grep 089a你应该看到类似以下内容:
03:00.0 System peripheral: Device 1ac1:089a其中的 03 数字和系统外设名称可能会有所不同,因为这些是主机系统特定的,但只要你看到一个设备列出了 089a,就可以继续。
-
验证 PCIe 驱动程序是否已加载:
ls /dev/apex_0你应该看到以下内容:
/dev/apex_0
2. 安装 Edge TPU 运行时
Edge TPU 运行时是与 Edge TPU 通信所必需的。您可以通过以下命令在主机计算机上安装它:
sudo apt-get install libedgetpu1-std
注意事项
与 USB 加速器 不同,Mini PCIe 和 M.2 加速器不需要为“降低”或“最大”时钟频率使用不同的运行时包。这些设备默认以最大频率运行,并根据 热限制进行功耗调节。
3. 安装 TensorFlow Lite 库
您可以通过多种方式安装 TensorFlow 的 API,但如果您使用 Python,最简单的选择是安装 tflite_runtime 包。此包提供了运行 Python 推理所需的最少代码(主要是 Interpreter API),从而节省了大量磁盘空间。
要安装它,请按照 TensorFlow Lite Python 快速入门 的步骤操作,然后在运行 pip3 install 命令后返回此页面。
4. 使用 TensorFlow Lite API 运行模型
现在您已经准备好在 Edge TPU 上运行推理了。按照以下步骤,使用我们的示例代码和模型执行图像分类:
- 从 GitHub 下载示例代码:
mkdir coral && cd coral
git clone https://github.com/google-coral/tflite.git
- 下载鸟类分类模型、标签文件和一张鸟类照片:
cd tflite/python/examples/classification
bash install_requirements.sh
- 使用鸟类照片运行图像分类器(如图 1 所示):
python3 classify_image.py \
--model models/mobilenet_v2_1.0_224_inat_bird_quant_edgetpu.tflite \
--labels models/inat_bird_labels.txt \
--input images/parrot.jpg

您应该会看到如下结果:
INFO: Initialized TensorFlow Lite runtime.
----INFERENCE TIME----
Note: The first inference on Edge TPU is slow because it includes loading the model into Edge TPU memory.
11.8ms
3.0ms
2.8ms
2.9ms
2.9ms
-------RESULTS--------
Ara macao (Scarlet Macaw): 0.76562
恭喜!您刚刚使用 TensorFlow Lite 在 Edge TPU 上完成了一次推理。
为了展示不同的推理速度,示例代码重复了相同的推理五次。它会打印每次推理所需的时间以及最高分类结果(标签 ID/名称和置信度分数,范围为 0 到 1.0)。您的推理速度可能会因主机系统的不同而有所差异。
上述 classify_image.py 示例使用的是 TensorFlow Lite 的 Python API。要了解其工作原理,请查看 classify_image.py 源代码 并阅读如何 使用 TensorFlow Lite 运行推理。
除了使用 TensorFlow Lite API(如上所述),您还可以使用 Edge TPU Python API,它提供了高级 API,仅需几行代码即可使用图像分类和目标检测模型进行推理。例如,尝试我们的另一个版本的 使用 Edge TPU API 的 classify_image.py。
您还可以 使用 C++ 和 TensorFlow Lite 运行推理。
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,确保您在使用我们的产品时拥有尽可能顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。