Skip to main content

DSO Nano

DSO Nano 是一款单通道手持示波器,适用于快速现场测量及其他用途。您会发现它非常易于使用,但它仍然是一款令人惊叹的小工具。

作为一个新的动态开放硬件和开源项目,相关信息往往分散在各处。本页面将尝试将最相关的信息集中到一个地方,以帮助新手在现有的大量未组织材料中找到方向。

点击图片可查看不同版本的 DSO Nano。

||||

|:---:|:---:|:---:| |DSO Nano v1
(已停产)|DSO Nano v2
(已停产)|DSO Nano v3

硬件详情​


迄今为止,DSO Nano 已推出三个主要版本,最初版本于 2009 年发布,DSO Nano V2 于 2010 年发布。(DSO Quad 引入了显著的硬件升级,包括双通道功能。)除了 V2 中改进的充电单元和重新设计的 PCB 外,规格基本保持不变。它们可以使用相同的固件。

V2 内部的一张照片已发布到 论坛。

CPU ARM Cortex™-M3 (STM32F103VBT6)
RAM 20k
Flash ROM 128k
时钟频率 72MHz
显示屏 2.8″ 彩色 TFT LCD
显示分辨率 320×240
显示颜色 65K
通过 USB 连接 PC 作为 SD 卡读取器
升级 通过 USB 引导加载程序
电源 3.7V 可充电锂电池 / USB (LTC4054 充电控制器)

固件升级​


您手中的 DSO Nano 在到达您之前可能已经经历了一段时间;很可能已经有更新版本的固件可用。

BenF 的最新固件可从 技术支持(此链接已失效,如果您正在寻找固件,请参考 DSO Nano V3 的 wiki)论坛获取。在 ZIP 文件中,您还可以找到此固件版本的操作手册。

要将固件升级到最新版本,您有以下几种选择:

  • 如果您使用 Windows,请按照官方 v2 用户手册(第 8-10 页)中的说明进行操作。所需的工具 DfuSeDemo.exe 也可从 这里 获取。
  • 在 Linux 和 Mac OS X 上,您可以使用 Dfu-util(0.5 或更新版本)。

功能​


模拟带宽0 - 1MHz
最大采样率1Msps 12位
采样存储深度4096点
水平灵敏度1μS/Div~10S/Div (1-2-5步进)
水平位置可调,带指示器
垂直灵敏度10mV/Div~10V/Div (使用×1探头)
0.5V/Div~100V/Div (使用×10探头)
垂直位置可调,带指示器
输入阻抗>500KΩ
最大输入电压80Vpp (使用×1探头)
耦合直流
触发模式自动、正常、单次、无触发和扫描
功能:自动测量:频率、周期、占空比、
Vpp、Vram、Vavg和直流电压
使用标记进行精确垂直测量
使用标记进行精确水平测量
上升/下降沿触发
触发电平可调,带指示器
触发灵敏度可调,带指示器
保持/运行功能
测试信号内置10Hz~1MHz (1-2-5步进)
波形存储SD卡
通过USB连接PC作为SD卡读卡器

资源​


技术支持与产品讨论​

如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的 论坛。 感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供不同的支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...