DSO Nano/Qemu gdb
在 qemu 模拟器上运行 STM32 代码
使用 qemu 模拟器,您可以运行和调试 ARM 代码,而无需任何 ARM 处理器!您可以将代码加载到模拟器上,连接 gdb 调试器并逐步调试代码。当然,外设、定时器和其他微控制器组件不会被模拟,但这对于验证某些代码非常有帮助。您需要运行 qemu-system-arm,它是 QEMU 项目的一部分。在 Debian/Ubuntu 系统中,它包含在 qemu-system 包中(在旧版本中为 qemu-kvm-extras)。
构建 qemu-system-arm(可选)
如果您的系统没有发行版包,或者打包的版本低于 0.13,建议您自行构建:
wget [http://download.savannah.gnu.org/releases/qemu/qemu-0.13.0.tar.gz](http://download.savannah.gnu.org/releases/qemu/qemu-0.13.0.tar.gz)
tar xzf qemu-0.13.0.tar.gz
cd qemu-0.13.0
./configure --disable-kvm --enable-debug --target-list=arm-softmmu --audio-card-list= --audio-drv-list=
make
您现在可以直接从 arm-softmmu 文件夹运行它,除非您希望将其安装到例如 /usr/local/bin。
关于 STM32 支持的说明
DSO Nano 中的 STM32 微控制器使用 ARM Cortex-M3 内核。qemu-system-arm 并不了解 STM32 的 ROM(闪存)布局。特别是,它不会从地址 0x08000000 读取堆栈和复位向量。但是,如果您的 elf 文件正确指定了复位处理程序作为入口点,它将使用此地址作为起始地址。然而,您需要手动设置堆栈指针(sp)。
启动模拟器
启动 qemu 模拟器及其内部 gdb 服务器(-s 选项),并将您的 elf 文件作为“内核”加载:
qemu-system-arm -cpu cortex-m3 -S -s -singlestep -nographic -m 513 -kernel dso-lib.elf
“-m 513”选项创建了一个内存空间,其中包括 STM32 的 0x2000000 RAM 地址。
启动 gdb(来自您的 ARM 工具链!)并连接到 qemu 模拟器:
arm-none-eabi-gdb dso-lib.elf
(gdb) target extended-remote localhost:1234
(gdb) set $sp = 0x20005000
(gdb) where
您现在可以开始逐步调试程序,以下是一些示例:
(gdb) display/i $pc
(gdb) stepi
(gdb) next
(gdb) break main.c:23
(gdb) x/16wx 0x20000000
(gdb) cont
(gdb) info reg
(gdb) info variables
(gdb) print *pProperty
链接
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的 论坛。
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供不同的支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。