如何使用 gcc 构建 DSO Nano 固件
DSO Nano 固件可以使用 gcc 工具链进行构建。与 gcc 相关的文件位于固件源代码树的 project/gcc 文件夹中。
获取 ARM 交叉编译 gcc 工具链
我们大多数人使用的 ARM 工具链是 ARM 提供的 GCC,可从 <https://launchpad.net/gcc-arm-embedded> 下载。
对于 Linux,你可以选择 tarball 或安装程序。后者的下载量比前者大得多,不知为何。无论如何,请确保工具链的 "bin" 目录在你的路径中。例如,如果你将 tarball 解压到 /opt,请在 shell 中输入以下内容,或者将其添加到你的 .bashrc 或 .pam_environment 文件中:
PATH=/opt/gcc-arm-none-eabi-4_6-2012q2/bin:$PATH
一旦正确设置了工具链,只需输入以下命令:
arm-none-eabi-gcc -v
应该会列出编译器版本及其构建选项。如果出现错误,请在继续之前修复工具链安装问题。
如果你无法找到适合你平台的预构建 ARM 工具链,或者希望自己构建工具链,可以下载源码或查看 https://open-bldc.org/wiki/Building_ARM_Toolchain。
获取并构建固件源代码
目前,可以从 Tormod 的 gitlab 树中获取代码:
git clone https://gitlab.com/dsonano/dso-firmware.git
cd dso-firmware
如果以后想更新你的代码树到最新的 git:
git pull
编译应用程序部分
cd DS0201_APP/project/gcc
make
编译库部分
cd ../../../DS0201_LIB/project/gcc
make clean
make
测试
使用 Dfu-util 将 dso-lib.bin 和 dso-app.bin 文件下载到你的 Nano V1 或 V2。对于 Nano V3 型号,将 dso-lib.hex 和 dso-app.hex 文件逐个复制到 DFU 虚拟 USB 驱动器。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。