DSO Nano v3

DSO Nano v3 是一款便携式数字存储示波器。基于 32 位 ARM Cortex-M3 微控制器,它配备了 320*240 彩色显示屏、USB 接口和充电功能。它体积小巧,操作简单;满足学校实验室、电气维修和工程的基本需求。DSO Nano 第 3 版与第 2 版的不同之处在于它不使用白色塑料外壳,而是使用更耐用、更坚固的黑色金属外壳。
特性
- 便携且轻便
- 彩色显示屏
- 波形存储和回放
- 6 种触发模式
- 200KHz 模拟带宽
- 完整的测量标记和信号特性
- 内置信号发生器
- 可选配件
- 开源硬件和固件
通用安全规则
为了确保您的安全并避免对产品/连接设备的任何损坏,请仔细阅读以下安全规则。为了避免任何可能的危险,请根据规则使用本产品。
-
使用适当的电源线。 请使用在所在国家/地区认证的专用电源线。
-
正确连接/断开。 当探头/测试线连接到电源时,请勿插拔。在插拔电流探头之前,请断开被测电路的电源。
-
遵守所有端子额定值。 为避免火灾/电击,请勿测量 DC100V 或以上的信号,否则设备可能会损坏。请仔细阅读手册以了解连接前相关额定值的详细信息。
-
请勿在潮湿环境中操作。
-
请勿在易燃/爆炸环境中操作。
-
请保持产品表面清洁干燥。
规格
关键规格
| 显示屏 | 全彩 2.8" TFT LCD 65K 320×240 |
| 模拟带宽 | 0 - 200KHz |
| 最大采样率 | 1Msps 12Bits |
| 采样存储深度 | 4096 点 |
| 水平灵敏度 | 1uS/Div~10S/Div |
| 水平位置 | 可调,带指示器 |
| 垂直灵敏度 | 10mV/Div~10V/Div (使用 ×1 探头) |
| 0.5V/Div~100V/Div (使用 ×10 探头) | |
| 垂直位置 | 可调,带指示器 |
| 输入阻抗 | >500KΩ |
| 最大输入电压 | 40Vpp (使用 ×1 探头) |
| 耦合 | DCs |
| 触发模式 | 自动、正常、单次、无、扫描和适配 |
| 上升/下降沿/电平触发 | |
| 触发电平可调,带指示器 | |
| 触发灵敏度可调,带指示器 | |
| 波形功能 | 自动测量:频率、周期时间、占空比、峰值电压、均方根电压、平均电压和直流电压 |
| 带标记的精确垂直测量 | |
| 带标记的精确水平测量 | |
| 保持/运行 | |
| 信号发生器 | 10Hz~1MHz 方波 |
| 波形存储 | Micro SD 卡 |
| 通过 USB 连接 PC | 作为 SD 卡读取器 |
| 升级 | USB |
| 电源 | 500mAh 3.7V 锂电池 / USB |
| 尺寸(不含探头) | 91mm62mm13mm |
结构

注意:我的设备(序列号 E1C5A0C1)没有标示的“TF 卡槽”。金属外壳上没有插槽,即使打开外壳,电路板上也没有连接器(甚至没有放置连接器的位置)。
使用说明
基本操作
左/右按钮主要用于在菜单项之间导航。选中的菜单项将被高亮显示,其对应的屏幕元素会闪烁。按下上/下按钮进行调整。OK按钮用于控制显示/隐藏标记或确认操作。
按下A(运行/停止)按钮一次将冻结当前显示。再次按下“A”按钮恢复显示。B(切换)按钮用于快速功能操作。
在本文中,可调整的项目将标记为红色。

用户界面概览
屏幕分为中央显示区域和周围的三个操作栏。顶部菜单提供最常用的信号显示调整功能。底部状态栏提供精确的测量结果和监控状态。右侧功能图标列可用于调整更高级的功能。
信号缩放
将光标移动到垂直刻度和时间基准以开始探索信号显示。按上下按钮调整电压/格或时间/格。“格”是屏幕上的网格单位“分格”;通过计算分格数量可以快速估算测量值。垂直刻度范围为10mV/格到10V/格。时间基准范围为1uS/格到10S/格。请注意,在较大的时间基准下,显示可能看起来像冻结,因为10S/格意味着刷新整个屏幕(宽12格)需要120秒。
即使在适当的电压/格设置下,波形可能超出显示范围。您可以更改Y位置,将波形上下移动以使其居中显示。Y位置标记指示0V以供参考。
按下A按钮冻结当前显示(将状态设置为HOLD),再次按下恢复刷新(状态为RUN)。在状态为HOLD时,您可以选择T0图标并按上下按钮进行前后平移。按下OK按钮显示或隐藏X位置标记(黄色虚线垂直线)。
触发模式
Nano有六种触发模式,可在屏幕左上角访问。这些模式包括:
AUTO:始终刷新显示,并在触发时同步。 NORM(正常):在触发时显示同步波形,未触发时为空白。 SING(单次):显示触发波形并保持,然后在再次触发前为空白。 SCAN:重复从左到右扫描波形。 NONE:刷新未同步波形,忽略触发。 FIT:自动调整垂直和水平刻度以显示波形。
| 模式 | 触发 | 显示波形 | 同步 | 示例应用 |
|---|---|---|---|---|
| AUTO | 是 | 始终 | 是 | 通用用途 |
| NORM | 是 | 触发 | 是 | 仅观察周期性信号 |
| SING | 是 | 触发 | 自动保持 | 捕获随机脉冲 |
| SCAN | 否 | 始终 | 否 | 持续监测信号 |
| NONE | 否 | 始终 | 否 | 观察未同步波形 |
| FIT | 是 | 自动调整 | 是 | 轻松观察周期性信号 |
要设置触发电平,将光标移动到Vt = ??.?mV并按上下按钮。按OK按钮显示或隐藏触发电平标记(水平绿色虚线)。为了微调触发,您可以调整触发灵敏度范围TR和触发类型。默认情况下,触发类型设置为上升S,这意味着当信号从较低触发线穿过较高触发线时触发。下降S同样会在信号边缘下降时触发。
这可以防止由于噪声引起的错误触发,特别是在测量快速低幅信号时。如果将灵敏度设置为0,使两个触发电平标记重叠,则会得到电平触发。请参考维基百科关于示波器触发的更多信息。
测量

自动测量对于快速探索信号特性非常有用。测量选项包括频率、周期时间、占空比、峰值电压、RMS电压、平均电压和直流电压。请注意,频率、周期时间和占空比只能在触发时测量。
为了获得更精确的测量,请使用测量标记。T2和T1控制时间标记,即两条垂直虚线。两个标记位置之间的精确时间差显示在屏幕底部的“时间测量”中。V1标记和V2标记可以直接从屏幕底部中心的“电压测量”结果面板(“V1-V2=? V”)中调整。
在菜单项中按下OK按钮将隐藏或显示对应的屏幕线。
波形存储
波形可以保存到micro SD卡或加载到显示屏。您需要一个micro SD卡(未包含)来完成此操作。请注意,目前不支持SDHC卡(大于2GB的高速卡)。按照以下步骤设置您的micro SD卡:
- 确保您的SD卡支持SPI模式。(最大内存:2G)
- 使用FAT16文件系统格式化您的SD卡。
当 microSD 卡准备好后,FS(文件保存)、FL(文件加载)和 SI(图像保存)图标将被启用。按下 FS 上的 OK 按钮可以保存波形,或者按下 FL 可以从 microSD 卡加载波形。此外,您还可以选择 SI 以 PNG 格式保存示波图。
信号发生器
位于 mini USB 端口下方的 3.5mm 音频插孔用于信号发生器。它输出频率范围为 10Hz 至 1MHz 的方波。频率可以通过 Fo(“频率输出”)进行调整。峰值电压与供电电压相同,如果使用电池供电则约为 3.7V,使用 USB 供电时为 5V。
电源供应
DSO Nano 可以通过内部 500mAh 的 LiPo 电池或外部 mini-USB 端口供电。充电大约需要 2 小时 20 分钟,充至 4.12V。全新的设备使用电池供电时只能运行约 1 小时,但在 LiPo 电池完全充电后,电池寿命将会延长。
固件升级
要升级固件,请执行以下步骤:
-
下载最新的适用固件到您的电脑。
-
同时按下 "Down Key" 并打开电源,进入 DFU 固件升级模式。
-
使用 USB 数据线将 DSO Nano v3 连接到您的电脑,您的电脑上会出现一个名为 DFU V3_11_A 的可移动磁盘。将 hex 固件复制到磁盘的根目录。当固件的扩展名从 “hex” 变为 “rdy” 后,重新启动 DSO Nano v3,即完成固件升级。
注意:如果有多个 hex 文件(例如 BenF 固件),您必须一次复制一个文件,并等待其变为 "RDY" 后再复制下一个文件。因此,如果您有 file1.hex 和 file2.hex,则流程如下:
-
复制 file1.hex
-
等待 file1.rdy
-
复制 file2.hex
-
等待 file2.rdy
在 Windows 系统中,您会发现每次复制 hex 文件后,“驱动器”会消失,然后重新出现带有 rdy 文件。


常见问题
-
DSO Nano v3 的硬件版本和固件版本是什么?
DSO Nano v3 的硬件版本为 v2.6,固件版本为 app v2.6,您可以在资源中找到相关信息。
-
DSO Nano v2 和 v3 的主要区别是什么?
实际上,它们具有相同的硬件和固件,也使用相同版本的 DFU 来升级固件。因此,主要区别在于外壳,DSO Nano v3 使用黑色金属外壳,而 DSO Nano v2 使用白色塑料外壳。
资源
-
BenF 固件 v3.64 感谢 BenF 分享这个优秀的固件,以及 Alf 将其调整为适配 DFU Ver3.22。请注意,BenF 固件 v3.64 无法保存到 V3 的内部存储。如果您的 V3 没有外部卡槽,则无法保存图像或数据。
DFU Hex/Binaries
当您的 DSO 出现故障时可以使用。
外部链接
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时能够获得尽可能顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。