DSO Quad:Beta 硬件
以下信息来自2011年初,不适用于零售版本(硬件版本2.6)。
致Beta测试者的说明
您可以在以下链接找到Beta设备的产品页面:TES101D2P
- 这是约300台的预购先锋批次。预计发货时间为3月初,但请注意由于中国春节可能会导致延迟。
- 此批次用于Beta测试,我们会仔细检查每个设备,但硬件设计或制造缺陷可能存在。请谨慎使用,仅用于实验。
- 非常感谢您的支持,我们期待听到您的意见!欢迎在此页面发布您的建议。
- 请勿购买除DSO Quad以外的其他产品,直到DSO Quad准备好之前,我们不会发货其他库存商品。
常见问题解答
- 如果这是Beta版本,当发现问题时设备是否可以通过USB升级固件?
- 当然可以,只需将固件复制到内部USB磁盘,在启动时按“>”即可升级。
- 
如果发现硬件问题,该如何处理?是否可以将Beta产品退回换成生产版本?我们会测试并确保每个设备的主要功能正常。您可以将设备寄回给我们换成生产版本,但需要承担运费和价格差额。请理解Beta测试的风险。 
- 
关于Beta版本的发货时间,有两种说法,一个是3月,一个是1月20日。哪个是正确的? 
- 由于组件短缺和观察到的缺陷,我们需要对Beta批次进行另一次修订。预计发货时间为2月底或3月初。
- 即使这是Beta版本,你们也在销售300台,因此应该花些时间在文档上,至少确保产品是可用的(你们不认为至少提供3个月到1年的保修是合理的吗?)我不会购买你们自己都不信任的产品!
抱歉未提及,保修信息在这里:https://www.seeedstudio.com/page.html?id=20。文档正在准备中,一些视频和演示将很快发布。谢谢!
- 
闪存存储是什么?是否可以通过Seeed或自行更换来扩大容量,最好支持固件自动检测?没有SD卡支持似乎对保存屏幕或应用程序来说限制较大。 
- 
用户应用程序是什么? 
- [暂无官方回答]据我所知,可以启动存储在U盘上的不同应用程序。我会在此页面添加一个部分,收集用户应用程序的想法。
- 电池续航时间是多少?
- 在60% LCD亮度下连续工作8小时。显示屏将在5分钟后自动关闭,后续固件中可调整。
另请参阅
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。